Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Automazione delle linee di assemblaggio automobilistiche con bracci robotici per saldare il telaio

Ingegneria dell'automazione di linea per l'industria automobilistica

Rendere l'ingegneria dell'automazione delle linee automobilistiche più veloce, flessibile ed efficiente con un approccio end-to-end.

Sfrutta le app di dati per ridurre i costi di automazione delle linee automatiche

L'industria automobilistica si sta trasformando sempre più verso una produzione basata sui dati. Le linee di produzione automobilistiche richiedono un adattamento e un'ottimizzazione continui, con ingenti sforzi ingegneristici e di messa in servizio. Sfruttare la potenza dei dati di produzione richiede l'armonizzazione e la standardizzazione del flusso. Le soluzioni basate sulla tecnologia consentono la simulazione virtuale e l'ottimizzazione dei concetti di linee di produzione flessibili prima dell'avvio fisico nel mondo reale. Una standardizzazione nell'automazione riduce i rischi, garantisce la redditività e contribuisce alla conformità delle normative. La standardizzazione è la base per la digitalizzazione e semplifica l'implementazione delle applicazioni digitali.

Aumentare l'efficienza nell'ingegneria dell'automazione di linea

A rimanere competitivo nel panorama automobilistico digitale, i produttori devono essere pronti per il futuro. Le nostre soluzioni forniscono automazione avanzata, ottimizzazione e gestione dei dati, riducendo i tempi di messa in servizio, semplificando l'ottimizzazione degli impianti e aumentando le prestazioni di produzione senza influire sui tempi di attività.

50% Tempi ridotti per la messa in servizio e la costruzione

Costruito rapidamente all'interno dello stabilimento esistente, continuando la produzione attuale a tutta velocità di linea e offrendo flessibilità per configurazioni multiple. (Porsche)

50% Time-to-market ridotto

Sviluppi una fabbrica greenfield scalabile in meno di due anni e costruisca una fabbrica completamente digitale il 50 percento più velocemente del solito. Vinfast

95% Maggiore precisione dei dati di progettazione

Rispetta i piani strategici globali e riduca i cicli di sviluppo di nuovi veicoli migliorando al contempo la qualità e mantenendo la reputazione del marchio. (BYD Auto Company Limited)

Automazione, ottimizzazione e gestione dei dati di livello successivo

Adattarsi rapidamente ai cambiamenti della domanda attraverso pratiche standardizzate e l'interoperabilità delle apparecchiature utilizzando automazione di livello successivo. Abilita la verifica e il funzionamento virtuali per convalidare la producibilità tramite gemelli digitali e simulazioni. Infine, sfrutta la potenza dei dati provenienti dalla produzione e dall'azienda.

Bracci robotici che spostano il vetro del parabrezza in uno stabilimento automobilistico di produzione intelligente

Automazione di livello successivo

  • Standardizzazione utilizzando modelli e librerie comprovati e convalidati per ridurre i tempi di progettazione e facilitare un avvio regolare delle linee di produzione.
  • Standardizzazione delle apparecchiature di automazione per ottimizzare la manutenzione e la gestione dei pezzi di ricambio e consentire l'implementazione di applicazioni digitali.
Doppia digitale: verifica virtuale e funzionamento di un impianto di produzione intelligente

Verifica e funzionamento virtuali

  • Convalidare la producibilità in base a una rappresentazione virtuale dell'applicazione o dell'impianto
  • Valuta i processi di produzione e le diverse configurazioni di linea mediante simulazione
  • Utilizza il digital twin per ottimizzare la produzione e il flusso di materiali
Rappresentazione digitale della raccolta dei dati dell'officina in un impianto di produzione intelligente

Gestione dei dati di livello successivo

  • Raccogli e struttura i dati dell'officina per una collaborazione senza interruzioni tra OT e IT
  • Abilita le applicazioni basate sui dati per l'analisi, la configurazione, l'ottimizzazione e il controllo
Le competenze tecnologiche dei nastri trasportatori offerte da Siemens sono la soluzione perfetta per uno stabilimento automobilistico. Abbiamo fatto ampio uso della tecnologia Siemens nell'officina di assemblaggio.
Reiner Luth, Responsabile del progetto, produzione, Porsche AG

Domande frequenti