Skip to main content
Le infografiche rappresentano un mondo sostenibile.
UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

Produzione di beni di consumo

Oggi tendiamo a misurare il successo e la felicità accumulando "cose". La nostra cultura ossessionata dal consumismo ha un costo significativo in termini di energia e risorse naturali e genera 15,8 miliardi di tonnellate di gas serra. Simcenter può aiutare gli ingegneri a creare un futuro più sostenibile?

Tutto ciò che acquistiamo ha un costo in termini di carbonio

Oggi, la maggior parte di noi è così dipendente dallo smartphone che trascorre la maggior parte della giornata a pensare ai punti di ricarica, in casa, sul posto di lavoro e in auto.

Infrastruttura di rete

Consumo di elettricità

Produzione

Circa il 22% delle emissioni viene generato dall'infrastruttura di rete e dai data center necessari per mantenere il telefono connesso.

Nonostante i continui processi di carica e scarica della batteria, il consumo di elettricità rappresenta meno dell'1% delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita dei telefoni cellulari.

Il restante 77% deriva dalla produzione del dispositivo.

Circuito stampato di un cellulare.
LEADERSHIP DI PENSIERO

Emissioni intrinseche: tutto ha un costo in termini di carbonio

Qualsiasi processo produttivo consiste nel prendere combinazioni casuali di atomi (solitamente sotto forma di materia prima) e trasformarle in un prodotto utile. Questo processo richiede enormi quantità di energia e genera grandi quantità di emissioni.

Infografica di una fabbrica che rappresenta le emissioni intrinseche.

Risorse correlate

Case study

Università dei Paesi Baschi

L'Università dei Paesi Baschi utilizza NX e Simcenter per consentire agli studenti di affrontare le sfide sul piano industriale e ambientale.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

Azienda:University of the Basque Country

Sede:Bilbao, Spain

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+