Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona che indossa un visore VR in un ambiente futuristico con display olografici
CAD per l'industria

Ingegneria immersiva con NX NX CAD

Migliora la sua esperienza CAD con le principali tecnologie ingegneristiche immersive offerte da NX CAD. Queste tecnologie Le consentono di visualizzare, simulare, interagire e manipolare i progetti in un ambiente virtuale e consentono una migliore collaborazione tra team e clienti.

Che cos'è l'ingegneria immersiva?

Visualizza, simula e interagisci con i progetti in un ambiente virtuale, migliorando la comprensione e la collaborazione con Immersive Engineering. Immersive Engineering parla dell'uso di tecnologie immersive di realtà estesa (XR), come la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR), nelle pratiche ingegneristiche. Le applicazioni includono prototipazione virtuale, simulazioni immersive per la formazione, sovrapposizioni di realtà aumentata per attività di manutenzione e riparazione e immersive progettazione in CAD flussi di lavoro utilizzando Hardware VR ad esempio auricolari e titolari del trattamento.

L'ingegneria immersiva va oltre le tradizionali pratiche 2D creando uno spazio virtuale completamente integrato e incentrato sull'utente, che combina il mondo reale e quello digitale. Questo prossimo passo verso il futuro del design Le offre un'interazione 3D precisa, una straordinaria fedeltà visiva e una collaborazione virtuale senza interruzioni in tutto il mondo Siemens Xcelerator portafoglio.

Engineer using virtual reality headset and controllers in front of large digital display showing 3D model

Hardware utilizzato con le tecnologie Immersive Engineering

  • Cuffie e display: Fondamentale per offrire esperienze coinvolgenti. Le cuffie XR immergono gli utenti in un ambiente digitale.
  • Dispositivi aptici: Hardware specializzati che forniscono un feedback tattile (ad esempio vibrazioni o forze) per simulare il tocco o la resistenza in un ambiente virtuale. Questi controller sono utilizzati nei sistemi VR per migliorare il realismo e il coinvolgimento.
  • Sensori di tracciamento: Nelle configurazioni VR e AR, i sistemi di tracciamento (come fotocamere o sensori esterni) monitorano i movimenti dell'utente in tempo reale, consentendo un'interazione precisa con l'ambiente virtuale o aumentato.
A person picking up the Sony XR head-mounted display headset. The 2 controllers are sitting next to the headset on the desk.

Software utilizzato con le tecnologie Immersive Engineering

  • Software di modellazione e simulazione 3D: Consentire la creazione di ambienti, prodotti e sistemi virtuali complessi.
  • Piattaforme di sviluppo: Kit di sviluppo software (SDK) e strumenti utilizzati dagli sviluppatori per creare applicazioni immersive.
  • Motori di rendering: È necessario un software specializzato per il rendering di ambienti virtuali realistici e altamente dettagliati in tempo reale.
  • Sistemi di interazione e controllo: Il software viene utilizzato per interpretare gli input provenienti dall'hardware (come controller manuali, dispositivi tattili o eye tracker) e tradurli in azioni all'interno dell'ambiente virtuale o aumentato.
Person wearing VR headset interacting with 3D engineering design software interface

Ingegneria immersiva se integrata con CAD

Person wearing VR headset interacting with holographic 3D engineering designs in a futuristic workspace

Migliora la creatività, migliora la precisione, aumenta la collaborazione e semplifica i cicli di sviluppo con una tecnologia immersiva integrata con i processi CAD e di progettazione dei prodotti. La combinazione della tecnologia immersiva con il CAD Le consente di interagire con i modelli 3D, o gemelli digitali, in modo più intuitivo e realistico, che Lei sia un designer, un ingegnere o un produttore.

Vantaggi del software CAD immersivo

La combinazione di tecnologie immersive, come VR, AR e MR con il software CAD offre vantaggi trasformativi rivoluzionari. Scopra alcuni vantaggi chiave:

CAD a VR

Si trasmetta in modalità VR con un solo clic per visualizzare e interagire immediatamente con i suoi modelli 3D in un ambiente di realtà virtuale immersivo. Colmando il divario tra la tecnologia CAD e VR, NX accelera e semplifica il processo di integrazione da CAD a VR, eliminando la necessità di preparare o esportare i dati CAD.

NX Immersive Designer

Lavora in un ambiente tridimensionale ad alta fedeltà che consente un'interazione perfetta con i modelli digitali come se fossero oggetti fisici con NX Immersive Designer, un rivoluzionario strumento di progettazione immersiva di Siemens sviluppato in collaborazione con Sony. Unisce le funzionalità del nostro software NX con il sistema di creazione di contenuti spaziali XR Head-Mounted Display (HMD) di Sony, con due microdisplay OLED 4K. Questa configurazione supporta la collaborazione in tempo reale e la manipolazione precisa dei modelli 3D, il che è particolarmente utile se si concentra sull'ingegneria avanzata dei prodotti e sulla prototipazione.

Funzionalità di NX Immersive Designer

Crei le innovazioni di domani man mano che Lei si trova nel stesso spazio come suo gemello digitale: visualizzazione dell'intera catena di processo in un unico ambiente immersivo prima inizia la produzione.

Creazione di prodotti con precisione

Sperimenta NX completo in 3D ad alta fedeltà che supporta gli input tradizionali di mouse e tastiera. Progetta nel contesto con una tela infinita e completamente immersiva, in cui il mondo digitale diventa indistinguibile dal mondo reale.

Ideazione del prodotto in alta fedeltà

Sperimenta una visione senza precedenti dei design con l'HMD di Sony, dotato di microdisplay OLED 4K per ogni occhio. Usa l'immersione completa per interagire con i modelli sfruttando i controller manuali ottimizzati per NX per una modifica precisa dei modelli.

Ambiente di lavoro favorevole alla progettazione del prodotto

Lavora più a lungo con il leggero HMD Sony, con un bilanciamento ottimale del peso dalla parte anteriore e posteriore e una speciale ammortizzazione della fronte. Una visiera ribaltabile facilita il multitasking e consente un'esperienza senza bordi.

Collaborare a livello globale per la progettazione del prodotto

Collabori con il suo team in qualsiasi parte del mondo interagendo con i progetti in alta fedeltà su vasta scala, poiché NX Immersive Designer combina perfettamente il mondo reale e quello digitale. Integrandosi con la piattaforma Siemens Xcelerator, NX Immersive Designer supporta anche soluzioni di sviluppo scalabili e abilitate al cloud, il che significa che può essere adattato in tutti i settori, dal settore automobilistico all'aerospaziale e oltre.

La partnership tra Siemens e Sony

Siemens e Sony hanno collaborato per abilitare Immersive Engineering con l'introduzione di NX Immersive Designer.

Il display frontale Sony XR è una parte fondamentale di NX Immersive Designer, una soluzione integrata che combina il software NX di ingegneria di prodotto leader del settore di Siemens esclusivamente con la tecnologia di visualizzazione di Sony, offrendo funzionalità di progettazione immersiva e ingegneria di prodotto collaborativa senza pari.

La stretta integrazione dell'hardware Sony con il software Siemens NX offre ai suoi team i modi più naturali per interagire in modo intuitivo con il gemello digitale e la precisione dei controlli unita a una straordinaria fedeltà visiva consentono ai suoi team di collaborare di più, progettare meglio e innovare più velocemente.

A virtual monitor feature for a 3D event engineering is displayed on a screen.

NX Immersive Explorer

Visualizza i progetti in alta fedeltà sul suo desktop o nella realtà virtuale con NX Immersive Explorer, l'iterazione più recente della nostra tecnologia di visualizzazione immersiva e revisione dei progetti. NX Immersive Explorer è compatibile con la maggior parte delle principali opzioni hardware HMD (head-mounted display).

Visualizza le modifiche al design nella realtà virtuale

Avvia NX Immersive Explorer direttamente dall'area di lavoro standard del software NX o NX X. I controlli intuitivi lo rendono facile da usare per chiunque senza una formazione specifica o esperienza di realtà virtuale.

Apporta modifiche alla configurazione della modellazione o dell'assieme in NX e guarda gli aggiornamenti di progettazione dal vivo in un ambiente immersivo allo stesso tempo.

Accedi all'Assembly Navigator da NX Immersive Explorer per modificare la visibilità delle parti all'interno dell'ambiente immersivo.

Visualizza le animazioni meccatroniche in alta fedeltà

Visualizza simulazioni accurate di progetti in movimento, basate sui dati di NX Mechatronics Concept Designer, un punto di svolta per la convalida dei progetti meccatronici. NX Mechatronics Concept Designer è un modulo aggiuntivo NX per la modellazione, la simulazione e la convalida di progetti di macchine con fisica multicorpo e comportamento correlato all'automazione.

Comunica con strumenti innovativi di revisione del progetto, come annotazioni ambientali e post-it, oltre alle istantanee per consentire agli utenti di tornare subito a uno stato salvato della visualizzazione in una particolare configurazione.

NX Immersive Explorer è disponibile esclusivamente tramite Licenze basate sul valore di NX.

Person wearing VR headset interacting with holographic interface in dimly lit room
Licenze con token

Che cos'è NX Value Based Licensing?

Migliora l'esperienza NX o NX con Licenze basate sul valore (licenza con token): un modo flessibile, scalabile ed economico per accedere a un'ampia gamma di funzionalità specializzate e avanzate.

Riceva un pool di token e poi distribuiscili tra i team per accedere ai moduli NX secondo necessità. La quantità di token nel pool determina la quantità di moduli a cui è possibile accedere contemporaneamente, con la possibilità di aggiungere altri token man mano che le esigenze aziendali cambiano.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Ingegneria immersiva per settore

Scopra come gli approcci ingegneristici immersivi stanno trasformando una varietà di settori. Queste tecnologie vengono adottate in un'ampia gamma di settori per la formazione, la progettazione di prodotti, il marketing, l'esperienza del cliente e altre applicazioni.

Caso di studio

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Azienda:Natilus

Settore industriale:Aerospaziale e difesa

Sede:San Diego, California, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter