Prezzi di Capital X Panel Designer
Capital X Panel Designer è la piattaforma CAD (Electrical Aided Design) di nuova generazione che migliora la sua produttività. Selezioni uno dei nostri piani per sperimentare schemi elettrici più semplici, migliori e veloci.
Guida per l'acquirente
Cosa succede dopo aver effettuato il pagamento?
Riceverà un'email con un link per il download e il numero di serie per l'attivazione. Riceverà anche una fattura per il suo acquisto nella stessa email.
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio ordine?
Gli ordini vengono generalmente elaborati immediatamente una volta completato il pagamento. A volte, PayPal potrebbe sospendere il pagamento per 24 ore per la revisione. In tal caso, gli utenti riceveranno una notifica via e-mail. L'ordine verrà elaborato immediatamente dopo che PayPal avrà completato la revisione.
Posso acquistare una licenza per conto di altri?
Sì, può acquistare una o più licenze per altri, poi concedere loro la licenza nella pagina del suo account. Tutto ciò di cui ha bisogno è il loro indirizzo email per concedere loro l'accesso alla licenza acquistata. Si noti che l'indirizzo email utilizzato per l'acquisto sarà l'indirizzo email principale per gestire la licenza.
Come posso assegnare una licenza?
Può assegnare/revocare la licenza a chiunque tramite un'email registrata.
Ulteriori informazioni sull'assegnazione delle licenze
Come posso attivare una licenza della versione offline di Capital Panel Designer?
Per attivare una licenza in versione offline, è necessario l'accesso a Internet. Una volta online, può attivare la sua licenza entro seguendo questi passaggi.
Cosa succede se il mio pagamento non va a buon fine?
Il nostro fornitore dei pagamenti riscuoterà automaticamente il pagamento dal suo account tra altri cinque giorni. Nel frattempo, può ancora accedere e utilizzare tutte le funzionalità poiché le verrà concesso un periodo di tolleranza di 7 giorni. Dopo il periodo di tolleranza, verrà automaticamente declassato al piano gratuito se il pagamento continua a non essere effettuato.
Cosa succede se non rinnovo il mio abbonamento?
I suoi file rimarranno accessibili e il suo account verrà declassato a un piano gratuito. Può ancora apportare piccole modifiche testuali o grafiche ai suoi disegni, ma le caratteristiche, l'automazione e le funzionalità di Capital X Panel Designer e Capital Panel Designer (versione offline) non saranno disponibili.
Cosa succede se annullo il pagamento preapprovato autorizzato su PayPal?
Non è consigliabile annullare il pagamento preapprovato autorizzato su PayPal poiché tutti gli abbonamenti acquistati utilizzando questo conto PayPal verranno annullati. In caso di annullamento dell'iscrizione a Capital X Panel Designer, contatti Centro assistenza Siemens.
Qual è la differenza tra Capital X Panel Designer e Capital Panel Designer (on-premise)?
Capital Panel Designer (on-premise) è un software CAD elettrico installabile, basato su desktop, completamente offline. Allo stesso tempo, Capital X Panel Designer è un cad elettrico completamente nativo del cloud che richiede una connessione Internet per consentire il funzionamento di funzionalità come la collaborazione in tempo reale e il controllo delle versioni.
Qual è la differenza tra la versione di prova e la versione di rilascio?
La versione di prova è limitata a 30 giorni e cesserà di funzionare dopo il periodo di prova. I file saranno comunque accessibili ma senza gli strumenti di automazione.
Archiviazione SaaS
Si noti che lo spazio di archiviazione SaaS per questa offerta è di 1 GB per abbonamento.
Dove posso accedere all'assistenza?
Gli utenti con licenza di Capital X Panel Designer possono visitare il Centro assistenza Siemens a presentare casi di assistenza, accedere agli articoli della knowledge base, alle domande frequenti, alle guide per la risoluzione dei problemi e altro ancora.
Se è un utente di prova/senza licenza, acceda al Pagina della community di Capital X Panel Designer per trovare risorse utili e entrare in contatto con la community di utenti.
Esplora la nostra libreria di risorse
Accedi alla nostra vasta raccolta di tutorial e demo. Scopri come iniziare con Capital X Panel Designer e poi estendere le sue funzionalità. Le nostre demo La guideranno attraverso l'intero processo di progettazione.
prova gratuita di 30 giorni
Estremamente facile da usare, si iscriva oggi e sperimenta velocità, convenienza ed efficienza con il nostro software CAD elettrico nativo sul cloud.