Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Apprendimento permanente CNC

Sviluppa competenze CNC con SINUMERIK

Esplora le risorse per lo studio autonomo del CNC, la formazione elettronica e i partner di formazione affidabili, nonché i modi per mettere in pratica le tecniche CNC anche senza accesso diretto a una macchina utensile.

Apprendimento CNC che La mantiene all'avanguardia

L'apprendimento permanente è fondamentale. I cicli di innovazione sono brevi e l'intelligenza artificiale sta rimodellando il lavoro e la vita. Rimanga flessibile e mantenga aggiornate le sue competenze CNC. CNC4You Le fornisce risorse per lo studio autonomo, la formazione professionale e lo sviluppo del personale, sia online che offline.

Un uomo in piedi con gli occhiali lavora alla scrivania con tastiera e mouse; i monitor mostrano un modello geometrico 3D.

Competenze CNC pronte per il futuro

Rimani aggiornato

Trova manuali, tutorial e lezioni online per l'autoapprendimento

Richiedi assistenza

Prenota un corso di formazione di persona o richiedi assistenza direttamente

Trova risorse utili per il training

Usa i nostri strumenti e il materiale didattico per le sue lezioni

Formazione sul posto di lavoro

Sta cercando di migliorare le sue competenze professionali? Forniamo competenze orientate alle applicazioni relative a SINUMERIK.

Media ad autoapprendimento:

Padroneggiare il funzionamento e la programmazione di SINUMERIK

Desidera sviluppare una solida conoscenza di SINUMERIK? Qui troverà il nostro Lezioni online SINUMERIK sul funzionamento e la programmazione CNC - progettato sia per i nuovi arrivati nel mondo SINUMERIK che per gli utenti esperti che vogliono sfruttare tutto il potenziale di SINUMERIK. Un modo eccellente per affrontare le prossime attività di produzione in modo più efficiente.

Lezione online 01 4-3
Media ad autoapprendimento:

Conoscere le caratteristiche di SINUMERIK

Vuole esplorare l'intera gamma di funzionalità di SINUMERIK? Scopra il nostro approccio pratico e orientato alla pratica Tutorial SINUMERIK che copre applicazioni operative, di programmazione e di lavorazione. Il modo perfetto per aumentare ulteriormente la produttività della produzione e ottenere il massimo dal suo sistema SINUMERIK.

Tutorial 01 4-3
La formazione come servizio:

Apprendimento industriale con Siemens

Sta cercando corsi per la formazione e la formazione continua degli specialisti CNC?
SITRAIN offre una vasta gamma di conoscenze per tutti i settori e le applicazioni. La nostra offerta si concentra sulle esigenze degli studenti e sulle esigenze delle aziende innovative.

Quattro persone indicano l'attrezzatura per lo più nera su una scrivania di legno in uno spazio di lavoro tecnico luminoso.
La formazione come servizio:

Training CNC personalizzato in loco

Ha bisogno di un training CNC mirato direttamente nel suo sito di produzione? Certificato formatori freelance SINUMERIK fornire un training individuale in loco personalizzato in base alle esigenze del suo team e alle specifiche attività di produzione. Possono anche supportarla con servizi orientati al CNC come la programmazione delle parti, aiutandola a rafforzare le competenze e a rispondere rapidamente in situazioni critiche.

Tre persone stanno attorno a un pannello di controllo con schermo e pulsanti; la persona di mezzo indica la sua interfaccia.

Istruzione professionale iniziale

Insegna un mestiere professionale? Forniamo conoscenze di base basate su SINUMERIK.

Formazione chiavi in mano con macchine virtuali

Condurre training su CNC e macchine con o senza attrezzatura fisica. CNC Training con SINUMERIK e Run MyVirtual fornisce un pacchetto chiavi in mano di contenuti di formazione interattivi e applicazioni per macchine virtuali. Offre un apprendimento pratico e realistico sempre e ovunque, consentendo agli utenti di acquisire competenze pratiche in un ambiente di formazione flessibile, scalabile ed economico.

RMVM02

training CNC in classe

Formazione CNC con SINUMERIK e Run MyVirtual offerte Lezioni online SINUMERIK per l'apprendimento autonomo da parte di istruttori e tirocinanti. Lo stesso curriculum è disponibile anche come supporto didattico interattivo per la formazione in aula. Le macchine di formazione virtuali pronte all'uso forniscono la base ideale per fornire formazione CNC.

Lezione online 02 4-3

Machine training in classe

Oltre al training CNC, anche le attività strettamente correlate al funzionamento della macchina, come il montaggio di utensili e dispositivi di serraggio o la calibrazione di una sonda tattile 3D, possono essere insegnate in classe. Anche per questi scopi vengono forniti supporti di training interattivi e file applicativi chiavi in mano.

RMVM06