Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Determinare l'SCCR complessivo

Suggerimento per il pannello di controllo: calcolo del cortocircuito (SCCR) per i pannelli di controllo industriali nel mercato nordamericano

Sapeva che il calcolo del cortocircuito è di sua competenza?

Le macchine e i relativi pannelli di controllo devono essere progettati per resistere alla corrente massima di cortocircuito nel punto di alimentazione, in genere a monte dell'interruttore principale, in modo che il sistema non venga distrutto in caso di cortocircuito. Le normative statunitensi richiedono la determinazione della corrente di cortocircuito (SCCR) nel punto di fornitura in entrata. Salvo diverso accordo, l'operatore fornisce questo valore e lo specifica al produttore del sistema.

Il produttore è responsabile della progettazione resistente ai cortocircuiti del pannello di controllo industriale. Il pannello di controllo deve essere progettato per resistere alla massima corrente di cortocircuito nel punto di alimentazione in condizioni di guasto. NFPA 70 fa riferimento al supplemento UL 508A SB come metodo riconosciuto per determinare la corrente nominale di cortocircuito di un pannello di controllo industriale.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Suggerimenti per risparmiare tempo per il suo progetto