Skip to main content
APPLICAZIONE NEL MONDO REALE

Analisi e gestione della qualità dell'energia

I problemi di qualità dell'energia possono causare gravi danni alle tue apparecchiature IT. Le soluzioni Siemens misurano, analizzano e rilevano anomalie in tempo reale, utilizzando analisi avanzate per prevenire interruzioni, ridurre i tempi di inattività e assicurare operazioni affidabili e ininterrotte.

Sfida

La qualità dell'energia è un fattore spesso trascurato nel tempo di attività dei data center. Negli edifici di grandi dimensioni, le energie rinnovabili aumentano la volatilità della rete e la generazione in loco rende la distribuzione più complessa. Una scarsa qualità dell'energia può causare guasti alle apparecchiature e costosi fermi.

Soluzione

Il monitoraggio della qualità dell'energia integrato direttamente nel tuo sistema EMS o BMS aiuta ad anticipare le interruzioni. Gli strumenti di qualità dell'energia rilevano anomalie e inviano questi dati al sistema di gestione dell'energia, consentendo azioni proattive.

Con il SENTRON Powermanager, proteggi il tempo di attività misurando tensione, armoniche, sfarfallii e transitori attraverso la tua rete. Ottieni maggiore affidabilità analizzando i dati per confermare che la qualità dell'energia soddisfi gli standard richiesti. Evita fallimenti costosi rilevando precocemente fluttuazioni di tensione o armoniche. Agisci più rapidamente con monitoraggio continuo e avvisi in tempo reale per gestire le interruzioni. E resta al passo con le analisi avanzate che prevengono i problemi prima che abbiano un impatto sulle operazioni.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Misurazione

Installare misuratori di qualità dell'energia in vari punti della rete di distribuzione dell'energia per misurare parametri critici come tensione, armoniche, sfarfallii e transitori.

Analisi

Valuta i dati raccolti per determinare se la qualità dell'energia elettrica soddisfa gli standard accettabili.

Identificazione

Rileva deviazioni dagli standard, indicando potenziali problemi come fluttuazioni di tensione o armoniche.

Improve energy efficiency​

Reducing harmonic distortion and other disturbancesminimizes energy losses and improves the overallefficiency of electrical equipment.​

Increase transparency

An integrated BMS and EPMS delivers visibility into electrical, cooling, and environmental performance, enabling operators to correlate disturbances, run analytics, detect anomalies faster, and manage infrastructure holistically.

How to get started

Whether you’re building a new data center or modernizing an existing one, Siemens provides the expertise, software, hardware, and services to manage and analyze power quality issues in your network.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult with experts

Discuss operational goals, uptime targets, and key performance indicators with experts such as Siemens PTI consultants. Identify where power quality measurements are required, such as grid infeed, automatic transfer switches, UPS systems, distribution units, cooling systems, and server racks.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Define the power quality monitoring architecture and determine optimal placement of measurement devices. Ensure the design supports relevant standards, redundancy requirements, and open communication protocols such as IEC 61850 or Modbus TCP.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy and scale your solution

Install power quality instruments such as SICAM Q100/Q200 at critical points in the power distribution network to capture parameters including harmonics, voltage sags and swells, transients, and frequency variations.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Monitor, analyze and report

Use SENTRON Powermanager with the PQ Advisor module to visualize power quality data, analyze disturbances, and create reports based on EN 50160. Dashboards support real-time event tracking, ITIC diagrams, and harmonic analysis. Integration with Desigo CC combines EPMS and BMS data.

Case Study

Power quality recorders connected to the BMS

Company: Greenergy Data Centers

Location: Estonia

Siemens solutions: Integrated BMS-EPMS, power quality, white space cooling optimization (WSCO), low voltage power distribution

With their own 110 kV substation feeding power directly from the grid, Greenergy Data Centers implemented an integrated BMS–EPMS platform to monitor their power quality across HV/MV, LV, UPS, and third-party devices. The EPMS is connected to the network provided by their customers, and it all communicates with the BMS system.

Siemens provided not only the necessary hardware and software, but also the technical solution consulting throughout the project. Learn more!