Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

DEMO 2025

L'Exposition Mondiale de la Machine-Outil (EMO), la principale fiera mondiale per la tecnologia di produzione e automazione, ha celebrato il suo 50° anniversario all'evento del 2025 tenutosi ad Hannover, Germania, dal 22 al 26 settembre 2025.

Alla fiera EMO, Siemens ha presentato la potenza di un digital thread interdominio, mostrando come possiamo prendere un sottocomponente di un motore a reazione, la pompa idraulica di lubrificazione e scarico, e ottimizzarlo dalla progettazione alla produzione utilizzando l'intelligenza artificiale, la simulazione e la collaborazione basata sul cloud.

Punti salienti di EMO 2025

Robot umanoide «Hubsi»

HubSi è un robot umanoide Siemens, costruito sulla piattaforma Unitree G1. HubSi dimostra come i robot umanoidi possano supportare le attività in fabbrica e sulle macchine utensili, evidenziando il futuro della collaborazione uomo-robot nella produzione.

Robot macchina utensile SINUMERIK

Questa soluzione offre ai robot industriali le caratteristiche delle macchine utensili attraverso un concetto di controllo intelligente, che consente per la prima volta la fresatura di metalli ad alta precisione con un robot.

Vetrina completa delle turbine

Siemens ha dimostrato come il suo digital thread basato sull'intelligenza artificiale colleghi progettazione, simulazione e produzione utilizzando l'esempio della pompa di lubrificazione e di recupero di un motore a reazione, sviluppata in collaborazione con Rolls-Royce.

Alleanza per i dati

Il lancio di una rivoluzionaria collaborazione sui dati tra aziende leader e istituti di ricerca nel settore delle macchine utensili, che costituisce la base per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale pionieristiche in ambienti industriali.

Due schermi televisivi con Join the Data Alliance su uno e i loghi aziendali sull'altro.