Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Pikolin beneficia due volte dello SCADA e della gestione dell'energia

Cosa c'è di meglio che beneficiare di una soluzione una volta? Esatto, ne ha tratto beneficio due volte. Scopra come Pikolin ci è riuscito in un impianto di produzione nuovo di zecca. Alimentato da SIMATIC SCADA e Energy Management, consuma meno energia e tuttavia ha una maggiore capacità di produzione.

Sfida: efficienza, produttività e sostenibilità

Pikolin è il principale produttore di prodotti per il sonno in Spagna. Le sue nuove strutture a Saragozza, in Spagna, sono il complesso industriale più grande e avanzato d'Europa nel settore dei prodotti per il sonno, nonché uno dei più grandi al mondo. Pikolin si impegna a essere responsabile nei confronti dell'ambiente e ha recentemente ricevuto la certificazione per la gestione dell'energia secondo gli standard ISO 14001 e 50001. Il trasferimento nella nuova struttura ha offerto un'opportunità unica per progettare tutti gli impianti e i processi da zero per soddisfare i più elevati standard di produttività, efficienza e sostenibilità.

Per garantire la continua conformità alla norma ISO 50001 e consentire continui miglioramenti delle operazioni, Pikolin ha scelto SIMATIC SCADA e Energy Management.

Una soluzione che semplicemente paga

14% Meno energia elettrica

Pikolin è riuscita a ridurre il consumo energetico del 14% per metro quadrato in tutta l'azienda.

40% Meno gas naturale

Inoltre, il consumo di gas nell'area di produzione è stato ridotto del 40% per metro cubo.

30% Maggiore capacità di produzione

Allo stesso tempo, Pikolin è riuscita ad aumentare la capacità di produzione di quasi un terzo.

Una soluzione scalabile per la gestione della produzione e dell'energia

Pikolin voleva essere in grado di ottenere il pieno controllo e la visibilità di tutti i processi nella sua nuova struttura. A tal fine, l'azienda ha inizialmente implementato un sistema SCADA SIMATIC WinCC V7, integrato da un SIMATIC Energy Manager PRO sistema di gestione dell'energia, che aiuta Pikolin a conformarsi alla norma ISO 50001, e alle interfacce operatore SIMATIC HMI.

Siamo sempre stati un partner e fornitore affidabile, quindi gli impianti elettrici utilizzano principalmente prodotti e soluzioni Siemens, con vari controller SIMATIC e dispositivi di misura SENTRON PAC nel reparto di produzione. Tutti i dati sono collegati a un sistema SCADA SIMATIC WinCC V7 in esecuzione in un ambiente virtuale. Questo sistema è completato da SIMATIC Energy Manager PRO per il monitoraggio e l'analisi del consumo energetico e dei media.

Grupo Pikolin, Spagna: dedicato al comfort del sonno

Pikolin è nata come piccola fabbrica di materassi nel 1948 ed è ora il principale produttore di prodotti per il sonno in Spagna. Con un fatturato di 446 milioni di euro, è classificato come il secondo gruppo europeo nel settore del comfort del sonno ed è leader di mercato in Spagna e Francia. Il gruppo impiega circa 3.000 persone nei suoi nove stabilimenti di produzione in Europa e due nel sud-est asiatico.

In Pikolin, la qualità è al primo posto: l'azienda ha stabilito sistemi di qualità globali per l'intera azienda, poiché considera il controllo della qualità come un processo dinamico e integrato per il monitoraggio dell'azienda a tutti i livelli. Il 26 gennaio 1996, Pikolin è stata la prima azienda nel settore dei prodotti per il sonno a ricevere il certificato del sistema di qualità ISO 9002 da AENOR, l'associazione Spagnola per la standardizzazione e la certificazione.

Uno showroom con materassi Pikolin. Il nome dell'azienda è visualizzato a caratteri cubitali.

Dedicato alla qualità

Nel giugno 2003, dopo l'aggiornamento dello standard alla ISO 9001:2008, Pikolin ha aggiornato e migliorato l'intero sistema di qualità. Inoltre, Pikolin S.A. ha recentemente implementato un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001, anch'esso certificato da AENOR. Nei nuovi stabilimenti di produzione presso la Plataforma Logística di Saragozza (Plaza), tutti i prodotti e i componenti Pikolin sono soggetti a numerosi controlli di qualità nel tentativo di fornire i massimi livelli di comfort e benessere.

Perché Pikolin ha scelto le nostre soluzioni integrate

Due uomini d'affari si guardano l'un l'altro. Ci sono più schermate con diagrammi e dati in background.

Migliorare le prestazioni a tutti i livelli

Pikolin voleva costruire una fabbrica per il futuro, con una tecnologia all'avanguardia, espandibile e flessibile e che crescesse con le esigenze dell'azienda. Questa tecnologia includeva una soluzione SCADA completa e scalabile per la gestione di impianti e processi.

Compliance alla norma ISO 50001/ISO 14001

Pikolin si è chiaramente concentrato sulla progettazione di edifici rispettosi dell'ambiente, utilizzando le tecnologie più avanzate disponibili per le strutture. In linea con questo approccio e per garantire la conformità alla norma ISO 50001/ISO 14001, l'azienda ha implementato una soluzione di gestione dell'energia all'avanguardia.

Una foto esterna di un edificio industriale, con «Pikolin» stampato in rosso sul lato dell'edificio e alberi davanti.
Un uomo, che guarda una schermata che mostra un'applicazione e dei dati, viene visto da dietro.

Ingegneria e manutenzione efficienti

Per poter adattare facilmente sia il sistema SCADA che il sistema di gestione dell'energia, Pikolin cercava una soluzione integrata che includesse anche il livello di automazione. Ciò garantirebbe che i sistemi possano essere progettati e gestiti in modo efficiente con l'aiuto di un fornitore di soluzioni locale.

Una soluzione molto conveniente per la gestione dell'energia

Da quando si è trasferito nei suoi nuovi stabilimenti, Pikolin ha ridotto significativamente il consumo energetico dell'azienda per metro quadrato. Ciò è dovuto all'uso di tecnologie avanzate e al migliore controllo delle varie fonti di energia reso possibile da SIMATIC WinCC e in particolare alle capacità di analisi di SIMATIC Energy Manager PRO.

Utilizzando le interfacce operatore HMI SIMATIC, Pikolin ha migliorato la produttività, l'efficienza e l'usabilità. 30.000 punti dati, a cui è possibile accedere tramite 20 client web, offrono un'eccellente integrazione e visibilità dei dati.

Con SIMATIC WinCC ed Energy Manager PRO, Pikolin può raccogliere dati da diverse fonti insieme a informazioni dettagliate sull'orario. Ciò fornisce a Pikolin ampie capacità di analisi e controllo del suo consumo energetico.

SIMATIC Energy Manager è intuitivo e facile da implementare e utilizzare e ci fornisce un potente strumento di analisi e controllo.
Vidal José Beltran Relancio, Direttore tecnico e di manutenzione, Pikolin SL

Ben attrezzato per obiettivi futuri

Con una soluzione di gestione dell'energia flessibile ed espandibile, Pikolin è ben attrezzata per le fasi successive del suo percorso di digitalizzazione. Nuovi contatori, interfacce dati e misure di ottimizzazione possono essere integrati man mano che i requisiti evolvono, creando una solida base per migliorare continuamente l'efficienza energetica, la produzione e la manutenzione.