Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Gestione intelligente dell'energia per una maggiore efficienza delle risorse

La sostenibilità sta diventando sempre più importante nell'industria. Il 20 percento delle emissioni di CO₂ sono create dall'industria. E il 38 percento del consumo di energia è attribuibile all'industria. A causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle scarse risorse, le aziende sono sottoposte a forti pressioni per contrastare queste condizioni.

Un partner forte per la tecnologia di mobilità a zero emissioni

Il fornitore automobilistico ElringKlinger ha riconosciuto l'urgenza del problema ed è pienamente impegnato per la sostenibilità. Ad esempio, ElringKlinger è il primo fornitore di primo livello a offrire una propria trasmissione integrata per veicoli elettrici composta da un'unità di trasmissione elettrica, una batteria e una cella a combustibile. Inoltre, c'è la prima produzione in serie di celle a combustibile basate su carburanti elettronici in Germania. Questa competenza è apprezzata anche da Airbus, con cui ElringKlinger sta sviluppando congiuntamente una cella a combustibile per aeromobili.

Migliora l'efficienza energetica

Grazie alla gestione olistica dell'energia, è possibile visualizzare e analizzare i dati chiave sull'efficienza energetica e avviare misure di ottimizzazione per migliorare l'efficienza energetica dei loro impianti. Questo soddisfa anche i requisiti legali.

Ottimizza la gestione del carico

ElringKlinger produce la propria energia, prima sotto forma di calore residuo e in secondo luogo come energia solare per aumentare l'efficienza delle risorse. Questa energia può essere integrata nella gestione del carico di bilanciamento e riduce i costi.

Adottare misure basate sui dati verso la decarbonizzazione

Il monitoraggio e il controllo delle emissioni sono condotti nell'ambito della gestione dell'energia. Misura le emissioni di CO₂, determina l'impronta di CO₂ per ogni prodotto e crea quindi tutte le condizioni per ridurre al minimo tale impronta.

Neutrale in termini di CO₂ entro il 2030

In linea con il suo ruolo pionieristico, ElringKlinger AG si è posta un obiettivo ambizioso: l'azienda mira a raggiungere una produzione a emissioni zero di CO₂ in Europa entro il 2025 e negli Stati Uniti e in Asia entro il 2030.

Andreas Weiss, Vice President of Quality & Sustainability Management della CU, è convinto: «Alcune persone pensano che la sostenibilità e la produzione rispettosa dell'ambiente siano una sorta di lusso: ma si tratta di fattori imprenditoriali fondamentali, che creano denaro che fluisce letteralmente attraverso qualsiasi azienda. O ci fa qualcosa o semplicemente lo lascia fluire».

ElringKlinger «ci fa qualcosa». Tuttavia, ciò implica anche la mappatura dell'intera impronta di carbonio di tutti i prodotti in tutti gli stabilimenti del mondo. Un progetto così ambizioso richiede un partner forte, che ElringKlinger ha trovato in Siemens.

Andreas Weiß, vicepresidente della CU per la gestione della qualità e della sostenibilità

Gestione uniforme dell'energia

Lavorando con ElringKlinger, Siemens ha progettato la trasformazione digitale dell'azienda, che consiste nei tre aspetti digitalizzazione, automazione e standardizzazione ed è scalabile per tutti gli stabilimenti del mondo.

Uomo seduto davanti a un monitor che mostra le sedi in tutta Europa su una mappa accanto ai dati sulle prestazioni

La digitalizzazione e l'automazione sono parti integranti di un'impresa digitale in grado di affrontare le sfide attuali, come lo sviluppo di un maggior numero di prodotti individuali con risorse più scarse. I processi digitalizzati e automatizzati garantiscono una produzione più rapida, flessibile ed efficiente. La standardizzazione pone le basi per l'implementazione: riduce la complessità dell'architettura complessiva dell'impianto e semplifica l'integrazione di macchine e sistemi. Il risultato: i tempi di progettazione sono ridotti, gli impianti vengono messi in servizio più rapidamente, le modifiche ai processi vengono implementate più rapidamente e i prodotti vengono lanciati sul mercato in meno tempo.

S7 EE Monitor and Energy Manager per analisi in tempo reale

ElringKlinger è stata in grado di implementare un sistema uniforme di gestione dell'energia grazie all'ampia standardizzazione dei suoi impianti. Un team composto da Thomas Haug e Daniel Scheurle di ElringKlinger e Torsten Maskos di Siemens ha lavorato insieme per identificare le esigenze dell'azienda e ha ideato un concetto comprendente una varietà di soluzioni hardware e software. Ecco alcuni esempi: i dispositivi di misurazione Sentron e Simatic S7 EE Monitor (predecessore dell'addon WinCC ResCon- Machine efficiency monitor) vengono utilizzati per la registrazione, la visualizzazione e la valutazione standardizzata dell'efficienza delle macchine, dei flussi di energia e del consumo. Simatic Energy Manager analizza e valuta i dati.

Due dipendenti che guardano un monitor con un grafico
Pacchetti SIMATIC per l'efficienza energetica (16:9)

Il sistema completo di gestione dell'energia è stato implementato utilizzando pacchetti di efficienza energetica standardizzati che possono essere ordinati, facilitando la scalabilità e l'implementazione delle soluzioni. Ora è possibile eseguire un'analisi energetica secondo lo standard VDMA per fornire informazioni sul consumo energetico e sull'efficienza energetica su larga scala. Daniel Scheurle, Energy and Sustainability Manager di ElringKlinger, è colpito dall'ampiezza con cui l'energia può essere registrata sia a livello locale che globale. È inoltre entusiasta della rappresentazione grafica flessibile nella dashboard dell'Energy Manager Pro installato: «Ora posso visualizzare l'enorme quantità di dati in tempo reale in modo analizzabile. Senza contare che questo tipo di gestione dell'energia può essere utilizzato anche per determinare l'impronta di carbonio di tutti i nostri prodotti. Questo è un passo importante verso la neutralità in termini di CO₂».

Aumentare l'efficienza, ridurre i costi, risparmiare risorse

Un passo importante nel percorso verso una produzione sostenibile è l'uso ottimale delle risorse. Grazie alle soluzioni implementate, ElringKlinger ottiene una trasparenza completa dei dati che viene utilizzata per creare un concetto per la generazione, lo stoccaggio, l'approvvigionamento e l'uso dell'energia: una gestione olistica dell'energia.

È un'altra pietra miliare nella mappatura dell'impronta di carbonio dei nostri prodotti. Ci consente di mappare virtualmente un aspetto importante dei nostri prodotti: la sostenibilità.
Andreas Weiß, Vicepresidente della CU per la Qualità e la Sostenibilità , ElringKlinger AG