Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Dare ai giocatori di hockey su ghiaccio il vantaggio di cui hanno bisogno

ELITE Blade Performance Technology porta la tecnologia all'avanguardia sul ghiaccio. I sistemi di controllo garantiscono un'affilatura costante e affidabile che consente ai giocatori di esibirsi al massimo.

Attrezzato per le massime prestazioni

In Canada, l'hockey non è solo un gioco: è una faccenda seria e una parte importante dell'identità nazionale. Più di mezzo milione di giocatori canadesi registrati giocano su 2.860 piste coperte e 5.000 piste all'aperto.

Allora, qual è il segreto della velocità, dell'agilità e del controllo di un giocatore? La risposta sta nella forma, o nel profilo, della lama del pattino. Anche se può sembrare piatta, una lama da skate ha una curva, o una combinazione di curve, dalla punta al tallone che determina l'equilibrio tra agilità e potenza. Inoltre, ogni giocatore ha il profilo della lama preferito che lo aiuta a manovrare al meglio.

Il sistema ELITE Blade semplifica l'affilatura delle lame da hockey. Posiziona i pattini sopra la macchina, scelga i parametri di affilatura sul pannello del computer, et voilà: le lame sono affilate secondo le specifiche esatte di un giocatore.

Fornire precisione, affidabilità e coerenza

Storie di clienti canadesi Elite Blade Skates Bottom

Modellare e affilare con ELITE Blade

Come tutti gli spigoli vivi, le lame dei pattini si smussano nel tempo. L'affilatura dà loro nuova vita. Le tecniche di affilatura tradizionali, tuttavia, possono alterare il profilo della lama e influire sulle prestazioni del giocatore.

Questo è il problema che il fondatore di Elite, Denis Proulx, stava cercando di risolvere per suo figlio, un giocatore del Quebec junior system. La frustrata ricerca di Denis Proulx di un fornitore in grado di affilare le lame senza degradarne i profili alla fine lo ha portato a inventare un affilatore computerizzato all'avanguardia in grado di preservare perfettamente la forma della lama. Questo è stato il lancio della tecnologia ELITE Blade Performance.

Tecnologia all'avanguardia per giocatori d'élite

«Il nostro sistema è utilizzato da più di 85 squadre professionistiche di hockey in Nord America», afferma Brian Baxter, Presidente di ELITE Blade Performance Technology, «tra cui NHL, AHL, NCAA, Major Junior e la nuova Professional Women's Hockey League».

«C'è stato un grande progresso nella conoscenza di come i minimi cambiamenti nella forma della lama influiscano sullo stile e sulle prestazioni del pattinaggio», aggiunge Brian Baxter. «Quando siamo passati dai nostri sistemi di affilatura da un sistema analogico a un sistema digitale, ciò di cui avevamo bisogno era un sistema di controllo digitale, che ci consentisse di leggere la forma della lama e quindi programmare la velocità e la pressione della passata per preservare perfettamente il profilo».

Un uomo sta usando una delle rivoluzionarie affilatrici di ELITE Blade per affilare i pattini.
Un Siemens Unified Basic Panel che rende la macchina facile da usare

Controllo per precisione, coerenza, affidabilità

La soluzione all'avanguardia di ELITE Blade include una tecnologia all'avanguardia di Siemens. «La nostra soluzione offre precisione, affidabilità, ripetibilità e coerenza», afferma Terry Raposo, Sales Account Manager, Siemens. «Il sistema di controllo, che include il SIMATIC HMI Unified Basic Panel, il controller SIMATIC ET 200SP e i servoazionamenti SINAMICS S210, aiuta il sistema a raggiungere la precisione necessaria su ogni affilatura». Un pannello di base unificato semplifica il funzionamento della macchina. Un sistema RFID tiene traccia dell'utilizzo, delle prestazioni e delle condizioni e offre un elevato livello di tracciabilità in tutti i processi».

Ottenere risultati migliori per i giocatori

A garantire che i giocatori dei Montreal Canadiens abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per rimanere al top è Pat Langlois, responsabile delle attrezzature della squadra. «L'hockey è speciale», dice. «Il mio lavoro consiste nell'assicurarmi che i giocatori ottengano tutto ciò di cui hanno bisogno. C'è molto lavoro da fare con i pattini. Abbiamo un elenco di 23 giocatori e ogni giocatore usa sedici set di lame».

L'uso del sistema ELITE Blade ha reso il lavoro di Pat Langlois molto più semplice. «La cosa più importante per me è la costanza», aggiunge. «Abbiamo strumenti migliori con cui lavorare, per dare risultati migliori ai giocatori».

Un'affilatrice ELITE Blade è posizionata in un'officina.
La cosa più importante per me è la coerenza. Abbiamo strumenti migliori con cui lavorare, per dare risultati migliori ai giocatori.
Pat Langlois, Responsabile delle attrezzature, Montréal Canadiens