Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

WinCC V8 potenzia l'infrastruttura dei data center di nuova generazione

Combinando l'esperienza di Dipu nei data center con SIMATIC WinCC V8, la partnership consente la gestione dell'infrastruttura su scala industriale. Il risultato è una base connessa e resiliente per data center moderni e pronti per l'intelligenza artificiale.

Da rivenditore Siemens a pioniere dell'infrastruttura dei data center

Quando Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2003, l'azienda è nata come puro distributore di prodotti Siemens senza un team tecnico. Oggi, Dipu gestisce uno dei più grandi team di ingegneri BMS in Cina ed è diventato un fornitore leader di sistemi di automazione e controllo degli edifici con un focus strategico sull'infrastruttura dei data center.

La svolta è arrivata nel 2012 con un importante progetto HVAC per RT-Mart che ha riguardato circa 300 supermercati. Dopo aver intrapreso e portato a termine con successo questo progetto, Dipu ha acquisito capacità ingegneristiche HVAC e si è ulteriormente specializzato nell'automazione degli edifici. Riconoscendo l'esplosivo potenziale di crescita del mercato dei data center, Dipu ha concentrato la sua esperienza su questo settore esigente. Una decisione che si è dimostrata eccezionalmente efficace.

DIPUONE: una piattaforma completa per la gestione dei data center powered by WinCC V8

La soluzione di Dipu per l'infrastruttura dei data center si chiama DIPUONE, una piattaforma di gestione completa che integra la gestione degli edifici (BMS), la gestione dell'energia (EMS), il monitoraggio IT, la sorveglianza ambientale e di sicurezza e la visualizzazione centralizzata e gli allarmi. Al centro di questa piattaforma c'è Siemens WinCC V8, che funge da base per la raccolta, la visualizzazione e l'inoltro dei dati sulle tecnologie operative (OT).

WinCC è stato il sistema SCADA preferito da Dipu sin dall'inizio. L'azienda ha utilizzato versioni precedenti di WinCC prima di passare alla generazione WinCC V8 e adottare WinCC 8.1 dopo il suo rilascio nell'ottobre 2024. Nell'attuale generazione di WinCC V8, Dipu ha realizzato circa 10 progetti, con circa altri 20 attualmente in fase di implementazione in Cina, Malesia, Indonesia e Thailandia.

Un gruppo di uomini con camicie nere abbinate che posano e alzano il pollice davanti a un grande cantiere industriale.

Infrastruttura su scala industriale: perché i data center hanno bisogno di sistemi SCADA

«I data center non sono solo edifici, sono strutture industriali», spiega Yi, responsabile del marketing di Dipu. Ogni edificio del data center gestito da Dipu ha una capacità compresa tra 24 MW e 96 MW, con 200.000 e 400.000 punti I/O per edificio. L'infrastruttura include sistemi di alimentazione con accumulo a batteria e gruppi di continuità, sistemi di raffreddamento ridondanti e una tecnologia di sicurezza completa, tutti funzionanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con gli stessi requisiti di affidabilità degli impianti industriali complessi.

I progetti di Dipu riguardano diversi paesi come Malesia, Indonesia, Thailandia e Cina. Con l'espansione negli Stati Uniti e in Finlandia già in corso (sono state ordinate attrezzature per la Finlandia), Dipu sta costituendo team di ingegneri locali nel sud-est asiatico, mantenendo circa l'80% degli ingegneri cinesi durante la fase di transizione.

Implementazione più rapida del 60-70% grazie a WinCC evolution

La collaborazione tra Dipu e Siemens ha prodotto incrementi misurabili in termini di efficienza. Dipu riporta un risparmio di tempo del 60-70% nell'implementazione rispetto alle fasi precedenti del progetto grazie all'evoluzione della cooperazione e al training completo del personale.

Sebbene DIPUONE sia personalizzato per le esigenze specifiche di ogni cliente, la piattaforma mantiene un nucleo di componenti riutilizzabili, in particolare dashboard e flussi di lavoro standardizzati. Questo approccio consente a Dipu di posizionarsi come pioniere delle soluzioni innovative per data center mantenendo la flessibilità richiesta da ogni progetto.

Dall'OT all'IT: WinCC come ponte dati

Oltre alla tradizionale visualizzazione e controllo SCADA, WinCC V8 svolge un ruolo fondamentale nell'integrazione OT/IT per i clienti di Dipu. La piattaforma non si limita a visualizzare i dati operativi correnti nelle sale di controllo. Inoltra i dati raccolti ai sistemi IT di livello superiore del cliente finale.

È qui che WinCC sblocca tutto il suo valore. Come parte di una soluzione specializzata sviluppata da Siemens insieme e per Dipu, il sistema può trasmettere senza problemi fino a 40.000 punti dati al secondo ai sistemi IT di livello superiore del cliente tramite HTTP POST. WinCC funge non solo da sistema di controllo, ma anche da ponte dati tra il livello della tecnologia operativa (OT) e il livello IT. Negli ambienti dei data center, questa integrazione è essenziale per una gestione e un'ottimizzazione complete.

Gli ingegneri con giubbotti di sicurezza lavorano su laptop e schermi di sistema di monitoraggio in una sala di controllo.

Prepararsi per l'era dei data center con intelligenza artificiale

Il mercato continua a evolversi rapidamente. «I data center con intelligenza artificiale cresceranno in modo significativo almeno nei prossimi tre anni», conferma Yi. Il passaggio dai data center tradizionali ai data center con intelligenza artificiale (AIDC) comporta nuovi requisiti: sistemi di raffreddamento a liquido che richiedono molti più punti I/O, maggiori requisiti informatici che richiedono prestazioni migliori, software a maggiore capacità in grado di gestire volumi di dati a livello di gigabit e integrazione tra CCTV e sistemi di allarme per una maggiore sicurezza.

Dipu ha ampliato il suo team di ingegneri per prepararsi a questa crescita e lavora a stretto contatto con Siemens per ottimizzare WinCC per scenari di data center in evoluzione. La partnership si concentra sull'affrontare queste sfide tecniche attraverso lo sviluppo continuo del prodotto. Allo stesso tempo, WinCC sta abbracciando l'innovazione e sta diventando pronto per l'intelligenza artificiale. Il prossimo WinCC V8.2 introdurrà la connettività predisposta per l'intelligenza artificiale con MCP, consentendo l'integrazione con analisi avanzate e applicazioni di intelligenza artificiale.

Flusso di lavoro standard dall'offerta alla messa in servizio

Il comprovato flusso di lavoro di progetto di Dipu illustra come WinCC si integra in progetti di infrastrutture di data center su larga scala. Dopo aver vinto un'offerta, Dipu equipaggia il sito con sensori, PLC Siemens SIMATIC, server e schermi HMI Siemens SIMATIC, quindi mette in servizio e testa l'intero sistema in base ai requisiti del data center.

Siemens supporta questo flusso di lavoro attraverso l'assistenza pre e post-vendita dei prodotti, la collaborazione sull'ottimizzazione di WinCC per le applicazioni dei data center e la partecipazione occasionale alle riunioni di avvio dei progetti dei clienti. Per i progetti standard, tuttavia, non è richiesto il coinvolgimento regolare di Siemens, il che dimostra sia la maturità e l'affidabilità di WinCC sia la profonda esperienza tecnica di Dipu.

30 anni di esperienza in ambito SCADA soddisfano le esigenze delle infrastrutture moderne

WinCC festeggia 30 anni di storia come sistema SCADA consolidato e su larga scala. La storia di successo con Dipu dimostra come questa piattaforma matura continui a dimostrare la sua rilevanza in progetti moderni e di tendenza: non solo negli impianti industriali tradizionali, ma nelle infrastrutture all'avanguardia a supporto dell'economia digitale.

Man mano che i data center si moltiplicano in Asia e non solo, la partnership di Dipu con Siemens WinCC V8 posiziona entrambe le società in prima linea nella trasformazione del settore. La combinazione di affidabilità di livello industriale, funzionalità di integrazione OT/IT e architettura scalabile rende WinCC V8 una base ideale per la gestione dell'infrastruttura dei data center in cui ogni secondo di operatività è importante e ogni punto dati conta.

Inizia il tuo viaggio