Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Senza equipaggio, ma mai incustodito

Protezione antincendio ben congegnata in alto mare: la piattaforma di conversione offshore SylWin alpha al largo di Sylt.

Per il trasporto, l'elettricità deve cambiare

Con le piattaforme di conversione offshore in alto mare, l'elettricità delle turbine eoliche viene portata a terra in gran parte senza perdite. Le turbine eoliche generano corrente alternata trifase, che viene convertita in corrente continua per il trasporto attraverso i cavi sottomarini e di nuovo in corrente alternata a terra. Nel campo del parco eolico SylWin, 70 chilometri a ovest di Sylt, la nostra piattaforma di conversione fornisce elettricità ecologica a circa 900.000 famiglie tedesche.

edificio-offshore ref-bt-de-sylwin
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Sfida

Le condizioni marittime richiedono tutto dalla tecnologia delle piattaforme di conversione offshore. Abbiamo accettato la sfida di garantire la massima affidabilità operativa in ambienti estremi con aria umida e salata. Ad esempio, un complesso sistema di condizionamento e ventilazione doveva essere utilizzato per tenere l'aria di mare lontana dalla tecnologia sensibile. Poiché gli impianti di conversione funzionano senza personale 24 ore su 24, tutti i sistemi dovevano essere ridondanti, a bassa manutenzione e azionabili da remoto. Allo stesso tempo, era importante escludere in modo affidabile pericoli e interruzioni dell'attività, in particolare il rischio di incendio.

Soluzione

Per la sicurezza e la tecnologia di costruzione di SylWin alpha, abbiamo attinto all'esperienza. Tecniche e sistemi diversi sono stati combinati per ottenere la massima disponibilità possibile. Un'ampia varietà di rilevatori di fumo e fiamma è stata installata in tutta l'area. I pannelli di controllo degli allarmi antincendio coprono tutte le aree di estinzione e sono collegati in rete in modo ridondante tra loro. Sono stati sviluppati concetti speciali di protezione antincendio ed estinzione a più livelli per aree particolarmente sensibili. A seconda dell'area, i sistemi antincendio a gas, a schiuma, a sprinkler o a diluvio si estinguono. La videosorveglianza e il controllo degli accessi completano il sistema di sicurezza. Controlliamo anche il sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC).

Beneficio

Il nostro concetto completo di sicurezza e tecnologia degli edifici soddisfa i requisiti di sicurezza speciali in condizioni molto impegnative. I sistemi di rilevamento ed estinzione degli incendi sono appositamente progettati per soddisfare un'ampia gamma di requisiti. I loro dati e quelli della soluzione di sicurezza e HVAC vengono visualizzati e collegati al centro di controllo terrestre per il controllo e la manutenzione remoti. Da lì, le telecamere possono essere ingrandite o le pompe antincendio possono essere controllate, ad esempio. Questo rende la piattaforma di conversione senza pilota nel mezzo del Mare del Nord un luogo perfetto per la generazione di energia pulita.

Concetto di protezione antincendio per piattaforme offshore

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Rileva anche piccole sacche di fuoco

I rilevatori di fumo, multicriterio, a gas, ad aspirazione e di fiamma a infrarossi e ultravioletti rilevano gli incendi.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

I concetti di estinzione degli incendi sono adattati all'area

I sistemi antincendio a gas, schiuma, sprinkler e diluvio, a seconda del tipo di area, combattono gli incendi.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Il monitoraggio ad alta tecnologia protegge l'impianto

19 pannelli di allarme antincendio ridondanti collegati in rete, videosorveglianza e controllo degli accessi.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Controllo centralizzato della tecnologia degli edifici

I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria sono controllati dalla terraferma, combinati con la trasmissione dei dati.