Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® ottimizza i sistemi di acqua refrigerata per migliorare il comfort, ridurre i costi energetici e sostenere l'efficienza operativa. Questa soluzione automatizzata e brevettata sfrutta l'analisi integrata per ridurre il carico di lavoro interno e prolungare la durata delle apparecchiature per un valore duraturo.

Supera le sue sfide operative con Demand Flow

Un sistema che funziona al di sotto della massima efficienza può causare sprechi di energia e aumentare i costi. Le scarse prestazioni del sistema e i guasti possono essere causati da una progettazione difettosa o da un funzionamento e una manutenzione scadenti, ma anche da tendenze meteorologiche globali e modelli imprevedibili. Qualunque sia la causa, l'impatto è un aumento del consumo e dei costi di energia e può influire sul comfort e sulla produttività degli occupanti. I sistemi Demand Flow for chilled water (CHW) sono un'applicazione olistica dei principi termodinamici che risolve rapidamente i problemi operativi. È stato sviluppato utilizzando la nostra esperienza decennale nell'ottimizzazione dei sistemi di acqua refrigerata per risolvere le sue sfide.

Un approccio olistico al Demand Flow per ottimizzare il suo sistema

Demand Flow utilizza metodi intelligenti, potenti e collaudati per migliorare le prestazioni del sistema, l'efficienza energetica e il comfort degli occupanti.

Illustrazione digitale minimalista di un indicatore in stile tachimetro con segmenti verde acqua su uno sfondo astratto blu scuro. Il grafico include un ago centrale, tre piccole frecce rivolte verso il basso sopra l'indicatore e una griglia di piccoli punti a destra, che suggerisce il monitoraggio delle prestazioni, delle metriche o dei progressi.

Ridurre i tempi di inattività

Riduce il rischio di fermi macchina imprevisti, abbassa i costi e prolunga la durata prevista delle sue apparecchiature.

Illustrazione astratta di frecce ramificate che si dividono da un unico percorso, circondate da piccole forme geometriche su sfondo blu scuro, che suggeriscono il flusso o la distribuzione dei dati.

Applicazione flessibile

Può essere installato su qualsiasi sistema di automazione degli edifici compatibile con BACnet e attrezzatura per impianti di refrigerazione senza dover spegnere il sistema.

Illustrazione minimalista di una lente d'ingrandimento con il simbolo dell'euro al centro su uno sfondo astratto scuro, che suggerisce analisi finanziarie o approfondimenti sui costi.

Nessun costo nascosto

Siemens possiede Demand Flow, quindi non può garantire costi di licenza nascosti.

Illustrazione minimalista di tre barre orizzontali etichettate («A», «B» e «C») disposte in un elenco, con frecce verso il basso in alto su uno sfondo astratto scuro, che suggerisce una classificazione o una priorità.

Riduci il consumo energetico

Offre un risparmio energetico immediato fino al 40% all'anno e un periodo di ammortamento di circa tre anni.

Illustrazione minimalista di un cronometro con un grafico a barre interno, circondato da piccoli punti e frecce verso l'alto su uno sfondo astratto scuro, che suggerisce il monitoraggio delle prestazioni o l'efficienza.

Estendere la durata delle apparecchiature

L'aumento del tonnellaggio erogabile fornito da Demand Flow si traduce in una maggiore ridondanza. Un tempo di funzionamento ridotto significa meno manutenzione e usura.

Illustrazione minimalista di un blocco verticale con linee d'onda fluenti che si estendono verso l'esterno, su uno sfondo astratto scuro con piccole frecce e punti, che suggerisce movimento o flusso di energia.

Migliorare la qualità dell'ambiente interno

Aumenta il comfort degli occupanti e offre un controllo dell'umidità più efficace. Richiede meno energia per fornire temperature dell'acqua refrigerata potenzialmente più fredde.

Illustrazione minimalista di una freccia orizzontale che attraversa forme circolari su uno sfondo astratto scuro, suggerendo un flusso continuo o un processo semplificato.

Semplifica il funzionamento del sistema

Il sequenziamento dei refrigeratori in Siemens Demand Flow è in genere un lead/lag basato sulle ore di funzionamento, che possono essere personalizzate per un sequenziamento intuitivo delle apparecchiature e una migliore affidabilità e controllo del sistema.

Supporto completo durante tutto il suo percorso di sostenibilità

I nostri esperti guidano il suo percorso di efficienza energetica e decarbonizzazione. Il monitoraggio basato sull'IoT aumenta la trasparenza dei processi. Le continue informazioni sui dati rivelano il potenziale di risparmio e le misure di ottimizzazione. Il nostro approccio in quattro fasi garantisce efficienza e sostenibilità a lungo termine.

Illustrazione di un lavoratore con una giacca ad alta visibilità che utilizza un laptop, con dashboard collegate che mostrano grafici, indicatori e dati di monitoraggio su uno sfondo astratto scuro, suggerendo il monitoraggio del sistema in tempo reale.

Monitoraggio

Conoscenza del potenziale di risparmio energetico e dei costi

Monitor desktop che mostra grafici a linee ascendenti e tendenze delle prestazioni, con icone e frecce collegate su uno sfondo astratto scuro, che suggerisce l'analisi dei dati e il monitoraggio della crescita.

Diagnosi

Concetto di implementazione e modelli di business dettagliati

Barre verticali con una freccia crescente sopra di esse e un'icona dell'indicatore vicina su uno sfondo astratto scuro, che suggeriscono un miglioramento o una crescita delle prestazioni.

Ottimizzazione

Aumento delle prestazioni, riduzione dei costi e dei rischi

Ingranaggio che circonda gli edifici industriali, con una freccia circolare e una piccola icona con il simbolo dell'infinito, che suggerisce l'ottimizzazione continua o la gestione del ciclo di vita.

Sostenere

Garantire le massime prestazioni e massimizzare i risparmi sui costi

Collage fotografico stilizzato a forma di «X» che mostra due persone che camminano in un corridoio moderno con linee architettoniche curve e illuminazione viola-blu.

Building X - Un salto nel futuro degli edifici

Acceleri la velocità con cui raggiunge i suoi obiettivi con una suite di applicazioni abilitate all'intelligenza artificiale e una piattaforma aperta per creare la massima connettività che renderà i suoi edifici a prova di futuro.

  • Migliora l'esperienza utente
  • Migliora le sue prestazioni
  • Creare un futuro sostenibile

Saperne di più su Building X