Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Veduta aerea di un campo agricolo con turbine eoliche.

Ridurre i costi, risparmiare sulle spese

Il modello energy-as-a-service di Siemens lo rende possibile.

Ridurre i costi energetici preservando il suo budget CAPEX

Può sembrare impossibile, ma è la realtà stoba Precision Technology grazie a soluzioni tecniche e a un innovativo modello energy-as-a-service di Siemens. Stoba è specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti e assiemi utilizzati in tutto il mondo, incluso nell'industria automobilistica. L'azienda fa parte del gruppo stoba, che promuove processi innovativi tra cui l'approvvigionamento energetico sostenibile.

stoba e Siemens energy as a service in azione

stoba Precision Technology di Backnang, Germania, ha collaborato con Siemens Smart Infrastructure per produrre componenti e assiemi metallici con un impatto ambientale minimo. Gli obiettivi di stoba sono diventare a emissioni zero entro il 2030 e rendere la generazione e il consumo di energia sostenibili, flessibili ed efficienti. I sistemi di controllo eterogenei vengono sostituiti da Siemens Desigo CC. Le risorse infrastrutturali acquisite da Desigo CC includono le centrali termiche ed elettriche combinate esistenti e un sistema di accumulo di batterie da 500 kW installato nell'ambito del progetto. Il picco di rasatura e il funzionamento flessibile del sistema hanno dimezzato il consumo di gas naturale. Rendendo più flessibile il consumo di elettricità, raffreddamento e riscaldamento, stoba ridurrà i costi fino al 26%, risparmiando circa 1 milione di euro all'anno.

Il progetto stoba Precision Technology dimostra che l'organizzazione flessibile della produzione e del consumo energetico aiuta le aziende manifatturiere a ottenere vantaggi in termini di costi. Il funzionamento del sistema in linea con il mercato dell'energia consente agli operatori di beneficiare di tariffe energetiche flessibili senza sacrificare la produttività o richiedere interventi manuali. Altri vantaggi, come i potenziali ricavi aggiuntivi derivanti dalla commercializzazione delle flessibilità esistenti, ottimizzano ulteriormente le strutture dei costi.

Un modello energy-as-a-service che sfrutta l'esperienza di finanziamento strutturato di Siemens Financial Services consente un concetto energetico flessibile personalizzato che consente alla soluzione tecnica implementata di raggiungere il suo pieno potenziale. I sistemi installati diventano o rimangono di proprietà di Siemens, che trasforma il CAPEX in OPEX e rende il bilancio del progetto neutrale. Come parte di un concetto di assistenza di otto anni, Siemens garantisce un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con ottimizzazione continua. Per questi vantaggi, stoba paga a Siemens una tariffa di servizio, basata sui risparmi ottenuti.

La produzione a emissioni zero nella nostra sede più grande è un obiettivo importante per Stoba. Il concetto di gestione dell'energia a prova di futuro di Siemens ci avvicinerà a questo obiettivo in modo sostenibile.
Gerhard Firlbeck, CEO, stoba Precision Technology

Inizia il tuo viaggio