Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
La Southern Methodist University di Dallas, Texas, Stati Uniti, sta trasformando il suo campus per soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi studenti, docenti e personale operando in modo più intelligente oggi e preparandosi per il futuro.

Campus intelligente con un programma di gestione dell'energia di alto livello

La Southern Methodist University (SMU) di Dallas, Texas, Stati Uniti, si impegna a raggiungere maggiori risparmi energetici ed efficienza operativa, affrontando al contempo la manutenzione differita. Lavorando con Siemens, SMU ha trasformato il suo campus per soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi studenti, docenti e personale.

Un campus più intelligente ed efficiente

Nel 2017, SMU ha intrapreso il suo viaggio per creare un campus intelligente ed efficiente. L'obiettivo era migliorare l'esperienza del campus per studenti, docenti e personale, migliorare drasticamente la gestione e l'uso dell'energia e aumentare l'affidabilità dei sistemi. Allo stesso tempo, l'istituto voleva affrontare la manutenzione differita, riducendo al contempo i costi operativi e di manutenzione.

Siemens ha aiutato SMU a creare una tabella di marcia per realizzare la propria visione, dall'aggiornamento delle infrastrutture critiche all'investimento nella raccolta di dati e al miglioramento dei controlli e della gestione degli edifici a livello di campus. Un'efficienza ancora maggiore si ottiene attraverso analisi basate sui dati, monitoraggio remoto e risoluzione dei problemi. In media, SMU ha risparmiato 2,5 milioni di dollari all'anno con il programma di gestione dell'energia, migliorando anche il comfort e l'affidabilità del campus. Un programma di copertura del gas naturale e dell'elettricità ha protetto l'università dalla volatilità dei prezzi e dai principali eventi meteorologici per la stabilità del bilancio.

> 21% Costi delle utenze ridotti/piede quadrato

Da quando ha implementato il programma di gestione dell'energia, SMU ha ridotto con successo i costi delle utenze, anche aggiungendo 167.000 piedi quadrati di nuovo spazio e registrando una crescita delle iscrizioni del 20%.

26% Migliore produttività del materiale di manutenzione

Passando dalla manutenzione reattiva a quella predittiva in tutto il campus con Building X, i team di manutenzione possono assegnare meglio le priorità alle attività, prevenire i guasti alle apparecchiature e prolungare la vita degli asset chiave.

9,5 MILIONI DI DOLLARI Riduzione dei costi energetici in tutto il campus

Nei primi cinque anni, l'uso di Desigo® CC, Demand Flow® e la programmazione precisa dell'automazione hanno consentito di risparmiare energia per circa 29 milioni di kWh, riducendo significativamente i costi energetici del campus.

Gestione completa dell'energia e programmi di manutenzione efficienti

Con l'obiettivo di operare in modo più efficiente come campus intelligente, SMU ha implementato programmi di gestione e manutenzione dell'energia basati sui dati. Questi programmi si basano su un sistema integrato di gestione del campus con submetering e sensori a livello di campus. Attualmente, Siemens e il team delle strutture SMU gestiscono le operazioni e la manutenzione, tra cui l'automazione degli edifici, le centrali elettriche, la sicurezza antincendio e personale e i sistemi di sicurezza/accesso. Ora, la SMU può concentrare meglio le risorse e i vantaggi di un modello finanziario sostenibile, che supporti le priorità e la crescita dell'università in futuro.

Ci sono più di 12.000 componenti di misurazione in tutto il campus che Le dicono che ci sarà un problema o che c'è un problema in tempo reale. Può risolvere questi problemi da remoto senza far rotolare un camion.
Michele Molina, Vicepresidente/Architetto universitario, Ufficio per la pianificazione e la gestione delle strutture, SMU

Aumentare le prestazioni e l'efficienza

Lavorando con Siemens per sviluppare una tabella di marcia, SMU ha raggiunto la sua visione di campus intelligente: fornire valore dagli investimenti nelle infrastrutture consentendo al contempo un miglioramento continuo. Utilizzando le tecnologie Siemens per la gestione degli edifici e dell'energia, SMU ha raggiunto l'obiettivo di un programma di gestione dell'energia di alto livello.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Modernizzazione e digitalizzazione dell'infrastruttura, powered by Xcelerator

Oltre alla costruzione di un nuovo stabilimento centrale, sono stati modernizzati anche i sistemi di controllo del campus di SMU. La misurazione e i sensori estesi per l'acquisizione dei dati in tempo reale ora supportano un livello più elevato di automazione e digitalizzazione per approfondimenti basati sui dati.

  • Sistema di gestione degli edifici Desigo® CC e sequenze operative standardizzate per componenti edili e meccanici
  • Sostituzione delle unità di trattamento dell'aria fuori uso e di altre apparecchiature meccaniche datate
  • Tecnologia di ottimizzazione dell'acqua refrigerata Demand Flow® Smart Services

La manutenzione basata sui dati migliora la produttività del personale e ottimizza le prestazioni

Grazie alla potenza della digitalizzazione, il team delle strutture SMU ora dispone di trasparenza e informazioni fruibili sulle prestazioni di oltre 25.000 componenti delle apparecchiature meccaniche per un approccio proattivo alla manutenzione, anche per individuare i problemi prima che diventino problemi.

  • Building X a livello di campus aiuta a identificare i problemi e garantire una manutenzione efficiente e Building X Operations Manager consente dati on-the-go per informazioni chiave
  • Automazione e analisi avanzate per ottimizzare continuamente prestazioni e operazioni
  • Monitoraggio remoto e risoluzione dei problemi per una risoluzione rapida
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

La gestione strategica dell'energia offre vantaggi quantificabili

Il programma integrato di gestione dell'energia di alto livello di SMU semplifica le operazioni e la manutenzione, ma migliora anche l'affidabilità del sistema e i cicli di vita delle apparecchiature.
I componenti chiave sono:

  • Monitoraggio e analisi delle prestazioni remoti e basati sul cloud per una risoluzione dei problemi rapida ed efficiente, senza far rotolare un camion
  • Un programma strategico di approvvigionamento energetico, copertura e gestione del rischio di bilancio per proteggere l'università dalla drammatica volatilità dei prezzi e dai principali eventi meteorologici per la prevedibilità e la stabilità dei costi in un'area del Paese in cui i brownout sono comuni

Una potente sinergia di tecnologie e soluzioni

Una combinazione perfetta delle seguenti tecnologie e soluzioni che collaborano in SMU migliora l'affidabilità del sistema, migliora la gestione e l'uso dell'energia, riduce i costi operativi e di manutenzione e migliora l'esperienza del campus per tutti.

Intraprenda con noi il viaggio nel campus intelligente

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Si metta in contatto

Ha obiettivi ambiziosi per il suo istituto di istruzione superiore e una visione per un campus intelligente? Entra in contatto con i nostri esperti per scoprire come una partnership continua può aiutarla a fornire esperienze educative eccezionali.

Esploriamo insieme i modi per promuovere una cultura dell'innovazione, delle prestazioni e dell'efficienza operativa nel suo istituto di istruzione superiore. Non vediamo l'ora di sentire la sua opinione!