Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un display di prodotti di Seeberger con una varietà di prodotti alimentari su sfondo bianco.

Seeberger offre spuntini sostenibili

Seeberger consegna snack a persone in oltre 60 Paesi. Con una moderna tecnologia edilizia e servizi digitali intelligenti, ci assicuriamo che non siano solo deliziosi, ma anche migliori per il pianeta.

Portare la sostenibilità sullo scaffale

Se ha mai acquistato uno snack Seeberger nel suo supermercato locale, può essere sicuro che lo snack ha avuto il suo punto di partenza a Ulm, in Germania. È lì che ha sede la sede centrale dell'azienda e dove la produzione si estende su 55.000 metri quadrati.

La sostenibilità è una chiara priorità per Seeberger. Per raggiungere i loro obiettivi ambiziosi, devono ridurre il consumo di energia e le emissioni laddove possibile. È qui che entra in gioco Siemens.

A building with a modern architectural design, featuring a large glass facade and a modern roof structure.

Soluzioni intelligenti per obiettivi ambiziosi

Icona, riferimento Seeberger sostenibile

Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità

La riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 aiuta Seeberger a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Un'icona che rappresenta l'affidabilità con un'immagine stilizzata di uno scudo e un segno di spunta.

Maggiore efficienza

L'automazione degli edifici, il monitoraggio intelligente degli impianti HVAC, le tecnologie cloud e i servizi remoti rendono il quartier generale di Seeberger intelligente ed efficiente. I servizi remoti e il funzionamento intuitivo offrono al personale in loco più tempo per ciò che conta davvero.

Un'icona che rappresenta la sicurezza con uno scudo e il simbolo di un lucchetto.

Mantieni i sistemi sicuri

Gli aggiornamenti regolari mantengono i sistemi aggiornati, garantiscono la disponibilità e rafforzano la resilienza informatica, soprattutto alla luce dell'evoluzione delle normative come B3S e NIS2.

Le soluzioni Seeberger in azione

A person standing in front of a building entrance with a glass door and a wooden signboard.

Il buon gusto inizia con l'efficienza sostenibile

La sostenibilità è una priorità assoluta per Seeberger. Ciò include non solo l'uso costante di elettricità verde, ma anche la massima efficienza energetica nella produzione e nelle operazioni edilizie. Per raggiungere questo obiettivo, Seeberger si affida a una moderna tecnologia edilizia e a un ecosistema intelligente che tiene tutto sotto controllo in ogni momento. Dopotutto, l'obiettivo non è solo produrre in modo sostenibile, ma farlo nel modo più efficiente e trasparente possibile.

Tempi difficili per le emissioni

Per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità, Seeberger si affida a un concetto olistico di Siemens: un sistema intelligente e completamente integrato gestisce tutte le operazioni dell'edificio. Basato su Desigo CC e Desigo PX, include monitoraggio intelligente HVAC, analisi delle prestazioni basata su cloud e gestione dei picchi di carico.

Il Performance Observer rileva automaticamente le inefficienze, mentre Siemens fornisce supporto remoto con analisi e ottimizzazioni dei dati per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica. Un contratto di assistenza su misura combina manutenzione tradizionale e digitale per prestazioni OT e IT a prova di futuro.

A factory floor with machinery and workers operating the equipment.
A group of people standing together in front of a building, smiling and looking at the camera.

Un modo più intelligente per fare uno spuntino in modo sostenibile

Nella sua sede di Ulm, Seeberger combina tecnologia per edifici intelligenti, servizi digitali e l'esperienza di lunga data di Siemens per dare vita alla sostenibilità, dalla produzione allo scaffale. Con sistemi intelligenti, analisi basate su cloud e servizi remoti, l'azienda garantisce efficienza energetica, affidabilità operativa e resilienza informatica. È un approccio pronto per il futuro che rende ogni snack un po' migliore, per le persone e per il pianeta.

Il risparmio energetico è una parte fondamentale della nostra strategia di sostenibilità, con sistemi efficienti e tecnologie edilizie moderne. Siemens ci supporta da anni con soluzioni innovative.
Marc Dussler, Responsabile della tecnologia degli edifici, Seeberger GmbH