Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
La grande centrale elettrica di RWE

Il suono fa scattare l'allarme nella grande centrale elettrica di RWE

Nella centrale elettrica a lignite di Niederaussem, gli esperti di energia possono ora lavorare in modo ancora più sicuro, grazie al sistema di allarme vocale e di amplificazione vocale Novigo di Siemens.

Avvisi cristallini nella grande centrale elettrica

Le quattro centrali elettriche rimanenti della centrale elettrica a lignite di Niederaussem di RWE forniscono 2.495 megawatt di elettricità: con la sua enorme efficienza del 43 percento, il reattore detiene anche un record mondiale. Poco prima dell'ultima revisione dell'unità K della centrale elettrica, in cui vengono mantenuti i sistemi e le turbine, il suo sistema di allarme si è guastato. Era necessaria una sostituzione rapida e senza intoppi.

Riferimento RWE Niederaußem Novigo

Avviso chiaro

Durante una revisione, fino a 2.000 dipendenti lavorano nel locale caldaie, alto fino a 167 metri, pieno di tecnologia ad alte prestazioni. Alcuni di loro entrano nella centrale elettrica solo una volta all'anno e non sanno come muoversi. Pertanto, devono poter contare sul sistema di allarme in ogni momento. Tuttavia, una modernizzazione completa del sistema e delle sue periferiche, come gli altoparlanti, non sarebbe possibile in un determinato momento. La soluzione: un potente sistema di allarme che continua a utilizzare le periferiche esistenti e ancora funzionanti.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Applicazione ottimale per le periferiche esistenti

Il sistema di allarme vocale e di amplificazione pubblica Novigo convince RWE: può essere installato direttamente sulle periferiche esistenti e messo in funzione rapidamente.

I cavi e gli altoparlanti verranno conservati

Circa 70 altoparlanti e molti chilometri di tubi nel blocco K della centrale elettrica funzionano ancora perfettamente e possono essere facilmente integrati nel nuovo sistema di allarme vocale e di diffusione sonora. Gli esperti di Siemens dotano gli altoparlanti di moduli di fine linea adeguati che controllano continuamente l'integrità dei cavi e segnalano automaticamente eventuali errori. Ciò consente di risparmiare fatica, tempo e quindi denaro. Inoltre, il nuovo sistema soddisfa i requisiti degli standard di affidabilità DIN VDE 0833-4 e DIN EN 54-16. Un team di tecnici Siemens installerà il sistema durante la revisione, garantendo così questo processo esteso e il normale funzionamento nella grande centrale elettrica.

Avvisi cristallini

I circa 2.000 dipendenti che si trovano nell'unità K della centrale elettrica durante le ispezioni ricorrenti devono poter contare sempre sul sistema di allarme. Deve ascoltare perfettamente le informazioni sonore in ogni punto dell'edificio e riconoscerle come un allarme. Oltre ai toni di allarme, il sistema offre anche la possibilità di riprodurre annunci vocali definiti o trasmettere annunci in diretta. Grazie al suo potente software di configurazione, Novigo è facile da configurare per soddisfare le esigenze future, anche senza riavviare.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

70 altoparlanti

può essere riutilizzato senza problemi con Novigo

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Davvero a prova (futura)

Novigo può essere scalato e configurato come richiesto

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Inequivocabile

il suono dell'allarme si sente in tutte le parti dell'edificio

Sicurezza completa, ora e in futuro

La riparazione del sistema di allarme della grande centrale elettrica di RWE a Niederaussem con il sistema di allarme vocale e di amplificazione vocale Novigo di Siemens offre molti vantaggi sia agli operatori che ai dipendenti. Il chiaro allarme e la rapida evacuazione della centrale elettrica in caso di emergenza non solo garantiscono l'ispezione periodica, ma anche il normale funzionamento della centrale elettrica. Allo stesso tempo, il sistema modulare può essere integrato rapidamente nelle periferiche esistenti e consente di risparmiare molto grazie alla sua semplice configurazione. E Novigo è a prova di futuro: per molti anni a venire, saranno disponibili pezzi di ricambio per tutti i componenti utilizzati, che Siemens fornisce nell'ambito di un contratto di manutenzione e assistenza: un vero vantaggio e un investimento sostenibile nella sicurezza degli edifici.