Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Fondamenti

Questi corsi di formazione trattano argomenti come i fondamenti dei principi, la costruzione, i componenti e i requisiti di manutenzione di queste tecnologie.

Cosa aspettarsi dal training

Siemens Power Academy ora integra la virtualizzazione dell'intera catena di fornitura dell'energia nei corsi di formazione di base per darle una panoramica chiara dalla generazione, trasmissione e distribuzione fino al consumo finale di energia.

Questi corsi di formazione La aiuteranno a comprendere più chiaramente come le singole fasi sono interconnesse, quali tecnologie chiave sono coinvolte e le sfide che i moderni sistemi energetici devono affrontare oggi lungo tutta la catena di approvvigionamento energetico. Benvenuto in un viaggio virtuale alla scoperta del mondo dell'elettrificazione e dell'automazione. Immergiti in un mondo virtuale tridimensionale e sperimenta il funzionamento di una centrale elettrica classica, come gli impianti a carbone, gas e nucleare, nota come la spina dorsale della generazione di elettricità, che fornisce un approvvigionamento energetico stabile e affidabile.

Select...

I corsi di formazione includono esercitazioni pratiche e casi di studio e sono adatti a ingegneri, tecnici e altri professionisti coinvolti nei sistemi di alimentazione.

Una boccola elettrica marrone collegata a due relè di protezione Siemens SIPROTEC 5, con cerchi verdi luminosi contenenti vari numeri di funzione di protezione elettrica (ad esempio, 87L, 50EF, 67Ns) provenienti dalla base dell'apparecchiatura su uno sfondo blu scuro

Vendite (solo per dipendenti Siemens)

Select...

Infrastruttura intelligente

Il punto centrale per le informazioni, il materiale e le attività pertinenti alle vendite per aiutarla ad avere successo è intranet.siemens.com/si/sales

Una donna dalla pelle chiara con i capelli corti e biondi e una maglietta bianca sorride e guarda qualcuno fuori dall'inquadratura, la cui spalla e il braccio che reggono un tablet sono visibili in primo piano. Lo sfondo presenta una parete di colore chiaro con un motivo diagonale