Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Percorso di sviluppo dell'ingegnere dell'automazione PLC

Come imparare la programmazione PLC ed evitare errori

Un uomo con barba e tatuaggi lavora intensamente su un laptop seduto a un tavolo, con una tazza bianca e dei libri accanto a sé.

Può imparare da solo la programmazione dei PLC? La risposta è sì.

Molte persone iniziano in questo modo. Scrivere un programma di lavoro è solo l'inizio. Il rischio è che senza un percorso di sviluppo strutturato, sia facile sviluppare cattive abitudini che in seguito rendano difficile lavorare su progetti più complessi.

In questo articolo imparerà:

  • Qual è il vero percorso di sviluppo dell'automazione dei PLC
  • Gli errori più comuni nella programmazione del PLC
  • Come imparare efficacemente a lavorare con le soluzioni Siemens
  • Quando prendere in considerazione il training sui PLC (ad esempio SITRAIN).
Automazione industriale di base

Come iniziare a imparare il PLC

All'inizio, la maggior parte delle persone inserisce le seguenti frasi nel proprio browser:

  • «PLC cos'è e come funziona»
  • «Programmazione PLC da zero»

Questa è una buona direzione. In questa fase impara:

  • Nozioni di base sull'automazione industriale
  • Logica di controllo
  • Linguaggi di programmazione PLC come LAD o FBD
  • Creazione dei primi progetti, ad esempio nell'ambiente del TIA Portal

Questa è una fase molto importante per un ingegnere dell'automazione principiante. Tuttavia, di solito si concentra su un obiettivo: il programma deve funzionare. Questo approccio è naturale, ma ha delle conseguenze.

Dove si verificano gli errori

Primi progetti PLC

Quando inizia a lavorare su progetti reali, scrivendo logiche per linee di produzione, modernizzando macchine o integrando sistemi di diversi produttori, è allora che inizia a sviluppare il suo stile di lavoro e a prendere le sue decisioni di progettazione. È anche qui che sorgono i primi problemi.

Errori comuni degli ingegneri di automazione principianti

Concentrarsi esclusivamente sull'attivazione e il funzionamento della macchina porta a errori ricorrenti:

  • Mancanza della struttura del programma PLC
  • Copiare il codice invece di organizzarlo
  • Assenza di standard di denominazione
  • Mancanza di documentazione
  • Disordine del progetto

Di conseguenza, i programmi funzionano ma sono difficili da sviluppare ulteriormente. In pratica ciò significa tempi di messa in servizio più lunghi, manutenzione più difficile e un rischio maggiore di errori durante le modifiche successive. La macchina spesso finisce per essere una soluzione una tantum. Qualsiasi tentativo di espanderlo richiede una nuova analisi dell'intero programma.

È proprio in questa fase che si radicano le cattive abitudini, abitudini che saranno difficili da eliminare in seguito.

Programmazione PLC con SIMATIC STEP7
Le migliori pratiche per i PLC

Il prossimo passo nello sviluppo

Col tempo, nasce la necessità di qualcosa di più di un semplice programma di lavoro.

Un approccio professionale alla programmazione dei PLC include le seguenti best practice per i PLC:

  • Creare una struttura del programma (FB, FC, DB)
  • Modularità del codice
  • Standard di denominazione coerenti
  • Documentazione del progetto
  • Riusabilità del codice

L'ambiente TIA Portal è progettato per facilitarne l'applicazione e supportare la creazione di progetti organizzati e scalabili.

55ab0c32-a66e-49fd-97ac-f2ea8bef8599-NOW-campaign-CNC-Automation-Systems-SITRAIN-VN-1280x720

Come imparare bene la programmazione PLC, non solo in modo efficace

Molti ingegneri dell'automazione imparano attraverso l'esperienza pratica lavorando su progetti reali. La mente umana eccelle nel riconoscimento degli schemi e l'esperienza consente la creazione di soluzioni sempre migliori.

Questo è un approccio efficace, tuttavia presenta anche dei limiti.

Il risultato dopo qualche anno:

  • Incoerenza tra i progetti
  • Difficoltà nel lavoro di squadra
  • Problemi con la manutenzione del sistema.

Ecco perché molti finiscono per cercare risposte su:

  • Come organizzare il codice PLC
  • Come progettare sistemi di automazione
  • Quali sono le migliori pratiche per un portale TIA

Gli errori commessi durante i progetti possono:

  • Tempo di costo
  • Generare stress
  • Spesso incorrono in costi finanziari effettivi

Il problema dell'apprendimento «sul posto di lavoro» è che Lei impara a risolvere i problemi, ma non sempre impara a svolgere il lavoro correttamente.

Cosa contraddistingue i corsi di formazione SITRAIN

Ci sono molti corsi PLC disponibili sul mercato. Tuttavia vale la pena prestare attenzione alla fonte della conoscenza.

I corsi di formazione SITRAIN sono condotti direttamente da Siemens, il produttore dei sistemi di automazione.

Cosa significa in pratica?

  • Lei impara secondo gli standard del produttore
  • Lei acquisisce informazioni sulla corretta architettura di sistema
  • Lavora con strumenti aggiornati (ad esempio, TIA Portal)
  • Lei capisce non solo il «come» ma anche il «perché»

Sul mercato sono disponibili anche corsi di formazione di altre società. Sono spesso molto pratici e preziosi. Tuttavia, in molti casi si affidano all'esperienza personale dei formatori e ai loro metodi specifici di lavoro con i sistemi Siemens.

Il programma di formazione SITRAIN è stato sviluppato dallo stesso produttore di sistemi di automazione. Di conseguenza, si basa sugli standard applicati durante la progettazione di queste soluzioni.

Le migliori pratiche di Siemens

Implementazione corretta

Se vuole diventare ingegnere di automazione PLC, vale la pena implementare alcune regole che ridurranno notevolmente i tempi di lavoro e ridurranno gli errori. :

1. Crei la struttura del programma PLC: non metta tutta la sua logica in un blocco.

2. Standard di utilizzo: la denominazione e l'organizzazione dei progetti sono fondamentali.

3. Crei codice riutilizzabile: crei elementi che può utilizzare nei progetti successivi.

4. Documenti il progetto: non solo per Lei, ma anche per il team.

Riepilogo

Percorso di carriera in ingegnere di automazione PLC

Un percorso pratico di sviluppo può essere suddiviso in diverse fasi:

  • Apprendimento delle nozioni di base sui PLC
  • Progetti iniziali
  • Acquisire esperienza
  • Eliminare gli errori
  • Organizzazione e consolidamento delle conoscenze
  • Passare al livello successivo.

Il progresso maggiore si verifica quando Lei inizia a lavorare con intenzione. Non si tratta di scrivere altro codice; si tratta di scrivere un codice migliore.

Lo studio individuale è gratificante, ma spesso comporta la ripetizione di errori che altri hanno già risolto. Un percorso di sviluppo ben pianificato Le consente di adottare buone abitudini più velocemente e di affrontare progetti sempre più impegnativi con maggiore sicurezza.

La serie di training TIA-PRO di SITRAIN combina un approccio pratico (creazione di un programma di lavoro) con principi per la creazione di soluzioni stabili e scalabili.

Invece di cercare e testare soluzioni da solo, può sfruttare le conoscenze basate sull'esperienza del produttore del sistema. Ciò consente di risparmiare tempo e accelera l'acquisizione delle competenze necessarie per gestire progetti sempre più complessi.

Un'aula con studenti seduti ai banchi, un insegnante in piedi davanti a una lavagna e un display digitale a parete.