Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Trasformare l'efficienza energetica in un apprendimento migliore

Alla Pine Grove Middle School di East Syracuse, New York, gli edifici tradizionali limitavano la flessibilità e l'efficienza. La tecnologia Siemens migliora le prestazioni, risparmiando 500.000 dollari ogni anno da reinvestire in ambienti di apprendimento.

Vista frontale della Pine Grove Middle School con ingresso centrale, bandiera americana sull'asta della bandiera e alberi lungo la facciata.

Creare ambienti che supportino un apprendimento migliore

L'istruzione sta cambiando. Gli spazi di apprendimento devono cambiare con esso. Alla Pine Grove Middle School, la tecnologia Siemens aiuta a creare un ambiente più flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico che supporta nuovi modi di insegnamento e apprendimento.

Pine Grove Middle School: Questo edificio cambia il futuro

La Pine Grove Middle School è una delle sette scuole dell'East Syracuse Minoa Central School District (ESM) di New York, che istruisce 3.750 studenti ogni anno. Consapevoli che il mondo ha subito cambiamenti drammatici, non da ultimo nel mondo del lavoro e nelle competenze richieste, gli educatori di Pine Grove hanno deciso che l'istruzione doveva cambiare: meno istruzione. Più immaginazione. Meno ripetizioni. Più collaborazione. Memorizza meno. Più creatività. La tecnologia edilizia Siemens supporta questo nuovo approccio.

Select...

Preparare gli studenti per un mondo che cambia

Alla Pine Grove Middle School, l'istruzione si concentra sulla preparazione degli studenti per il mondo in cui entreranno dopo la scuola. Man mano che il mondo cambia, la scuola adatta il modo in cui gli studenti apprendono e quali competenze acquisiscono, creando una base più solida per la collaborazione, la creatività e la risoluzione dei problemi.

Studenti che camminano nel campus della Pine Grove Middle School accanto ad autobus gialli e alberi verdi.
Il mondo è cambiato e anche l'istruzione doveva cambiare. Abbiamo cambiato il modo in cui gli studenti apprendono. Abbiamo cambiato ciò che imparano. Ciò significava cambiare il luogo in cui apprendono.
Adrienne Turbeville, insegnante di alfabetizzazione dei contenuti

Creare le condizioni giuste per l'apprendimento

Campus scolastico con edifici moderni, alberi e una bandiera degli Stati Uniti su un pennone accanto all'ingresso.

Il centro di New York è noto per le sue temperature estreme con estati torride e cumuli di neve alti nove piedi in inverno. Per garantire che gli studenti siano a loro agio e concentrati, il controllo della temperatura è un elemento importante. E in quanto istituto scolastico finanziato dallo stato, l'efficienza energetica è altrettanto importante per la scuola. Perché i 500.000 dollari risparmiati sull'energia ogni anno possono essere investiti direttamente nel miglioramento dell'ambiente educativo.

Otto studenti con zaini camminano in fila verso uno scuolabus giallo su sfondo blu.

3750 studenti all'anno

Pila di fogli raggruppati sotto il simbolo di un fulmine, con una grande freccia blu rivolta verso il basso.

500.000 dollari di risparmio energetico all'anno

Due pannelli solari sopra una fila di alberi, con una grande freccia blu rivolta verso destra.

Equivalenza di 141,5 acri di energia solare in 10 anni

Consentire nuovi modi di insegnare e apprendere

L'East Syracuse Minoa School District (ESM) dà priorità al miglioramento dell'ambiente educativo per gli studenti e ha collaborato con Siemens per ottenere miglioramenti delle strutture efficienti dal punto di vista energetico. Questa collaborazione non solo ha consentito di risparmiare denaro, ma ha anche permesso all'ESM di implementare un nuovo modello di insegnamento e apprendimento.

Adottando un approccio di apprendimento integrato, l'ESM si concentra sull'insegnamento delle materie in modo collaborativo per sviluppare le conoscenze STREAM e le capacità di risoluzione dei problemi degli studenti. Siemens ha aiutato l'ESM a trasformare il curriculum in tutti i livelli scolastici, facilitando i progetti transdisciplinari attraverso supporto consultivo e simposi.

Studenti che utilizzano una stampante 3D alla Pine Grove Middle School
Rendering HDR della Pine Grove Middle School in serata

Migliora le prestazioni in tutti gli edifici del campus

Nel 2008, l'ESM ha cercato un partner per migliorare l'efficienza energetica nei suoi otto edifici. Volevano una soluzione che andasse a vantaggio degli studenti e del personale dell'ESM e allo stesso tempo sensibilizzasse la comunità sui loro programmi ambientalmente responsabili.

Siemens ha aggiornato l'illuminazione, installato motori, pompe e ventole efficienti e ha implementato un sistema di gestione dell'energia. Sono state installate anche nuove finestre, porte e caldaie, con conseguenti risparmi mensili di elettricità equivalenti al consumo annuo di 6,2 case americane. Inoltre, è stato installato un sistema di energia solare da 25 kW per mostrare gli sforzi di sostenibilità dell'ESM.

Miglioramenti dei fondi attraverso il risparmio energetico

L'ESM mirava a raggiungere molteplici obiettivi oltre a ridurre i costi energetici. Hanno cercato di finanziare il miglioramento degli edifici e dell'efficienza energetica, promuovere il risparmio energetico e fornire sensibilizzazione e istruzione sull'energia. Attraverso le soluzioni di risparmio energetico di Siemens, ESM prevede un risparmio annuo di 500.000 dollari nel periodo di 18 anni dell'Energy Performance Contracting.

Questi risparmi hanno finanziato significativi miglioramenti degli edifici ad alta efficienza energetica senza gravare sui contribuenti locali. Il distretto ha già osservato i risparmi sui costi delle utenze e ha implementato un programma di misurazione e verifica per garantire continui risparmi energetici.

Sistema di gestione dell'energia/pannello elettrico con componenti etichettati alla Pine Grove Middle School

Creiamo insieme il suo campus intelligente e sostenibile

Gli studenti frequentano la Pine Grove Middle School, dove edifici ad alta efficienza energetica supportano una migliore esperienza di apprendimento.

Vuole modernizzare l'ambiente del suo campus? Parliamo di come può migliorare le prestazioni degli edifici, l'efficienza energetica e le infrastrutture intelligenti per creare esperienze di apprendimento migliori.