Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

I data center NOVVA raggiungono zero tempi di inattività

Nessun tempo di inattività, nessuno spreco di energia o acqua: NOVVA Data Centers adotta un raffreddamento senza acqua controllato dai controller PXC Siemens Desigo per proteggere l'operatività del data center e l'ambiente

NOVVA utilizza controller innovativi per aumentare la sostenibilità e raggiungere un'operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

NOVVA Data Centers possiede e gestisce data center di colocation all'ingrosso e multi-tenant all'avanguardia in Utah, Colorado e Nevada. Con la filosofia secondo cui i dati sono il futuro, NOVVA si impegna a garantire che i propri data center non siano bloccati nel passato. L'azienda mira a spingere il settore dei data center verso il futuro con implementazioni tecnologiche ponderate e innovative. Quando ha acquisito una struttura esistente a Colorado Springs, NOVVA aveva bisogno di aggiornare la sua tecnologia per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità super aggressivi dell'azienda. Un passaggio fondamentale è stato il passaggio dal raffreddamento ad acqua al raffreddamento ad aria; tuttavia, questo aggiornamento richiederebbe un sistema di controllo più sofisticato. Per questo, NOVVA e il suo partner per i controlli, Holbrook Service, si sono affidati a Siemens e ai suoi controller PXC Desigo.

Il vantaggio più grande è che non devo preoccuparmi di nulla. Il mio team sta ottenendo il resto di cui ha bisogno. Si sentono bene e hanno fiducia nell'attrezzatura con cui lavorano. Funziona tutto e basta.
Steven Boyce, Vice Presidente, Mission critical, NO

Guarda il case study del mondo reale

Un controller a prova di futuro ideale per le applicazioni dei data center

Nei data center, è imperativo che il raffreddamento e gli altri sistemi funzionino 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Qualsiasi interruzione è un'interruzione grave e potenzialmente costosa, un guasto di pochi secondi potrebbe costare milioni. Il controller PXC Desigo non offriva solo l'affidabilità richiesta da NOVVA, ma anche la flessibilità. Grazie alla sua capacità di controllare le operazioni di raffreddamento ad acqua e ad aria, il sistema Desigo PXC potrebbe essere installato in anticipo e quindi gestire la migrazione senza problemi.

Tre uomini sono riuniti attorno a un quadro elettrico aperto in un ambiente industriale. L'uomo al centro, con una camicia blu chiaro, fa un gesto verso il pannello mentre parla con gli altri due uomini, uno con berretto nero e camicia azzurra e l'altro con una camicia blu scuro. Sullo sfondo sono visibili grandi tubi colorati e una canna gialla.

Maggiore ridondanza e reattività, massima tranquillità

Con un'operatività elevata, la ridondanza è fondamentale in tutte le parti di un data center. Ciò include i quattro refrigeratori e i due impianti di refrigerazione dello stabilimento NOVVA di Colorado Springs, insieme alle torri di raffreddamento, alle pompe e alle ventole associate. I controller PXC Siemens sono configurati in un'architettura piatta, che migliora la ridondanza: se un refrigeratore si guasta, gli altri tre possono regolarsi immediatamente per mantenere l'impianto alla giusta temperatura ed evitare il surriscaldamento. Nel primo anno e mezzo dall'installazione dei PXC, la struttura non ha avuto tempi di inattività.

Scarica l'infografica

I controller PXC Siemens ci consentono di avere la flessibilità di immaginare cosa potremmo fare e di estendere i limiti di ciò che in precedenza si riteneva possibile.
David Carpenter, Responsabile dei controlli, Holbrook Service

Controller PXC Desigo: facile dall'inizio alla fine

La famiglia di controller Desigo PXC offre maggiore potenza di elaborazione dati e memoria.

Informazioni sui centri dati NOVVA

NOVVA è una società privata con data center di colocation all'ingrosso e multi-tenant all'avanguardia in Utah, Colorado e Nevada. Fornisce un'infrastruttura di dati e soluzioni chiavi in mano per data center iperscalabili e facilmente personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche.

Colorado Springs Data Center di NOVVA Il primo data center di colocation multi-tenant su larga scala della città. Grande per gli affari e la connettività, con molta aria ambientale ecologica, questo campus di 68 aree ha margini di crescita.

  • Terreno disponibile: 37 acri
  • Dimensione totale dell'edificio: 122.000 piedi quadrati con spazio per espandersi
  • Disponibilità di potenza: capacità 40 MW

La squadra dietro il cambiamento a Colorado Springs:

  • Steven Boyce, vicepresidente, Mission Critical, centri dati NOVVA
  • Jeff Gray, Senior Controls Engineer, NOVVA Data Centers
  • David Carpenter, responsabile dei controlli, Holbrook Service
  • Prodotto e supporto: Siemens Smart Infrastructure