Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un gruppo di persone in piedi davanti a un edificio con uno striscione con la scritta «Morgan State University».

Tracciare un percorso verso un futuro più intelligente

La Morgan State University, situata nel cuore di Baltimora, MD USA, è sulla buona strada per diventare un campus urbano più intelligente ed efficiente, più sostenibile e resiliente per i suoi studenti, docenti e personale, nonché per la comunità in generale.

Migliorare l'infrastruttura per l'eccellenza operativa

Con il suo piano strategico decennale «Transformation Morgan 2030: Leading the Future», la Morgan State University (MSU) mira a trasformare sostanzialmente il suo campus per fornire agli studenti un ambiente di apprendimento sano, sicuro e più resiliente.

Notevoli risparmi sui costi

Gli investimenti in infrastrutture e modernizzazione attraverso la digitalizzazione aiutano a rendere la Morgan Site University più intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico. La sola prima delle quattro fasi di trasformazione garantisce un risparmio di circa 10 milioni di dollari.

Eccellenza operativa

L'implementazione della sua tabella di marcia per il campus intelligente trasformerà la Morgan State University in un campus più sostenibile e ad alte prestazioni con ambienti di vita e apprendimento sani, sicuri e confortevoli.

Un piano a lungo termine per il successo istituzionale

La Morgan State University puntava allo status di Carnegie R1 ma ha dovuto affrontare delle sfide: infrastrutture universitarie diversificate, sistemi disparati e manutenzione differita. Raggiungere questa visione e finanziarla sembrava travolgente.

Select...

Lavorando a stretto contatto con Siemens e il Maryland Clean Energy Center, i dirigenti della MSU hanno creato una visione e un piano per trasformare il loro campus attraverso il duro lavoro, la partnership e l'innovazione attraverso un approccio graduale. Siemens Financial Services (SFS) ha fornito capitali e ha aiutato MSU a realizzare la sua visione utilizzando un approccio unico che includeva l'utilizzo di sovvenzioni federali, finanziamenti alternativi, il finanziamento degli aggiornamenti degli impianti e dell'efficienza energetica attraverso il risparmio energetico e l'ammortamento accelerato per implementare sistemi di energia rinnovabile.

Le misure comporteranno risparmi garantiti di circa 10 milioni di dollari solo nella prima fase. Entro la fine della fase quattro, le emissioni di gas serra del campus saranno ridotte fino al 65 percento e l'intero campus sarà diventato più intelligente e molto più efficiente.

Riduzione dei costi energetici

Combinando competenze specialistiche nella generazione e distribuzione di energia, nella gestione dell'energia, nella gestione degli edifici e nell'ottimizzazione delle prestazioni degli asset, i servizi energetici e prestazionali di Siemens aiuteranno la Morgan State University a risparmiare 1.500 MWh di elettricità, 3.656 MWh di gas naturale e 1.905 tonnellate di emissioni di gas serra all'anno. Ciò si tradurrà in un risparmio annuo di 213.126 dollari in costi energetici e in un rendimento di 330,190 dollari in sconti sulle utenze. Inoltre, le misure consentiranno un risparmio annuo di 55.000 dollari in costi operativi.

Gestione intelligente dell'energia

L'implementazione del dashboard e della piattaforma di analisi per la gestione dell'energia Building X insieme al software Desigo per la gestione degli edifici e SENTRON powermanager integrerà 80 pannelli da campo e 475 controller di unità. 7.500 punti dati in tutto il campus verranno utilizzati per tracciare le prestazioni delle apparecchiature ad alta intensità energetica, migliorare l'efficienza energetica e persino ridurre i costi di manutenzione.

Protezione antincendio all'avanguardia

La protezione antincendio, che include rilevamento, allarme, evacuazione, estinzione e gestione dei pericoli, è una parte essenziale dell'infrastruttura di un'università. I sistemi devono essere aggiornati per garantire un funzionamento affidabile per la protezione di persone e beni in caso di incendio. Ecco perché il percorso dell'università verso l'eccellenza operativa include anche il collaudo e l'ispezione di tutti i sistemi e dispositivi esistenti, l'aggiornamento di 1.698 dispositivi di notifica e l'installazione di 17 nuovi sistemi di centrali di allarme antincendio e 1.595 nuovi dispositivi.

Migliore illuminazione, minore richiesta di energia

I sensori illuminati installati insieme ai dispositivi di illuminazione a LED ridurranno significativamente il fabbisogno energetico nel campus. Misurando la luce ambientale, la temperatura, il movimento che indica la presenza di persone in una stanza e il consumo energetico attuale, i sensori consentono un'ottimizzazione completa dello spazio e dell'utilizzo dell'energia.

Sfruttare al massimo il budget a disposizione

In tempi di budget limitati, è ancora più difficile per gli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità ed emissioni di carbonio. Negli Stati Uniti, in particolare, la manutenzione differita è un'altra sfida importante per molti college e università. Gli edifici che invecchiano richiedono ristrutturazioni, infrastrutture e HVAC, impianti idraulici, elettrici e ammodernamento dell'involucro edilizio. Secondo APPA, un'associazione di professionisti delle strutture educative, l'arretrato collettivo di

la manutenzione differita ammonta a 112 miliardi di dollari. Oltre a sfruttare i finanziamenti federali disponibili, altre opzioni di finanziamento possono essere fondamentali per affrontare queste sfide.

Per diventare i leader che sono destinati a diventare, i nostri studenti hanno bisogno di un ambiente universitario sano, sicuro e resiliente. Lavorare in collaborazione con Siemens per sviluppare un ambiente di apprendimento e istruzione più sostenibile per la nostra comunità ci spinge in una direzione positiva.
David Wilson, Ed.D., Presidente , Morgan State University