Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Buon clima per il settore fieristico

Messe Frankfurt si affida all'automazione degli edifici lungimirante ed efficiente di Siemens. Tutta la tecnologia edilizia di Siemens e di fornitori terzi sarà compatibile con BACnet e migrata a Desigo CC

Un enorme passo verso il futuro dell'automazione degli edifici

Messe-Frankfurt-Indoor

Fondata nel 1907, Messe Frankfurt è il più grande organizzatore di fiere, congressi ed eventi al mondo con un proprio centro espositivo. Grazie ai suoi collegamenti di trasporto e alle infrastrutture ottimali, la metropoli principale è il luogo ideale per espositori e visitatori. Nel quartiere espositivo sono gestiti undici padiglioni con una superficie di circa 592.000 metri quadrati. Devono essere automatizzati in modo efficiente ed economico.

Sfida

Attualmente, presso il Centro Espositivo di Francoforte sono installati circa 60.000 punti dati SiClimatX e circa 20.000 punti dati di fornitori terzi, ciascuno con il proprio sistema di gestione degli edifici e diversi controller BACnet autosufficienti. Questo ampio inventario di tecnologie edilizie deve essere trasferito su un sistema comune e a prova di futuro, basato sul protocollo neutro di comunicazione dati BACnet, che integra anche il sistema di prenotazione delle camere esistente.

Soluzione

Il concetto di migrazione collega tutti gli edifici con la piattaforma di gestione degli edifici. Seguo CC. L'inventario dell'automazione è integrato direttamente nella piattaforma tramite stazioni Simatic S7 già installate e tramite gateway IoT per le stazioni Simatic S5 esistenti. Dopo il completamento del passaggio, circa 140.000 punti dati e circa 6.000 immagini saranno integrati per la fiera. In futuro, ogni singolo supervisore di sala e i tecnici dell'assistenza saranno in grado di accedere al sistema di gestione dell'edificio direttamente o da remoto. Il sistema di prenotazione delle camere della fiera è integrato anche in Desigo CC.

Beneficio

Desigo CC offre una piattaforma tecnologica aperta e a prova di futuro con un elevato livello di comfort, flessibilità ed efficienza energetica di prima classe per l'intero sistema di automazione degli edifici. Con Desigo CC, la fiera beneficia della piattaforma di sistema aperta e compatibile con BACnet, che integra la tecnologia già installata con uno sforzo notevolmente ridotto. Grazie a 20 postazioni operatore, tutti i capannoni possono accedere direttamente a Desigo CC. Un contratto di manutenzione con Siemens garantisce un supporto rapido e competente per la fiera, se necessario.

Modernizzato in modo completo con il minimo sforzo necessario

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

BACnet integra la tecnologia precedente

60.000 punti dati SiClimaTX e 20.000 punti dati di terze parti saranno collegati alla nuova piattaforma tramite BACnet.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Desigo CC combinato su un'unica piattaforma

Le stazioni di automazione Simatic S5/S7 e la stazione del fornitore terzo sono integrate in Desigo CC con uno sforzo notevolmente ridotto.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

La piattaforma integra i sistemi esistenti

I sistemi di sicurezza e di occupazione delle camere della fiera sono ora controllati, regolamentati e monitorati tramite la piattaforma di gestione degli edifici.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Il contratto di manutenzione garantisce il miglior supporto

Un contratto di manutenzione con Siemens, ad esempio, offre una risoluzione dei problemi rapida e competente da remoto tramite una connessione cRSP sicura.