Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CASO STUDIO

Bilanciamento dell'IAQ e dell'efficienza energetica nel Maine Township

Il Distretto 207 ha dovuto affrontare la sfida di modernizzare i sistemi e i controlli HVAC in tre grandi scuole superiori costruite a decenni di distanza. L'implementazione delle soluzioni Siemens ha migliorato la qualità dell'aria e ha anche ridotto i costi energetici in tutto il distretto.

Approccio distrettuale per consentire agli studenti di apprendere al meglio

Il distretto scolastico 207, nella periferia nord-ovest di Chicago, ha cercato di migliorare la qualità dell'aria interna e l'efficienza energetica sostituendo i vecchi sistemi e controlli HVAC in tre edifici con infrastrutture diverse. Di fronte a questa sfida, il distretto si è rivolto a Siemens per guidarli lungo il percorso.

Successo attraverso la standardizzazione

La standardizzazione dei tipi di apparecchiature utilizzando un sofisticato sistema di controllo riduce i costi di manutenzione ed energia per ottimizzare al meglio i risparmi energetici per il distretto.

La standardizzazione del sistema è stata fondamentale

L'obiettivo più importante era standardizzare tutte le apparecchiature (tipi di sistema, apparecchiature di controllo, unità da tetto e ventilconvettori) per monitorare meglio l'IAQ e ridurre i costi. Questa missione è stata presentata alla comunità e, dopo averne dimostrato il valore, è stata approvata un'obbligazione da 195 milioni di dollari. Il distretto si è messo al lavoro per migliorare la qualità dell'aria e ridurre il consumo energetico per 6.200 studenti e 850 docenti e personale.

Bilanciamento dell'IAQ e dell'efficienza energetica

Scopri come la standardizzazione ha aumentato la qualità dell'aria interna e ridotto i costi attraverso il risparmio energetico con le soluzioni Siemens.

Migliorare la qualità dell'aria, massimizzare l'efficienza

Il distretto è passato a un sistema con aria esterna al 100% basato sulla correlazione tra aria interna sana e apprendimento. L'aria esterna viene ora fatta circolare negli edifici in tempi record.

I controller Siemens sono stati utilizzati per automatizzare il sistema HVAC e sono state installate valvole di controllo indipendenti dalla pressione (PICV) per ridurre i costi di manodopera e aumentare l'efficienza energetica.

Primo piano del PICV alla Maine East High School

Webinar: 3 modi in cui i PICV riducono i costi e ottimizzano le prestazioni del sistema HVAC

Guarda il nostro ultimo webinar per scoprire come i PICV migliorano le prestazioni del sistema HVAC e consentono risparmi significativi in termini di costi ed energia. Senti in prima persona perché Dan Reynolds, Presidente di Everest Controls & Technologies, ha scelto i PICV e quanto ha risparmiato sui costi iniziali. Gli esperti Siemens condividono anche informazioni pertinenti sui prodotti e opzioni di finanziamento e finanziamento.

Punti salienti impressionanti del progetto

Maine Township revisiona il sistema HVAC in tutto il distretto

Trovare il perfetto equilibrio tra efficienza energetica e qualità dell'aria interna per scuole più sane.

Aggiornamenti HVAC effettuati nelle tre scuole superiori del Maine Township:

  • 2.500 PICV
  • 1.300 controller DXR2
  • sensori per unità da 800 camere
  • 500 attuatori per serrande
  • 100 convertitori a frequenza variabile
  • 50 controllori TC
  • 10 controller PX
Esterno dell'edificio della Maine Township High School.
Inizialmente avevamo stimato 75.000 dollari in risparmi iniziali, ma dopo aver utilizzato i PICV autobilanciati di Siemens i risparmi effettivi potrebbero facilmente essere il doppio di tale importo.
Dan Reynolds, Presidente, Everest Energy & Control Technologies

Migliorare la qualità dell'aria per scuole sane

L'aria interna della massima qualità crea un ambiente di apprendimento ottimale. Scopri come è stato creato un sistema più efficiente che apporta la migliore aria interna possibile.

L'importanza dell'aria fresca

Un buon IAQ include l'introduzione dell'aria esterna, che può aiutare le scuole a raggiungere il loro obiettivo principale di educare i bambini fornendo un ambiente favorevole agli studenti, secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA). Il miglioramento dell'IAQ può anche ridurre i tassi di assenza, il che è associato a medie dei voti e risultati accademici più elevati, secondo il Lawrence Berkeley National Laboratory.

Stiamo facendo entrare molta aria esterna in queste scuole. La nostra speranza è di aver ridotto l'energia in tutto il distretto e aumentato enormemente la qualità dell'aria interna.
Bob Saint Mary, Senior Engineer, Elara Energy Services, Inc.

Equilibrio perfetto tra IAQ ed efficienza energetica

Scopri il ruolo svolto da Siemens nella creazione di un ambiente più sano per studenti e docenti.