Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Cosa c'entra il risparmio energetico con la guarigione

Insieme a Siemens, la clinica di Bremerhaven-Reinkenheide ha modernizzato la tecnologia degli edifici e degli impianti, finanziata da contratti di rendimento energetico, che compensano gli investimenti con i risparmi.

Molto successo curativo con poco dispendio energetico

I medici, il personale infermieristico e la tecnologia medica danno un contributo decisivo al successo della guarigione. Anche la tecnologia degli edifici e degli impianti. Perché è sinonimo di assistenza sicura e condizioni piacevoli per pazienti e personale. Questo è anche il caso dell'ospedale di Bremerhaven. L'ospedale municipale di terapia acuta di massima cura ha 14 cliniche, un istituto e un centro di assistenza medica. Circa 1.900 dipendenti lavorano nell'ospedale da 723 posti letto. L'operatore della clinica trae vantaggio dal progetto di contrattazione delle prestazioni energetiche con Siemens.

Sfida

Dopo quasi 30 anni di attività, i sistemi tecnici degli anni '70 non corrispondevano più allo stato dell'arte attuale. Ad esempio, la Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH ha deciso di modernizzare l'efficienza energetica dell'azienda, combinandola con un contratto per il risparmio energetico. Il momento clou: i costi di investimento vengono rifinanziati in una fase di assistenza principale di dodici anni tramite il risparmio energetico. Siemens lo garantisce e allo stesso tempo assicura che i sistemi siano continuamente ottimizzati.

Soluzione

Dopo un'analisi completa delle esigenze, Siemens ha modernizzato o rinnovato i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, il sistema di gestione degli edifici, l'alimentazione sicura e la tecnologia sterile e da cucina, tra le altre cose. Sono state implementate un totale di circa 120 misure individuali ed è stato istituito un sistema di gestione dei dati energetici con più di 100 contatori. Numerose idee innovative hanno contribuito al successo del risparmio energetico. Esempio: un sistema di gestione del carico del sistema di gestione degli edifici Desigo sposta i picchi di carico dell'elettricità in orari non di punta.

Beneficio

Gli oltre nove milioni di euro di investimenti iniziali in misure di risparmio energetico sono stati rifinanziati con i risparmi sui costi energetici garantiti contrattualmente da Siemens. In totale, l'ospedale municipale ha risparmiato circa 12,5 milioni di euro in costi energetici nella fase principale del servizio. A tal fine, le emissioni di anidride carbonica sono state ridotte di oltre 42.400 tonnellate. Un effetto collaterale vantaggioso: l'assegnazione del BUND con il sigillo di approvazione «Energy-Saving Hospital» e dipendenti e pazienti più soddisfatti.

I risparmi ottenuti hanno superato di gran lunga le aspettative e le previsioni. Grazie alla continua ottimizzazione nel corso della contrattazione delle prestazioni energetiche, ora stiamo risparmiando il 40 percento in più di energia rispetto al momento della modernizzazione.
Jürgen Breuer, Responsabile della tecnologia e delle costruzioni presso la clinica

Contratti di rendimento energetico: il suo percorso verso il risparmio

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Rifinanziamento dei costi di investimento

La modernizzazione è costata più di nove milioni di euro: nei 12 anni della fase di lavoro principale, sono stati completamente rifinanziati.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Rinnovo dell'intera tecnologia

I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, il sistema di gestione degli edifici, l'alimentazione elettrica e la tecnologia sterile e da cucina sono stati rinnovati.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Supporto e ottimizzazione permanenti

La contrattazione delle prestazioni energetiche comporta la revisione e l'adattamento continui dei sistemi in modo che funzionino in modo ottimale ed efficiente.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Risparmio energetico sostenibile

Nella fase principale del servizio sono stati risparmiati un totale di 12,5 milioni di euro di costi energetici. Le emissioni di CO2 sono diminuite di oltre 42.400 tonnellate.