Centri dati Keppel a Francoforte sul Meno, Germania
Keppel Data Centres è una società del gruppo Keppel di Singapore. La società è un fornitore di data center integrati e in colocation e ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania, dove ha acquisito un data center ad alta sicurezza nella primavera del 2018. Grazie in parte alle soluzioni Siemens utilizzate, questo data center ha ricevuto la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a livello di platino.
Il data center KDC FRAU 1 dei data center Keppel di Francoforte sul Meno è costituito da tre complessi: uffici su circa 1.500 metri quadrati, un'area di stoccaggio e consegna di circa 9.500 metri quadrati e sale dati a due piani da 10.000 metri quadrati con altri 10.000 metri quadrati di spazio tecnico per il condizionamento dell'aria e la fornitura elettrica.
La disponibilità e l'affidabilità sono le priorità principali qui, e quindi un alimentatore ininterrotto e ridondante, una tecnologia di sicurezza intelligente e un'automazione affidabile degli edifici. L'automazione delle sale deve collegare e controllare il raffreddamento e l'aria condizionata in modo intelligente e in base alla domanda in modo che non si verifichi il surriscaldamento del server.
Le soluzioni Siemens per l'automazione degli edifici, la sicurezza e l'approvvigionamento energetico sono installate nell'edificio stesso. Un sistema di immissione di energia del gestore di rete progettato in modo ridondante, integrato da due quadri di media e bassa tensione con interruttori e barre collettrici ridondanti e doppi sistemi di raffreddamento, garantisce la massima ridondanza e affidabilità. La soluzione per il controllo degli accessi e la protezione antincendio è fondamentale anche per la disponibilità del data center e la sicurezza dei dati.
In caso di interruzione della corrente, vengono accesi due gruppi di continuità indipendenti (UPS) e generatori di emergenza, che possono assorbire l'alimentazione per 72 ore senza rifornimento. Ciò consente al data center di raggiungere la massima ridondanza e la disponibilità del 99,999%, che è il livello III dello standard emesso dall'Uptime Institute.
L'elevata efficienza energetica e la certificazione LEED dipendono in larga misura dalla sofisticata tecnologia del sistema di automazione degli edifici Desigo di Siemens, che consente anche il controllo individuale e il monitoraggio continuo dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento.
Anche le soluzioni antincendio e di sicurezza sono sempre aggiornate: nonostante il volume sempre crescente di dati, il consumo di energia non aumenta di conseguenza. Il rapporto tra l'energia consumata e il fabbisogno energetico dei server è stato notevolmente ridotto.
La massima efficienza energetica e affidabilità dei sistemi critici sono i fattori di successo più importanti in questo periodo: garantiscono la nostra continuità aziendale. Abbiamo una partnership affidabile con Siemens per il futuro.

Centri dati Keppel a Francoforte sul Meno, Germania

Centri dati Keppel a Francoforte sul Meno, Germania

Centri dati Keppel a Francoforte sul Meno, Germania

L'automazione degli edifici Desigo con 17.000 punti dati e due stazioni operative garantisce un raffreddamento ottimale.

Il sistema è protetto da 1.600 rilevatori antincendio con una centrale antincendio della famiglia di prodotti Sinteso e da un rilevamento affidabile tramite sistemi di aspirazione del fumo.

Protezione perimetrale, oltre a un sistema di allarme antintrusione con 168 sensori di porte e un sistema di gestione completano il pacchetto di sicurezza.

A valle, doppi campi di potenza a media e bassa tensione con doppi interruttori e barre collettrici e doppia tecnologia di raffreddamento assicurano l'alimentazione.

Soluzioni complete per la massima operatività, la massima efficienza energetica, la completa scalabilità e la massima sicurezza.

Il nostro portafoglio completo di sistemi di automazione degli edifici ci consente di adattare le soluzioni ai requisiti specifici di ogni progetto. Apertura e flessibilità sono i principi fondamentali alla base di tutti i nostri sistemi.

Protezione di persone, risorse ed edifici, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Con tecnologie basate sul cloud e la nostra pluriennale esperienza nel campo della protezione antincendio.

Le soluzioni di sicurezza non solo aiutano a proteggere il suo edificio e i suoi utenti, ma creano anche valore aggiunto per la sua azienda.