Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Solo la quantità d'aria necessaria

La clinica specialistica Johannesbad di Bad Füssing ha optato per l'innovativo sistema di controllo del flusso d'aria della cucina di Siemens per il suo nuovo sistema di ventilazione della cucina, risparmiando così molta energia e denaro.

Goda dell'aria pulita e risparmi energia allo stesso tempo

La salute e il benessere dei suoi ospiti sono gli obiettivi del Johannesbad Group, fondato nel 1960. In nove sedi in Germania e Austria, l'azienda a conduzione familiare gestisce cliniche moderne, centri sanitari, hotel e scuole tecniche con più di 2.000 dipendenti. Il Gruppo è sinonimo di uso sostenibile delle risorse e ora vuole sfruttare anche i vantaggi economici derivanti dall'ottimizzazione dell'energia delle sue numerose proprietà.

Sfida

Se Le piace cuocere, friggere e friggere, apprezzerà una buona ventilazione. Questo è tanto più vero per le cucine commerciali con il loro elevato volume d'aria. Alla Johannesbad Specialist Clinic di Bad Füssing, la ventilazione è durata tutto il giorno, anche se in realtà non è sempre necessaria. Il funzionamento continuo genera costi enormi per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento. Un nuovo sistema di controllo della ventilazione orientato alla domanda ha lo scopo di aumentare l'efficienza energetica, senza compromettere il ricambio d'aria.

Soluzione

Il nuovo sistema di ventilazione della cucina è controllato con Siemens Kitchen Air Flow. L'innovativo controllo della ventilazione adatta il flusso del volume d'aria alle condizioni attuali in cucina. Maggiore è il numero di operazioni, più forte è il funzionamento del sistema, efficiente e in linea con la domanda. Il principio è semplice: la cottura produce particelle diverse, ad esempio dal grasso. Un potente sensore misura la concentrazione di queste particelle nell'aria e trasmette il risultato della misurazione al sistema di controllo come segnale continuo. Regola la capacità di ventilazione allo stesso modo del funzionamento effettivo della cucina.

Beneficio

Kitchen Air Flow rende il sistema di ventilazione della cucina della Johannesbad Specialist Clinic di Bad Füssing significativamente più efficiente dal punto di vista energetico ed economico, senza compromettere le prestazioni. Per raggiungere questo obiettivo, Kichen Air Flow combina una tecnologia di misurazione innovativa con una moderna tecnologia di controllo e riduce il consumo di energia di oltre il 60 percento. Ciò significa che il sistema si ripaga da solo dopo un anno.

Con questa ottimizzazione, siamo stati in grado di ridurre il consumo di elettricità di oltre il 60 percento.
Josef Wimmer, Responsabile della gestione delle strutture e dell'energia, Johannesbad

Il nuovo controllo della ventilazione riduce in modo significativo il consumo di energia

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Integrazione ottimale nei sistemi esistenti

Kitchen Air Flow è integrato nel sistema di ventilazione esistente, aumenta l'efficienza energetica e riduce significativamente le emissioni di CO2.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Il sensore rileva la densità delle particelle

Un potente sensore misura la densità delle particelle nell'aria prodotte durante la cottura e trasmette continuamente i risultati al controller.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Kitchen Air Flow: ventilazione controllata a richiesta

A seconda del funzionamento della cucina, il sistema di controllo del flusso d'aria della cucina regola il flusso d'aria e riduce il consumo di energia di oltre il 60 percento.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Costi sottili invece dell'aria densa

Il nuovo sistema di controllo del sistema basato sulle esigenze contribuisce al concetto operativo sostenibile e si ripaga da solo entro un anno.

Le potrebbe interessare anche

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-servizi di edifici-640x360

Building Services

I servizi per l'edilizia La aiutano a ottenere di più dal suo edificio. I dati sugli edifici Le consentono di migliorare le sue operazioni edilizie.

FE19D68A-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-Servizi-digitali-chiave-visivi-antincendio - 640x360

Protezione antincendio

Protezione di persone, risorse ed edifici, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Con tecnologie basate sul cloud e la nostra pluriennale esperienza nel campo della protezione antincendio.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-BuildingX-Card-640x360

Sicurezza

Le soluzioni di sicurezza non solo aiutano a proteggere il suo edificio e i suoi utenti, ma creano anche valore aggiunto per la sua azienda.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automazione e controllo degli edifici

Il nostro portafoglio completo di sistemi di automazione degli edifici ci consente di adattare le soluzioni ai requisiti specifici di ogni progetto. Apertura e flessibilità sono i principi fondamentali alla base di tutti i nostri sistemi.