Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un gruppo di persone in un data center che parlano di energia verde.

La struttura più verde e più grande dei Paesi Baltici

Gli operatori di Greenergy hanno collaborato con Siemens per sviluppare il data center più grande, sicuro e sostenibile dei Paesi Baltici. In qualità di appaltatore principale, Siemens ha contribuito a creare una struttura ecologica che combina affidabilità, sicurezza e connettività di livello mondiale con un potenziale di crescita eccezionale.

Centro dati Greenergy

Situato a Tallinn, Estonia, il data center Greenergy di 14.500 m² è stato completato tra gennaio 2021 e febbraio 2022. Con 31,5 MW di potenza del campus, tecnologie Siemens come Desigo CC, EPMS, WSCO e l'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale garantiscono un raffreddamento efficiente, una gestione intelligente dell'energia e una scalabilità perfetta per l'infrastruttura digitale più avanzata della regione.

Innovazioni all'avanguardia in materia di intelligenza artificiale, sensoriale e alta tensione

Icona del configuratore energetico

Scopri l'ottimizzazione del raffreddamento basata sull'intelligenza artificiale

Siemens ha migliorato il consumo di energia con il sistema White Space Cooling Optimization (WSCO) basato sull'intelligenza artificiale per regolare automaticamente il raffreddamento in base alla domanda.

Icona della spina elettrica

Conta sull'affidabilità dell'infrastruttura

Siemens garantisce un'alimentazione affidabile con tre linee di vita: busbar Sivacon 8PS, quadri di media tensione Simosec e sistema ad alta tensione Siemens Energy.

Icona delle mani che circondano una casa

Stia tranquillo con le misure di sicurezza

Il complesso di data center Greenergy dispone di oltre 3.000 sensori infrastrutturali e ambientali, monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la massima sicurezza.

Affidabilità, sicurezza e connettività

Close up of fire flames with sparks on a black background

Prevenzione incendi

Ogni sala server è dotata di un proprio sistema antincendio per la riduzione dell'ossigeno che funziona in combinazione con un sistema di rilevamento del fumo molto preciso per rilevare istantaneamente qualsiasi incendio. Inoltre, tutti i locali tecnici sono progettati come zone antincendio separate.

Raffreddare la domanda di energia

La gestione della temperatura è una delle principali fonti di consumo energetico nei data center. Siemens lo ottimizza con un sistema White Space Cooling Optimization (WSCO) supportato dall'intelligenza artificiale. Quando la domanda aumenta, reagisce automaticamente, regolando le unità e il flusso d'aria in base ai requisiti di carico. I responsabili dei data center controllano il sistema e la struttura tramite Desigo CC BMS. Inoltre, Power Manager, l'ultimo modulo di estensione di Desigo CC, visualizza l'infrastruttura elettrica del data center con dashboard, fornendo dati storici e in tempo reale per report, tendenze, analisi, avvisi e monitoraggio dei KPI.

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

Tre linee di vita per la massima affidabilità dell'infrastruttura

Le barre collettrici Sivacon 8PS e i quadri di media tensione Simosec, nonché un sistema ad alta tensione Siemens Energy, garantiscono l'alimentazione affidabile di Greenergy. Inoltre, la sottostazione e i trasformatori dell'impianto sono collegati tramite due collegamenti ridondanti. Se, contro ogni previsione, entrambe le connessioni falliscono, i gruppi di continuità (UPS) si attivano. Se anche questa misura dovesse essere modificata, esiste un'altra ancora di salvezza: i generatori in loco alimentano il sistema per un massimo di tre giorni senza alcun fabbisogno energetico esterno.

Grazie a questo elaborato concetto di sicurezza, la struttura raggiunge il livello da tre a quattro sulla scala della ridondanza dell'infrastruttura.

Il nostro approccio basato su un unico fornitore e il marchio di qualità «German Engineering» ci hanno convinto della scelta di Siemens come fornitore, una decisione che ha dato i suoi frutti nel corso del progetto.
Kert Evert, Fondatore, Centri dati Greenergy