Elvia, il più grande operatore di rete elettrica norvegese, è responsabile del funzionamento, della manutenzione e dello sviluppo di una rete elettrica che copre un'area leggermente più grande della Danimarca. Come molti DSO europei, Elvia sta affrontando numerose sfide dovute alla crescente domanda di energia e alla transizione energetica con un aumento esponenziale delle risorse energetiche distribuite. Già oggi, la Norvegia ha la più alta penetrazione delle vendite di pompe di calore e veicoli elettronici al mondo. Fatti che sottolineano la domanda di espansione della rete, che richiede tempo ed è limitata da vari fattori. Gridscale X LV Insights consente a Elvia di prendere decisioni di investimento precise e di spremere più capacità di rete utilizzabile dall'infrastruttura esistente. Il Digital Twin della rete a bassa tensione fornisce informazioni affidabili e trasparenza in tempo reale per più reparti.
Aumentare la trasparenza, la capacità e l'efficienza
Gestire la crescente complessità della rete
L'elevata penetrazione del DER aumenta il volume dei dati e la complessità del basso voltaggio. Con un digital twin creato a partire dai dati esistenti, gli operatori ottengono la visibilità necessaria per rilevare tempestivamente i problemi e guidare la rete con maggiore sicurezza.
Espansione più rapida della capacità di hosting
Con l'aumento della domanda di fotovoltaico, veicoli elettrici e pompe di calore, la capacità di hosting deve aumentare rapidamente. Un modello di rete digitale unificato aiuta gli operatori a identificare la capacità disponibile, ottimizzare gli asset e accelerare l'espansione senza nuovi edifici.
Garantire la stabilità delle operazioni di rete
Le fluttuazioni dell'alimentazione e i consumi imprevedibili mettono a dura prova la stabilità della rete. Il software sicuro e scalabile nel cloud si integra perfettamente con gli strumenti esistenti, garantendo una qualità dell'alimentazione affidabile anche in condizioni dinamiche.

Mantenere alta la soddisfazione del cliente
Molti clienti Elvia possono essere considerati «prosumer»: non solo consumano energia, ma la producono, immagazzinano e la reimmettono nella rete a bassa tensione. Insieme a un numero crescente di grandi parchi solari ed eolici, questi sviluppi rendono la rete di distribuzione più volatile e molto più imprevedibile. Era giunto il momento di trasformare questa «scatola nera» in una centrale di dati trasparente che consentisse al DSO di rilevare i guasti prima che il cliente chiami per segnalarli.
Utilizzando LV Insights, Elvia è in grado di sfruttare tutti i vantaggi di Siemens Xcelerator e il Gridscale X portafoglio in quanto si integra perfettamente nel panorama dei sistemi esistenti, tra cui Spectrum Power™ 7 ADMS. Consente loro un'innovazione continua e aggiornamenti fluidi senza interruzioni per gli utenti.
Modello di rete unificato come fonte di verità
A causa dei sistemi tradizionali in vigore, i dati e le informazioni erano bloccati in alcuni reparti. Utilizzando le funzionalità di creazione di modelli di griglia di LV Insights, Elvia ha creato un modello di griglia completo e unificato che funge da traduttore intelligente di dati per tutti i reparti di Elvia. Le informazioni che storicamente erano contenute nella sala di controllo possono ora essere condivise con molte altre parti interessate. Ma questo non è l'unico vantaggio, come afferma Jørgen Sivertsen Åsrud, Control System Engineer di Elvia: «La manutenzione del nostro modello di rete è fortemente ridotta e siamo in grado di gestire le interruzioni di tensione in modo più efficiente e automatizzato».

Lavorando con Siemens, abbiamo implementato un prodotto avanzato e a prova di futuro che ci aiuterà ad accelerare e gestire la transizione energetica. Con una maggiore flessibilità e supervisione della nostra rete, ora possiamo gestire il nostro sistema a bassa tensione in modo molto più efficiente, dalla pianificazione alle operazioni e alla manutenzione.