Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Protezione speciale per un tesoro speciale

Il data center EAGLE di Siemens a Monaco, Germania, contiene sei petabyte di dati, gran parte del «tesoro d'oro» dell'azienda. Ciò richiede una protezione di prima classe.

Protezione senza rivali per dati insostituibili

Un tesoro molto speciale è conservato nei quattro data center tedeschi EAGLE di Siemens: dati provenienti dai processi operativi e da numerosi clienti. Sei degli attuali otto petabyte (8.000 terabyte) di volume di dati sono archiviati sui server di un edificio poco appariscente a Monaco. Un data center con un consumo energetico sorprendentemente basso. La ragione di ciò è il concetto Totally Integrated Power di Siemens Smart Infrastructure. L'edificio è certificato LEED Gold dallo U.S. Green Building Council.

Sfida

La protezione antifurto e il controllo degli accessi richiedevano una soluzione di sicurezza completa assolutamente affidabile con una tecnologia di protezione antifurto all'avanguardia. C'è un altro rischio per la sicurezza dei data center: l'incendio. L'elevato carico energetico, molti cavi e materiali infiammabili e il tiraggio costante del sistema di raffreddamento aumentano il rischio di incendio. Qui era necessaria una soluzione antincendio speciale e completa.

Soluzione

L'innovativo sistema di controllo degli accessi si basa sul sistema modulare Siport. Offre, ad esempio, lettori per carte d'identità contactless, tag chiave, lettori biometrici o persino dispositivi mobili con tecnologia di comunicazione near-field (NFC). Se vuole accedere ai server dell'EAGLE Data Center, deve prima avvicinare un'etichetta speciale al lettore, poi il palmo della mano viene scansionato. Per la protezione antincendio, uno speciale sistema di rilevamento del fumo (VESDA) rileva gli incendi in una fase precoce. In caso di allarme antincendio, il gas viene immesso nell'edificio. Il gas, innocuo per l'uomo, rimuove l'ossigeno dal fuoco e lo spegne immediatamente. Allo stesso tempo, i vigili del fuoco vengono allertati.

Beneficio

La soluzione per il controllo degli accessi e la protezione antincendio è fondamentale per la disponibilità e la sicurezza dei dati dei data center. Ha dimostrato il suo valore: sin dalla sua apertura, il data center EAGLE di Monaco funziona in modo affidabile e senza interruzioni. Ciò è garantito anche dalla ridondanza dei vari componenti del sistema, dai sistemi di condizionamento dell'aria alla fornitura di energia.

La protezione dei dati è senza dubbio una delle attività più importanti nel mondo di oggi e include obiettivi come riservatezza, integrità e disponibilità.
Ralf von der Burg del centro dati EAGLE

Concetto innovativo di sicurezza e protezione

Dati protetti da persone non autorizzate

Il sistema di controllo degli accessi impedisce a persone non autorizzate di accedere alle aree rilevanti per la sicurezza. Le aree sensibili sono particolarmente protette.

Il concetto riduce al minimo il rischio di incendio

Il concetto di protezione antincendio è progettato appositamente per ambienti con un maggiore rischio di incendio e funzionamento del server. L'estinzione avviene con gas innocuo.

Funzionamento sicuro 24 ore su 24

Tutti i sistemi sono progettati per essere sicuri, inclusa la tecnologia degli edifici. Ciò garantisce un funzionamento ininterrotto 24 ore su 24.

Collegato e controllato centralmente

La soluzione di sicurezza e protezione antincendio si basa l'una sull'altra in modo modulare ed è collegata tra loro. Può essere controllato e monitorato centralmente.

Le potrebbe interessare anche

Building Services

I servizi per l'edilizia La aiutano a ottenere di più dal suo edificio. I dati sugli edifici Le consentono di migliorare le sue operazioni edilizie.

Protezione antincendio

Protezione di persone, risorse ed edifici, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Con tecnologie basate sul cloud e la nostra pluriennale esperienza nel campo della protezione antincendio.

Sicurezza

Le soluzioni di sicurezza non solo aiutano a proteggere il suo edificio e i suoi utenti, ma creano anche valore aggiunto per la sua azienda.

Automazione e controllo degli edifici

Il nostro portafoglio completo di sistemi di automazione degli edifici ci consente di adattare le soluzioni ai requisiti specifici di ogni progetto. Apertura e flessibilità sono i principi fondamentali alla base di tutti i nostri sistemi.