La Clinique Saint-Jean, un complesso di 44.215 m² nel centro di Bruxelles, aveva bisogno di un aggiornamento completo dei suoi sistemi di alimentazione. «La vecchia installazione risaliva al 2004 e non soddisfaceva più gli standard di continuità», spiega Ivo Coltura, ingegnere di progetto presso Clinique Saint-Jean. «C'erano diverse reti elettriche senza una panoramica centrale, figuriamoci una gestione centralizzata. Avevamo bisogno di maggiore trasparenza». Cegelec, SDM-Projects e Siemens hanno unito le forze per fornire un alimentatore che superi tutti i requisiti.

La Clinique Saint-Jean ottiene un nuovo cuore elettrico
Per un ospedale moderno come la Clinique Saint-Jean di Bruxelles, un alimentatore affidabile ed efficiente è qualcosa come la linfa vitale. Oltre alle prestazioni tecniche, è anche importante garantire la disponibilità a lungo termine dei sistemi.
Affidabilità e disponibilità per garantire la sicurezza
Monitoraggio intelligente
Il nuovo sistema doveva essere robusto, ma anche intelligente, e non è solo una parola d'ordine. Siemens ha scelto le schede di distribuzione dell'alimentazione SIVACON S4 e gli interruttori automatici SENTRON 3WA per il sistema di distribuzione dell'energia. Grazie al flusso di dati fornito da questi componenti, l'intero sistema di distribuzione dell'alimentazione può ora essere monitorato in Desigo CC.
Sia il mondo digitale che quello reale
Il Solution Partner di Siemens SDM-Projects era responsabile della progettazione, dell'ingegneria e dell'installazione. Ciò è stato ottenuto utilizzando un gemello digitale, poiché l'installazione doveva essere eseguita rapidamente e correttamente la prima volta. Non può interrompere l'alimentazione elettrica di un ospedale per quattro settimane, così come non può rilevare guasti quando l'alimentazione è accesa per ovvi motivi di sicurezza del personale. Quindi il team ha convalidato virtualmente l'intera installazione e ha rilevato ogni possibile errore.
Installazione dieci volte più veloce
I progetti SDM hanno persino fatto un ulteriore passo avanti: dopo la convalida virtuale, era necessario combinare il mondo virtuale e il mondo reale, quindi i quadri reali erano collegati alle fonti di alimentazione virtuali. Con il funzionamento in tempo reale degli interruttori e il loro feedback trasmesso al gemello digitale, il risultato è stato l'assoluta certezza che non ci fossero bug nemmeno nel quadro, il che è stato confermato da un'ulteriore convalida del sistema in seguito. Anche Siemens era stupita che SDM potesse farlo.
I risultati sono impressionanti. Non solo è tutto perfettamente sicuro, ma l'installazione è stata dieci volte più veloce del solito. Poiché i progetti SDM sono stati in grado di eseguire il debug di tutto in anticipo, non hanno dovuto apportare alcuna modifica durante l'installazione. Tutto è compatibile, il che è un grande risultato.
Una soluzione sostenibile, aperta a nuove sfide
Per Ivo Coltura, Cegelec, SDM-Projects e Siemens hanno fatto più di quanto richiesto da Clinique Saint-Jean e più rapidamente. Secondo l'ingegnere di progetto della Clinique Saint-Jean, l'installazione è ora totalmente sostenibile e presto consentirà loro di andare molto oltre.
In futuro, Clinique Saint-Jean sarà anche in grado di integrare ulteriori fonti di energia nel sistema, come pannelli fotovoltaici o CHP, in modo che possano fornire energia in modo intelligente. In caso di guasto alla rete, la clinica formerà una propria isola energetica. Ciò consentirà loro di passare da un funzionamento di emergenza a un comodo funzionamento di emergenza, consentendo loro di continuare ad alimentare anche risorse non vitali. Clinique Saint-Jean può persino garantire una maggiore stabilità della rete fornendo energia aggiuntiva al gestore della rete o assorbendone di più se c'è troppa energia sulla rete. Questi sono i vantaggi di un sistema di controllo intelligente.