Servizio clienti migliorato
Un altro aspetto è il miglioramento del servizio ai clienti. «Dobbiamo mantenere molte condotte in una vasta area e volevamo migliorare la nostra capacità di individuare le perdite attraverso zone di misurazione intelligenti. A tal fine, abbiamo deciso di trovare una soluzione basata sull'intelligenza artificiale», ricorda Simon Granath.
VA SYD ha valutato diversi sistemi. In definitiva, la soluzione dovrebbe utilizzare in modo ottimale i flussimetri e i contatori intelligenti disponibili nell'area scelta per il proof of concept. SIWA Leak Finder ha soddisfatto tutte le aspettative. Questa soluzione intelligente utilizza un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per identificare e classificare le anomalie nella rete di tubazioni. Per funzionare in modo affidabile, SIWA Leak Finder viene innanzitutto «addestrato» tramite dati storici di flusso e pressione in modo da imparare a separare le anomalie dal normale funzionamento e ad assegnare la causa corretta a ciascuna anomalia.
La collaborazione porta a una soluzione di intelligenza artificiale ottimale
«Ma per quanto riguarda il concetto di implementazione, abbiamo incontrato alcuni ostacoli. Dovevamo trovare un modo per utilizzare il rilevamento delle fughe basato sull'intelligenza artificiale in una configurazione locale anziché in un ambiente cloud», afferma Simon Granath. Siemens è stata in grado di offrire una soluzione anche per questo requisito. Continua: «Abbiamo avuto alcune discussioni approfondite con Siemens e i nostri dipartimenti IT e OT sull'approccio migliore per installare la soluzione SIWA Leak Finder nei nostri data center. Per quanto ne so, è la prima volta che qualcosa del genere viene fatto nel settore idrico svedese e siamo riusciti a portare a termine il lavoro anche grazie al supporto e all'esperienza di Siemens.
Approccio di simulazione per migliorare i dati
Il passo successivo è stato perfezionare i modelli idraulici per le condotte e collegare i dati dei sistemi di misurazione e delle stazioni di pompaggio con SIWA Leak Finder utilizzando OPC UA. VA SYD era quindi pronto per eseguire i primi test. Simon Granath spiega: «Abbiamo usato il sistema per simulare diverse fughe di notizie e poi abbiamo valutato i dati. Siamo stati in grado di rilevare perdite di appena 0,5 litri al secondo: è stato davvero impressionante e un enorme miglioramento rispetto alla soluzione precedente, che non forniva alcun mezzo per rilevare perdite di piccole dimensioni». Pertanto, l'acqua non redditizia nella rete di acqua potabile di VA SYD potrebbe essere ridotta dal 10 percento all'8 percento.
I risparmi parlano della soluzione
Con il proof of concept nelle sue fasi finali, VA SYD sta anche lavorando per estendere la soluzione ad altre parti della rete. Ad esempio, la città di Lund, dove VA SYD sta installando misuratori di portata aggiuntivi per fornire più dati dalla rete di gasdotti. Inoltre, il progetto di VA SYD è stato ampiamente riconosciuto come una best practice in Svezia, portando altri comuni ad adottare la stessa soluzione per la distribuzione dell'acqua nelle rispettive aree. Uno di questi esempi è la Northwestern Skåne Water and Wastewater Utility (NSVA) nella parte sud-occidentale del Paese. NSVA sta beneficiando dell'esperienza dell'ingegnere di sviluppo Victor Pelin, che in precedenza ha lavorato al fianco di Simon Granath per implementare il rilevamento delle perdite presso VA SYD.