Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
SOSTENIBILITÀ

Come trasformare la sostenibilità in un ROI misurabile

Di: U.S. Corporate Communications

Molte aziende hanno obiettivi di sostenibilità. Ciò che conta di più, tuttavia, è se un'organizzazione può dimostrare esattamente come questi obiettivi migliorano le prestazioni finanziarie.

Questo perché il ROI della sostenibilità non è solo una questione di strategia, è una questione di esecuzione.

Il ritorno sull'investimento dovrebbe essere misurato nello stesso modo in cui le organizzazioni valutano qualsiasi altra iniziativa aziendale: attraverso risultati quantificabili come minori costi energetici, riduzione del rischio operativo, riduzione dei tempi di inattività, migliore allocazione del capitale, conformità e disponibilità all'assurance e altri miglioramenti operativi misurabili.

Eppure molte aziende faticano a collegare gli investimenti in sostenibilità con i risultati aziendali. Il problema è raramente la mancanza di ambizione. Più spesso, le organizzazioni incontrano dati frammentati, proprietà poco chiara, pratiche di misurazione incoerenti e difficoltà a dimostrare i risultati dopo il completamento dei progetti.

Le organizzazioni che creano costantemente valore gestiscono la sostenibilità come disciplina operativa. Danno priorità ai progetti con un'economia misurabile, creano dati di livello decisionale, assegnano una chiara proprietà, eseguono il lavoro e verificano il risultato. L'intelligenza artificiale può accelerare quel sistema, ma non può compensare dati deboli, responsabilità poco chiare o un business case indefinito.

Inizia con i risultati aziendali, non con i requisiti di rendicontazione

Le organizzazioni spesso iniziano le discussioni sulla sostenibilità con obblighi di rendicontazione, quadri di divulgazione o obiettivi a lungo termine. Ma le conversazioni sul ROI dovrebbero iniziare altrove.

La prima domanda dovrebbe essere semplice: quali iniziative creano un valore operativo o finanziario misurabile?

Ricerche di terze parti suggeriscono che questa sfida è diffusa. Nel suo rapporto per il 2025, The Sustainability Surge: la struttura è la nuova strategia, UL Solutions lo ha scoperto più dell'85% dei dirigenti prevede di aumentare gli investimenti in sostenibilità, eppure solo uno su quattro riferisce un impatto molto elevato dei suoi attuali sforzi sulla crescita dei ricavi. La conclusione dell'azienda è coerente con ciò che Siemens vede in tutti i settori: le organizzazioni non hanno difficoltà a fare della sostenibilità una priorità. Stanno lottando per renderlo operativo su scala aziendale.

I progetti che meritano capitali sono quelli con un business case chiaramente definito. I candidati più validi in genere riducono i costi, migliorano la resilienza, mitigano il rischio operativo, modernizzano l'infrastruttura o supportano i requisiti di conformità critici. I vantaggi in termini di sostenibilità possono essere significativi, ma dovrebbero essere collegati a risultati aziendali misurabili.

I progetti di efficienza energetica spesso si qualificano perché riducono immediatamente le spese operative riducendo al contempo le emissioni. La modernizzazione dell'infrastruttura può migliorare l'affidabilità riducendo al contempo i costi di manutenzione. Le risorse energetiche in loco e le strategie energetiche flessibili possono migliorare la resilienza aiutando le organizzazioni a gestire i mercati energetici volatili.

La Siemens Gestione totale dell'energia l'approccio si basa su questo principio: riduzione dei costi, miglioramento della resilienza, modernizzazione delle infrastrutture e sostegno alla decarbonizzazione attraverso una strategia operativa coordinata anziché iniziative isolate.

La nostra esperienza rafforza questo approccio. Attraverso Total Energy Management, l'azienda si concentra sulla riduzione dei costi, sul miglioramento della resilienza, sulla modernizzazione delle infrastrutture e sul sostegno alla decarbonizzazione attraverso una strategia operativa coordinata. Uno degli esempi più chiari è il Performance Contracting, in cui i progetti sono strutturati in base a risultati misurabili. Gli investimenti in sostenibilità possono essere valutati e governati come qualsiasi altro programma di capitale.

Per i leader che allocano il capitale, la priorità non dovrebbe essere «Quale progetto riduce la maggior parte delle emissioni di carbonio?» Dovrebbe essere «Quale progetto offre la combinazione più forte di rendimento finanziario, valore operativo e impatto sulla sostenibilità?»

Questo cambiamento cambia la sostenibilità da un esercizio di rendicontazione a una disciplina di investimento.

Costruisca dati di livello decisionale prima di creare altri progetti

Ogni discussione sul ROI alla fine torna ai dati.

Ma non tutti i dati sono utili per il processo decisionale.

I dati di livello decisionale sono accurati, coerenti, tempestivi, verificabili e affidabili per tutte le funzioni. Consente ai leader di confrontare le alternative, allocare capitali, misurare le prestazioni e difendere le decisioni con fiducia.

La sequenza è importante: dati → decisione → progetto → misurazione → verifica

Quando le organizzazioni saltano la prima fase, ogni fase successiva diventa più difficile.

È qui che molti sforzi per la sostenibilità rallentano. I dati spesso si trovano su più sistemi, unità aziendali, fornitori e partner esterni. Dipartimenti diversi possono utilizzare metodologie e ipotesi diverse. I leader trascorrono del tempo a discutere i dati invece di agire in base ad essi.

La verificabilità è importante non solo per la rendicontazione esterna ma anche per l'allocazione del capitale. È improbabile che i dirigenti finanziino ripetutamente i progetti se i risparmi non possono essere verificati. I team finanziari devono avere la certezza che i benefici previsti siano reali, misurabili e attribuibili a cambiamenti operativi effettivi.

Il valore dei dati affidabili diventa chiaro quando le organizzazioni iniziano a cercare opportunità di risparmio. Gestione delle bollette delle utenze Siemens impegni identificati più di 2 milioni di dollari in opportunità per un importante produttore di acciaio statunitense, quasi 500.000 dollari in opportunità per un fornitore di apparecchiature industrialie più di 1 milione di dollari di valore per una compagnia ferroviaria statunitense. Questi risultati non sono iniziati con la tecnologia. Hanno iniziato con dati convalidati e analisi disciplinate.

Le organizzazioni che creano costantemente valore gestiscono la sostenibilità come disciplina operativa. Danno priorità ai progetti con un'economia misurabile, creano dati di livello decisionale, assegnano una chiara proprietà, eseguono il lavoro e verificano il risultato. L'intelligenza artificiale può accelerare quel sistema, ma non può compensare dati deboli, responsabilità poco chiare o un business case indefinito.

Una chiara titolarità trasforma i piani in risultati

Anche i progetti ben supportati possono bloccarsi quando nessuno possiede l'esecuzione.

Molte organizzazioni distribuiscono le responsabilità di sostenibilità tra i team operativi, strutture, approvvigionamento, finanza, gestione dell'energia, conformità e rendicontazione. Sebbene ogni funzione svolga un ruolo importante, una responsabilità frammentata spesso rallenta il processo decisionale e diluisce i risultati.

Le organizzazioni di successo stabiliscono una chiara titolarità durante l'intero ciclo di vita di un progetto.

Qualcuno possiede i dati.

Qualcuno è il proprietario del business case.

Qualcuno possiede l'implementazione.

Qualcuno possiede la misurazione dei risultati.

E la leadership stabilisce una governance che allinea tali responsabilità agli obiettivi aziendali.

Questa struttura operativa trasforma la sostenibilità da un insieme di attività in un processo di gestione ripetibile. Invece di discutere della responsabilità, i team si concentrano sul raggiungimento dei risultati.

La verifica crea un business case ripetibile

Un progetto non crea ROI semplicemente perché è stato completato.

Il ROI viene creato quando i risultati vengono misurati, convalidati e utilizzati per prendere decisioni future.

La verifica chiude il cerchio tra investimento e valore aziendale. Conferma se i risparmi previsti sono stati raggiunti, se gli obiettivi di resilienza sono migliorati e se l'organizzazione debba scalare un approccio particolare.

Questa è una delle ragioni per cui la garanzia è diventata sempre più importante. La convalida indipendente aiuta le organizzazioni ad andare oltre le ipotesi e a dimostrare che i risultati misurati sono credibili.

La stessa disciplina esiste nella contrattazione basata sulle prestazioni. Siemens ha completato più di 1.000 contratti di performance che hanno consegnato circa 2 miliardi di dollari in risparmi operativi ed energetici. Il modello di business dipende da risultati misurabili perché le prestazioni devono essere dimostrate, non assunte.

Quando i risparmi vengono verificati, i leader acquisiscono la fiducia necessaria per investire ulteriormente. Ciò che inizia come un singolo progetto può diventare un business case ripetibile.

L'intelligenza artificiale funziona meglio quando le fondamenta esistono già

L'intelligenza artificiale svolgerà un ruolo importante nell'esecuzione della sostenibilità, ma non è il punto di partenza.

Le organizzazioni hanno prima bisogno di dati affidabili, una governance chiara, obiettivi misurabili e flussi di lavoro consolidati.

Una volta che queste basi esistono, l'intelligenza artificiale può accelerare il lavoro in tutto il modello operativo.

L'intelligenza artificiale può aiutare a identificare le anomalie nei dati delle utenze, automatizzare i processi di convalida, migliorare l'analisi degli scenari, individuare le opportunità di efficienza e accelerare i flussi di lavoro di reporting. Può aiutare le organizzazioni a passare più rapidamente dalla raccolta dei dati al processo decisionale e dalla misurazione all'azione.

Ma l'intelligenza artificiale non può determinare se i dati sottostanti sono affidabili. Non può creare responsabilità laddove la proprietà non è chiara. E non può ricavare il ROI da progetti che non hanno mai avuto un solido business case.

Le organizzazioni più efficaci utilizzano l'intelligenza artificiale come moltiplicatore di forza per un sistema di esecuzione già funzionante.

Dalla strategia di sostenibilità al valore aziendale misurabile

Le aziende che generano un ROI in termini di sostenibilità non sono necessariamente le organizzazioni con gli obiettivi più ambiziosi. Sono le organizzazioni che operano in modo coerente.

Danno priorità ai progetti basati su un'economia misurabile. Stabiliscono dati di livello decisionale. Assegnano la proprietà. Eseguono con disciplina. Verificano i risultati. E usano ciò che imparano per migliorare la prossima decisione di investimento.

Questo crea un modello operativo pratico per la sostenibilità: dare priorità → finanziare → eseguire → misurare → verificare → reinvestire e scalare

Quando le organizzazioni seguono questa sequenza, la sostenibilità diventa più di una strategia. Diventa un sistema ripetibile per ridurre i costi, rafforzare la resilienza, modernizzare le operazioni e produrre valore aziendale misurabile.

Pubblicato: 21 aprile 2026
Aggiornato: 29 settembre 2026