Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Sostenibilità

Sostenibilità industriale: esecuzione in condizioni di complessità

Di: Stacy Mahler, responsabile della sostenibilità di Siemens negli Stati Uniti

La sostenibilità industriale sta entrando in una nuova fase. La sfida non è più semplicemente fissare obiettivi di sostenibilità o implementare tecnologie isolate. Il vero test è l'esecuzione in un ambiente operativo definito dalla volatilità climatica, dai vincoli delle risorse, dall'interruzione della catena di approvvigionamento, dalla capacità elettrica e dall'accelerazione della trasformazione digitale. Le organizzazioni si trovano sempre più ad affrontare un mondo di vincoli, in cui energia, infrastrutture, materiali e manodopera qualificata stanno diventando strozzature strategiche mentre la domanda continua a crescere.

Allo stesso tempo, la sostenibilità sta diventando inseparabile dalla competitività e dalla resilienza. Il successo dipende sempre più dall'efficienza con cui le organizzazioni utilizzano le risorse e le infrastrutture esistenti, rafforzano la resilienza operativa e traducono le sfide di sostenibilità in risultati aziendali misurabili. I leader non saranno quelli che perseguono gli obiettivi ambientali separatamente dalle prestazioni aziendali, ma quelli che possono migliorarli entrambi contemporaneamente.

Questo cambiamento richiede più di un semplice miglioramento incrementale. Richiede che gli ecosistemi orchestrino i sistemi interconnessi tra energia, industria, edifici, catene di approvvigionamento e mobilità utilizzando al contempo l'intelligenza in tempo reale per prendere decisioni migliori in condizioni sempre più dinamiche. La sostenibilità industriale dipende sempre più dalla capacità di un'organizzazione di operare in condizioni di complessità, utilizzando dati, intelligenza artificiale e tecnologie digitali per creare operazioni resilienti, ottimizzare il consumo di energia, scalare l'innovazione e trasformare gli obiettivi di sostenibilità in prestazioni aziendali misurabili.

Gestione del rischio operativo nell'era del clima e delle interruzioni della catena di approvvigionamento

La gestione del rischio operativo non si limita più alla protezione delle singole strutture da interruzioni isolate. In un ambiente industriale influenzato dal clima, le organizzazioni devono capire in che modo i rischi climatici, le vulnerabilità dei fornitori, i vincoli infrastrutturali e le interruzioni della logistica possono influire su interi ecosistemi operativi. I produttori che dipendono da fornitori in regioni soggette a inondazioni, corridoi di trasporto esposti a condizioni meteorologiche estreme o mercati con risorse limitate devono affrontare rischi che vanno ben oltre le proprie operazioni. Di conseguenza, la gestione del rischio operativo si è evoluta in una disciplina incentrata sulla protezione delle reti industriali interconnesse e sul mantenimento della continuità aziendale.

L'ambiente operativo globale è cambiato radicalmente. La dipendenza energetica, la scarsità di risorse, i vincoli infrastrutturali, la frammentazione geopolitica e l'accelerazione degli impatti climatici interagiscono sempre più tra loro, creando rischi che non possono più essere gestiti isolatamente. Le organizzazioni sono costrette ad andare oltre la protezione delle singole strutture e verso la gestione di ecosistemi operativi interconnessi.

La volatilità climatica e le ricorrenti interruzioni della catena di approvvigionamento stanno rimodellando gli approcci tradizionali alla resilienza. I dati storici, le valutazioni periodiche e i piani di emergenza statici sono sempre più insufficienti in un ambiente in cui i rischi possono emergere rapidamente e ricadere su più livelli di fornitori. Condizioni meteorologiche estreme, carenza di risorse, strozzature nei trasporti e pressioni geopolitiche possono influire contemporaneamente sulla produzione, sui ricavi e sugli impegni con i clienti. Le organizzazioni stanno quindi passando dalla gestione reattiva del rischio a funzionalità che aiutano ad anticipare e rispondere alle minacce emergenti prima che interrompano le operazioni.

Per supportare questo cambiamento, le organizzazioni stanno adottando informazioni sui rischi basate sull'intelligenza artificiale, gemelli digitali e analisi geospaziali. L'intelligenza artificiale può analizzare i dati relativi a fornitori, logistica, meteo e operativi per identificare modelli, prevedere le vulnerabilità e dare priorità alle minacce. I gemelli digitali consentono alle organizzazioni di modellare scenari di interruzione e valutare gli impatti operativi prima che si verifichino, mentre l'analisi geospaziale offre visibilità sulle relazioni tra fornitori, strutture, rotte di trasporto e rischi climatici. Insieme, queste tecnologie creano un'intelligenza più dinamica e fruibile per i decisori. Giusto in tempo per El Niño di quest'anno.

La resilienza va oltre la continuità aziendale. È una capacità strategica che salvaguarda le prestazioni, protegge il valore e consente alle organizzazioni di crescere. In ambienti sempre più volatili, le organizzazioni che anticipano le interruzioni, assorbono gli shock, si adattano sotto pressione e si riprendono rapidamente sono spesso le migliori per sostenere la competitività a lungo termine.

Un moderno framework di gestione del rischio inizia con la visibilità. Le organizzazioni hanno bisogno di una chiara comprensione dell'esposizione degli asset critici, dei fornitori, delle rotte di trasporto e dei processi di produzione. Una volta identificati i rischi, i modelli digitali e le analisi basate sull'intelligenza artificiale possono aiutare a quantificare i potenziali impatti e dare priorità alle strategie di mitigazione. Il monitoraggio continuo consente quindi alle organizzazioni di rilevare segnali di allarme precoce, valutare le opzioni di risposta e adattarsi al cambiamento delle condizioni. Nel tempo, le informazioni ricavate dalle interruzioni del mondo reale possono essere incorporate nuovamente nei modelli digitali, creando un ciclo di miglioramento continuo.

Le organizzazioni più resilienti sono quelle che vanno oltre la rendicontazione reattiva e sviluppano capacità predittive supportate dall'intelligenza artificiale. In un ambiente definito dall'incertezza climatica e dalla volatilità della catena di approvvigionamento, la gestione del rischio operativo diventa un sistema strategico per la resilienza, l'agilità e un migliore processo decisionale industriale.

La sostenibilità sta diventando inseparabile dalla competitività e dalla resilienza. Il successo dipende sempre più dall'efficienza con cui le organizzazioni utilizzano le risorse e le infrastrutture esistenti, rafforzano la resilienza operativa e traducono le sfide di sostenibilità in risultati aziendali misurabili.

Efficienza energetica industriale: la prima mossa per gestire l'elettrificazione senza interruzioni

L'efficienza e la flessibilità energetica industriale sono alla base di un'elettrificazione di successo. Riducendo l'energia richiesta per ogni unità di produzione attraverso l'ottimizzazione dei processi, il miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature, i migliori sistemi di controllo e i miglioramenti operativi, le organizzazioni possono ridurre la domanda complessiva di energia prima di introdurre nuovi carichi elettrici. Insieme alla tecnologia che consente la flessibilità del carico, questo approccio riduce i requisiti patrimoniali, limita l'esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia e crea un percorso più gestibile verso la decarbonizzazione.

«Le tecnologie necessarie per migliorare le prestazioni energetiche, ridurre le emissioni e rafforzare la resilienza operativa esistono già. Per molte aziende, la sfida non è più identificare soluzioni. Li sta implementando in modo coerente e su larga scala», afferma Mike Umiker, amministratore delegato di Energy Efficiency Movement, nel suo Blog della Settimana del clima con Siemens.

In un mondo con risorse limitate, l'efficienza diventa una capacità strategica piuttosto che un'ottimizzazione operativa. «Efficiency First» significa progettare sistemi per ottenere una maggiore produzione con meno energia, meno materiali e una minore intensità delle risorse, migliorando al contempo la resilienza e la competitività.

L'elettrificazione senza efficienza può introdurre rischi operativi e finanziari non necessari. Le organizzazioni che elettrificano i processi prima di affrontare le inefficienze sottostanti possono creare carichi elettrici maggiori del necessario, aumentando i costi dell'infrastruttura e complicando l'implementazione. Le operazioni inefficienti possono portare le aziende a sovradimensionare gli investimenti elettrici continuando a consumare energia che avrebbe potuto essere eliminata attraverso sforzi di ottimizzazione.

La gestione dell'energia industriale offre la visibilità necessaria per capire come viene consumata l'energia e come influisce sulle prestazioni di produzione. Con queste informazioni, le organizzazioni possono identificare le inefficienze operative, allineare le attività ad alta intensità energetica con condizioni favorevoli e coordinare meglio la futura integrazione delle energie rinnovabili. Un'impronta energetica più piccola e prevedibile è generalmente più facile da sostenere con strategie solari, eoliche, di stoccaggio dell'energia e di flessibilità della domanda.

«Il filo conduttore è che queste aziende trattano la rete come un partner di progettazione e l'impianto stesso come una risorsa all'interno del sistema elettrico, non semplicemente come un grande punto di consumo in attesa di connessione», afferma Celine Le Goazigo, Lead Energy and Sustainability Strategy, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), nel suo blog della Settimana del Clima che presto apparirà su Siemens USA Stories.

Combinando il mondo reale e quello digitale, le organizzazioni possono consentire operazioni più basate sui dati ed efficienti in termini di risorse, riducendo il consumo di energia e materiali e creando al contempo la visibilità necessaria per adattarsi a condizioni operative in rapida evoluzione

Il percorso più efficace segue una semplice sequenza: misurare, ottimizzare, elettrificare, integrare e gestire in modo dinamico. Le organizzazioni stabiliscono prima una linea di base energetica dettagliata, poi risolvono inefficienze come perdite di apparecchiature, calore residuo, perdite di aria compressa e orari poco ottimizzati. Solo dopo aver ridotto la domanda elettrificano i processi appropriati e integrano le risorse energetiche rinnovabili. Infine, le piattaforme di gestione dell'energia basate sull'intelligenza artificiale aiutano a bilanciare continuamente requisiti di produzione, costi energetici, prestazioni delle apparecchiature e disponibilità di energia rinnovabile.

Se affrontata in quest'ordine, l'efficienza energetica diventa molto più di un'iniziativa di riduzione dei costi. Diventa il fattore abilitante dell'elettrificazione industriale, dell'integrazione delle energie rinnovabili e della resilienza operativa. Riducendo gli sprechi prima di effettuare maggiori investimenti in infrastrutture, le organizzazioni possono ridurre le emissioni mantenendo affidabilità, produttività e prestazioni aziendali.

Dal progetto pilota alla produzione: perché la tecnologia climatica si blocca prima di espandersi

Molte tecnologie climatiche dimostrano il successo nei progetti pilota ma faticano a raggiungere l'implementazione commerciale. La sfida spesso non è la scienza di base, ma il divario tra la dimostrazione della fattibilità tecnica e la dimostrazione della fattibilità operativa. Una tecnologia può funzionare bene in un ambiente controllato pur incontrando ostacoli significativi se introdotta in operazioni industriali su larga scala. Di conseguenza, i piloti di successo devono essere progettati pensando all'implementazione sin dall'inizio.

Le tecnologie pronte per la produzione devono fare molto di più che funzionare tecnicamente. Devono fornire prestazioni affidabili su scala commerciale, integrarsi negli ambienti industriali esistenti, soddisfare i requisiti normativi e di sicurezza, supportare tempi di attività prevedibili ed essere replicati in modo efficiente in più sedi. Che la tecnologia comporti l'elettrificazione, la gestione dell'energia termica, lo stoccaggio delle batterie, la gestione del carbonio o la produzione avanzata, la prontezza all'implementazione è importante quanto la preparazione tecnica.

La sostenibilità non è un'agenda o uno stato finale separato. L'impatto a lungo termine dipende sempre più dalla capacità delle organizzazioni di incorporare l'innovazione in sistemi che continuino a funzionare, adattarsi e rimanere fattibili nel tempo. Le tecnologie che non possono scalare operativamente non possono creare un impatto industriale significativo.

La scalabilità di una tecnologia climatica richiede un'ampia base industriale. La capacità di produzione, la resilienza della catena di fornitura, la disponibilità dell'infrastruttura, i sistemi di automazione, i controlli di qualità e la preparazione della forza lavoro diventano sempre più importanti man mano che le soluzioni vanno oltre i progetti dimostrativi. Le organizzazioni spesso scoprono che la scalabilità dipende dalla creazione di un ecosistema in cui apparecchiature, software, dati, fornitori e operatori collaborino in modo efficace e coerente.

L'ingegneria digitale e l'intelligenza artificiale industriale possono ridurre gran parte del rischio associato allo scale-up. I gemelli digitali, gli strumenti di simulazione e l'analisi basata sull'intelligenza artificiale consentono alle organizzazioni di valutare i progetti, identificare i colli di bottiglia, valutare i requisiti dell'infrastruttura e ottimizzare le operazioni prima che le risorse fisiche vengano implementate. Ciò consente decisioni più informate sulla preparazione della produzione, sui requisiti energetici, sulla resilienza della catena di fornitura, sulla preparazione della forza lavoro e sulla redditività economica complessiva.

La prossima fase della trasformazione industriale non riguarda più l'ottimizzazione dei singoli asset. Si tratta di orchestrare sistemi interconnessi che consentano a tecnologie, infrastrutture, software, dati, catene di fornitura e persone di collaborare efficacemente. L'esperienza di esecuzione diventa spesso il fattore decisivo che separa il successo dello scale-up dall'implementazione in stallo.

I partner industriali svolgono spesso un ruolo decisivo nell'aiutare le tecnologie a scalare con successo. Le organizzazioni che offrono competenze in automazione, digitalizzazione, integrazione delle infrastrutture, ingegneria, finanziamento e operazioni a lungo termine possono aiutare gli innovatori ad andare oltre i progetti dimostrativi e a creare capacità ripetibili e scalabili. In molti casi, l'esperienza esecutiva è ciò che alla fine trasforma una tecnologia promettente in un impatto industriale significativo.

Rendere la sostenibilità efficiente su scala industriale: il business case per una trasformazione basata sull'intelligenza artificiale

La sostenibilità su scala industriale è sempre più determinata dall'efficacia con cui le organizzazioni incorporano la sostenibilità nei sistemi operativi principali. Man mano che le industrie diventano più elettrificate, connesse e basate sui dati, l'intelligenza artificiale sta emergendo come uno strumento fondamentale per trasformare grandi quantità di dati operativi in informazioni fruibili. Piuttosto che trattare la sostenibilità come un esercizio di rendicontazione separato, le organizzazioni possono utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni ambientali come parte delle operazioni aziendali quotidiane.

Man mano che le industrie diventano più elettrificate, connesse e autonome, l'infrastruttura abilitata all'intelligenza artificiale rileva, si adatta e si ottimizza sempre più in tempo reale, migliorando contemporaneamente la resilienza, l'efficienza e la sostenibilità. L'opportunità non è semplicemente raccogliere più dati, ma trasformarli in un processo decisionale più informato e coerente in sistemi sempre più complessi.

«Le organizzazioni leader saranno quelle che potranno iniziare a passare dalle promesse alla prova e utilizzare attivamente dati affidabili per prendere decisioni migliori», afferma Gitte Schjøtz, EVP e Chief Business Operations and Innovation Officer di UL Solutions, in un blog della Settimana del Clima che sarà presto pubblicato su Siemens USA Stories.

Le applicazioni più preziose dell'IA industriale migliorano contemporaneamente sia la sostenibilità che le prestazioni operative. L'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale può ridurre gli sprechi di energia, migliorare l'utilizzo delle risorse, migliorare le prestazioni degli asset e supportare una maggiore resilienza operativa. L'analisi avanzata può identificare i punti critici delle emissioni, migliorare la trasparenza e rafforzare il processo decisionale in ambienti industriali sempre più complessi. L'impatto potenziale è significativo, comprese le stime di sostanziali risparmi sui costi attraverso l'ottimizzazione dei sistemi energetici e operativi basata sull'intelligenza artificiale.

Questa convergenza tra sostenibilità e prestazioni è fondamentale perché la sostenibilità è scalabile solo quando è collegata a risultati aziendali misurabili. Gli obiettivi ambientali diventano più duraturi quando vengono raggiunti attraverso costi inferiori, maggiore produttività, maggiore utilizzo delle risorse, riduzione degli sprechi e maggiore resilienza. Quando la sostenibilità contribuisce direttamente al successo operativo, passa dall'aspirazione all'esecuzione.

Sustainability cresce solo quando rafforza la competitività. Le organizzazioni che migliorano le prestazioni, aumentano l'utilizzo delle risorse, riducono il costo totale di proprietà, rafforzano l'indipendenza dalla fornitura e si adattano più rapidamente alle interruzioni stanno scoprendo sempre più che sostenibilità e redditività si rafforzano a vicenda piuttosto che competere per attirare l'attenzione.

Per i team esecutivi, misurare il valore richiede di andare oltre la tradizionale rendicontazione sulla sostenibilità. Le organizzazioni dovrebbero valutare metriche che colleghino il progresso ambientale direttamente alle prestazioni aziendali, tra cui intensità energetica, costi operativi, tempo di attività degli asset, rendimento della produzione, produttività delle risorse, intensità di carbonio, continuità della catena di fornitura e rendimenti degli investimenti. Questi indicatori forniscono una visione più chiara di come le iniziative di sostenibilità creano valore aziendale.

Le organizzazioni che creano il maggiore impatto riconoscono sempre più che sostenibilità e redditività si rafforzano a vicenda. L'efficienza riduce sia i costi che le emissioni. Una maggiore resilienza riduce i rischi sostenendo al contempo la crescita. L'intelligenza artificiale industriale accelera questi risultati consentendo un processo decisionale più rapido, informato e coerente su sistemi complessi. In definitiva, la sostenibilità offre il massimo valore quando è profondamente radicata nell'azienda stessa, creando vantaggi misurabili sia per l'azienda che per l'ambiente.

Fasi successive dell'esecuzione in condizioni di complessità

Presi insieme, questi quattro fattori chiave rivelano una realtà comune sulla sostenibilità industriale. Che le organizzazioni stiano gestendo il rischio climatico e della catena di approvvigionamento, preparandosi all'elettrificazione, scalando le tecnologie emergenti o implementando l'intelligenza artificiale industriale, la sfida è fondamentalmente la stessa: eseguire efficacemente all'interno di sistemi sempre più complessi e interconnessi. Le organizzazioni che creano il maggiore impatto riconoscono sempre più che sostenibilità, resilienza e competitività non sono obiettivi separati ma risultati che si rafforzano a vicenda di migliori decisioni operative.

Il passo successivo per i leader industriali non è perseguire la sostenibilità attraverso iniziative isolate. Serve a sviluppare le capacità necessarie per eseguire in condizioni di complessità: stabilire la visibilità attraverso i dati, applicare l'intelligenza artificiale, migliorare l'efficienza prima di aggiungere nuove risorse, rafforzare la resilienza tra i sistemi interconnessi e scalare l'innovazione attraverso un'implementazione disciplinata. Le organizzazioni in grado di rendere operative queste trasformazioni con priorità, velocità e scalabilità saranno nella posizione migliore per creare valore duraturo promuovendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità.

Pubblicato: 28 agosto 2026