Nota del redattore: come parte di una serie speciale di collaboratori ospiti della Climate Week NYC 2026 su USA Stories, con voci di organizzazioni che lavorano a fianco di Siemens per promuovere la sostenibilità attraverso la collaborazione e l'azione collettiva, abbiamo chiesto a Mike Umiker, amministratore delegato dell'Energy Efficiency Movement (EEM), di affrontare questi argomenti chiave sull'efficienza energetica e l'elettrificazione. (Siemens è membro di SEMINARE.)
La transizione energetica globale sta entrando in una nuova fase. Per anni, le organizzazioni si sono avvicinate alla decarbonizzazione principalmente attraverso la lente degli impegni climatici a lungo termine. Oggi, una convergenza tra la crescente domanda di energia, i vincoli di rete, l'incertezza geopolitica e la crescita industriale sta costringendo i leader a concentrarsi su una domanda più immediata: come rimanere competitivi costruendo al contempo la resilienza per il futuro.
Allo stesso tempo, la domanda di elettricità sta accelerando, alimentata in parte dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale, mentre le infrastrutture energetiche in molti mercati sono sottoposte a crescenti pressioni. I dirigenti aziendali stanno ora valutando le decisioni energetiche non solo attraverso obiettivi di sostenibilità, ma anche attraverso accessibilità economica, sicurezza, continuità operativa e ritorno sull'investimento.
Questo cambiamento rappresenta un'importante evoluzione nel modo in cui le organizzazioni pensano alla transizione. Le tecnologie necessarie per migliorare le prestazioni energetiche, ridurre le emissioni e rafforzare la resilienza operativa esistono già. Per molte aziende, la sfida non è più identificare soluzioni. Li sta implementando in modo coerente e su larga scala.
La leadership del settore deve capire una cosa: le organizzazioni che rimarranno più competitive negli anni a venire saranno quelle che tratteranno l'efficienza energetica e l'elettrificazione come strategie complementari, utilizzandole entrambe insieme per ridurre i rischi, rafforzare la resilienza e creare valore aziendale duraturo.
In che modo l'efficienza energetica e l'elettrificazione migliorano la competitività industriale e la resilienza delle imprese
Perché risolvono metà diverse dello stesso problema e nessuno dei due La porta da solo.
L'elettrificazione ci consente di spostare usi finali come il calore e il trasporto su una rete che possiamo decarbonizzare. L'efficienza energetica determina la quantità di generazione, capacità di rete e capitale di cui abbiamo effettivamente bisogno per rendere l'elettrificazione accessibile e realizzabile. Facciamo i numeri sul percorso a zero emissioni nette dell'Agenzia internazionale per l'energia e l'efficienza energetica contribuisce più alla decarbonizzazione industriale rispetto all'elettrificazione. Eppure la maggior parte delle organizzazioni li gestisce ancora come flussi di lavoro separati, con budget e proprietari separati, in competizione per lo stesso capitale invece di combinarsi a vicenda.
L'idea sbagliata più comune che sento dai dirigenti aziendali è che l'elettrificazione sia il risposta e l'efficienza energetica è una considerazione secondaria. In realtà, ogni unità di domanda rimossa grazie all'efficienza energetica è un'unità di infrastruttura di nuova generazione, trasmissione e rete che non deve più essere costruita in tempi ristretti.
Un secondo malinteso comune è considerare l'efficienza energetica semplicemente come una riduzione dei costi o una casella di controllo ambientale. In ambito industriale, è una leva strategica. Protegge i margini dalla volatilità dei prezzi del carburante, salvaguarda la produzione quando l'approvvigionamento energetico è limitato e crea la flessibilità operativa per l'elettrificazione in base alle esigenze aziendali piuttosto che alle limitazioni della rete.
Messe insieme, l'efficienza energetica e l'elettrificazione creano un effetto moltiplicatore. Piuttosto che costringere le organizzazioni a scegliere tra resilienza e decarbonizzazione, forniscono entrambe, più velocemente ed economicamente di quanto entrambe le strategie possano ottenere indipendentemente.
Il pensiero sulla transizione energetica si sta spostando dagli obiettivi di sostenibilità alla resilienza e all'accessibilità delle imprese
Una serie di shock molto tangibili ha determinato questo cambiamento nel modo di pensare dei dirigenti.
I prezzi medi mensili del Brent hanno oscillato di oltre il 340% negli ultimi dieci anni, creando un'esposizione senza precedenti alla volatilità del mercato dell'energia. Allo stesso tempo, la crescita dell'intelligenza artificiale e dei data center sta aumentando la domanda di reti che non sono mai state progettate per questo ritmo di espansione. L'instabilità geopolitica ha trasformato la sicurezza energetica da un problema di sostenibilità a un rischio aziendale a livello di consiglio di amministrazione.
Quando i CFO chiedono informazioni sull'esposizione alle oscillazioni dei prezzi dei carburanti e i COO si chiedono se le connessioni alla rete saranno disponibili per le strutture future, la transizione energetica smette di essere un obiettivo lontano per il 2050 e diventa una sfida operativa immediata.
Questa realtà ha rafforzato, non indebolito, il business case per l'efficienza energetica e l'elettrificazione. Questi investimenti ora competono alle stesse condizioni di qualsiasi altra decisione di allocazione del capitale: rendimento, rimborso, riduzione del rischio e vantaggio strategico.
Lo vediamo nei numeri e nelle stime nel Case for Industrial Energy Efficiency dieci azioni pratiche di efficienza energetica industriale potrebbero contribuire a risparmiare circa 437 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. Questo non è semplicemente un dato di sostenibilità. È un dato di competitività.
I leader che ancora la considerano internamente «l'iniziativa ambientale» la sottovalutano alle proprie organizzazioni e spesso perdono la lotta al budget contro i team che la propongono invece come gestione del rischio e protezione dei margini.
Come scalare la decarbonizzazione industriale attraverso il finanziamento, l'esecuzione e modelli operativi ripetibili
La nostra ricerca mostra che la finanza è ora la barriera identificata più frequentemente dai decisori. Il quarantatré percento la considera la sfida principale, mentre circa la metà cita l'incertezza sul ritorno sull'investimento come fattore che impedisce ai progetti di andare avanti. L'integrazione dei dati e le competenze seguono da vicino.
Ciò che è particolarmente assente da quell'elenco è la tecnologia. I motori, le pompe di calore, i controlli e le soluzioni digitali esistono già. Sono comprovati, disponibili e in grado di fornire risultati. La sfida è sviluppare la capacità organizzativa per finanziare, implementare e scalare queste soluzioni in tutte le operazioni piuttosto che in progetti pilota isolati.
Le organizzazioni che si muovono rapidamente tendono a seguire uno schema. Comunicano l'efficienza energetica in termini che i loro team finanziari già comprendono: ROI, resilienza, riduzione dell'esposizione e prestazioni aziendali. Standardizzano il modo in cui i progetti vengono misurati, finanziati e rendicontati, consentendo alle lezioni apprese in un sito di accelerare l'implementazione in quello successivo.
Pensano anche ai sistemi piuttosto che ai singoli asset, integrando strategie di efficienza energetica, elettrificazione e recupero del calore invece di perseguire aggiornamenti autonomi delle apparecchiature. Al contrario, le organizzazioni che rimangono bloccate nella modalità di pianificazione spesso continuano a trattare ogni progetto come un business case unico, in attesa di certezze prima di scalare, quando la vera opportunità sta nel creare prima modelli ripetibili.