Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sviluppare il futuro della rete energetica

Tata Power Delhi Distribution Limited ha installato oltre 260.000 contatori intelligenti a North Delhi e ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione della visione indiana di una rete intelligente.

Di Swati Prasad

Delhi Nord, una grande e vivace regione all'interno del National Capital Territory (NCT) di Delhi, ospita oltre 7 milioni di persone. Ha un mix di aree industriali, complessi commerciali, monumenti storici, complessi di appartamenti e colonie residenziali, ma chi è cresciuto a Delhi lo associa maggiormente al North Campus e alle sue prestigiose istituzioni come il St. Stephen's College e lo Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48 anni), architetto, vive con la sua famiglia nella casa ancestrale del marito a Shakti Nagar, una colonia fondata all'inizio degli anni '50. Oggi, il bungalow di 500 metri quadrati può avere un aspetto datato, ma la distribuzione dell'energia elettrica nel suo quartiere è all'avanguardia. «Raramente abbiamo interruzioni», afferma Kame. Tuttavia, negli ultimi due anni, il consumo di elettricità della famiglia è aumentato notevolmente, grazie al lavoro da casa e alla scuola online. Ecco perché la notizia che la società di distribuzione di energia della zona, Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL), sta installando contatori intelligenti l'ha incuriosita. «Ho sentito che i contatori intelligenti ci consentiranno di gestire il nostro consumo energetico», afferma Kame.

Dati in tempo reale da contatori intelligenti

Ha ragione. Con i contatori intelligenti, i clienti possono ottenere preziosi dati sul consumo energetico in tempo reale sui loro telefoni cellulari che possono essere utilizzati per apportare modifiche al loro stile di vita. A marzo 2022, Tata Power-DDL, una joint venture tra Tata Power e il governo di Delhi, aveva installato 260.000 contatori intelligenti a North Delhi tra consumatori domestici, commerciali e industriali. «Tata Power-DDL è una delle prime utility del Paese a introdurre contatori intelligenti», afferma Ganesh Srinivasan, CEO di Tata Power-DDL. Per questa iniziativa, la sua azienda sta collaborando con Landis+Gyr, leader globale nello smart metering, e con Siemens, leader nelle soluzioni smart grid che ha installato e messo in servizio il sistema di gestione dei dati dei contatori per Tata Power-DDL.

Tata Power-DDL è una delle prime utility del Paese a introdurre contatori intelligenti.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power-DDL

Robert HK Demann, responsabile della Smart Infrastructure di Siemens Limited (India), ritiene che l'iniziativa segni un'importante pietra miliare nello sviluppo del sistema energetico indiano. «Siamo molto orgogliosi di collaborare con Tata Power-DDL nella digitalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia. Il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di affrontare le loro sfide di trasformazione digitale e sostenibilità con le nostre tecnologie. L'implementazione di Advanced Metering Infrastructure è allineata al Programma nazionale per lo smart metering e svolgerà un ruolo chiave nella diffusione delle reti intelligenti in tutto il Paese», afferma.

Il vantaggio per l'utilità è sostanziale e concreto, come osserva Demann: «I contatori intelligenti forniscono alle utenze un utilizzo accurato e in tempo reale dei dati. Il sistema di gestione dei dati dei contatori energyIP all'avanguardia implementato da Siemens consente una raccolta tempestiva e accurata dei dati dei contatori elettrici, portando a una maggiore visibilità della rete dei consumatori e consentendo alle società di distribuzione di ottimizzare meglio la rete».

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Con l'app Tata Power-DDL Connect, i clienti di Tata Power Delhi Distribution Limited possono pagare le bollette e rivedere i dettagli dell'account, accedere alle informazioni su interruzioni e interruzioni del servizio, registrare reclami e trovare consigli per il risparmio energetico, tra le altre funzionalità.

I contatori intelligenti sono un primo passo cruciale verso le reti intelligenti, o reti elettriche dotate di automazione, comunicazione e sistemi IT in grado di monitorare i flussi di energia dai punti di generazione ai punti di consumo. Questi sistemi controllano il flusso di elettricità o riducono il carico per adattarlo alla generazione in tempo reale o in uno scenario quasi reale.

Prima di intraprendere questo viaggio, Tata Power-DDL aveva intrapreso uno studio di fattibilità dettagliato per comprendere le carenze dei contatori convenzionali. «Una delle principali sfide con i contatori convenzionali era il traffico a senso unico tra l'azienda e i consumatori», afferma Srinivasan. Furto di corrente, gestione delle interruzioni, gestione delle entrate, inefficienze di fatturazione e affidabilità del servizio sono state tra le altre sfide affrontate dall'azienda.

La scelta logica

Pertanto, i contatori intelligenti erano una scelta logica. In effetti, i contatori intelligenti sono la chiave per ridurre le perdite di trasmissione e distribuzione (T&D). Oggi, Tata Power-DDL può leggere i contatori intelligenti dei suoi clienti da remoto. «Con una ridotta necessità di movimento fisico da parte del team, si riducono anche le spese operative», afferma Srinivasan.

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

Il sistema di gestione dei dati dei contatori energyIP all'avanguardia implementato da Siemens consente una raccolta tempestiva e accurata dei dati dei contatori elettrici.

I contatori intelligenti sono vantaggiosi anche per i consumatori. Aumentano la soddisfazione dei clienti attraverso una fatturazione online semplice e senza errori, un rilevamento più rapido delle interruzioni e il ripristino del servizio. E, come ha detto Kame, i clienti ottengono un quadro in tempo reale del loro consumo energetico.

«Sarebbe sicuramente utile conoscere i nostri dati di utilizzo», afferma Sanjay Verma (51), ingegnere elettronico. Verma vive nel Settore 13, Rohini, e ha genitori anziani che vivono nelle vicinanze nel Settore 18. Dato che fa la navetta tra le due case, è desideroso di studiare i dati di utilizzo e prevedere l'utilizzo mensile di entrambi gli appartamenti. Con i contatori intelligenti, «le possibilità di coinvolgimento dei clienti sono enormi», afferma Srinivasan. Ad esempio, Tata Power-DDL ha lanciato un programma comportamentale di risposta alla domanda per i clienti residenziali nella loro area operativa per aiutarli a ridurre i picchi di domanda comprendendo i loro modelli di consumo.

Integrazione in rete delle energie rinnovabili

I contatori intelligenti sono anche un prerequisito per integrare più energie rinnovabili nella rete e bilanciare i carichi. L'India è pronta ad assistere a notevoli cambiamenti nel suo mix energetico, con l'obiettivo di 500 GW di generazione di energia rinnovabile entro il 2030. Il governo indiano ha adottato diverse misure per incoraggiare le famiglie a installare impianti solari sui tetti. A febbraio, ha semplificato ulteriormente le procedure in modo che più famiglie possano usufruire del sussidio per le centrali solari.

L'energia rinnovabile dà origine a prosumer, o consumatori che sono anche produttori di energia. «Una rete che utilizza una percentuale maggiore di energia rinnovabile è influenzata da maggiori fluttuazioni dell'offerta, che devono essere stabilizzate mediante l'accumulo di batterie, e da nuove tecnologie, come le centrali elettriche virtuali», afferma Demann, riferendosi alle centrali elettriche distribuite basate su cloud che aggregano le capacità di risorse energetiche distribuite eterogenee allo scopo di migliorare la generazione di energia, nonché di scambiare o vendere energia sul mercato elettrico. Date le fluttuazioni nella generazione di energia rinnovabile, i contatori intelligenti consentono una migliore gestione del carico di picco e non di punta.

I contatori intelligenti forniscono alle utenze un utilizzo accurato e in tempo reale dei dati.
Robert H.K. Demann, Responsabile della Smart Infrastructure, Siemens Limited

Demann afferma che i contatori intelligenti sono simili ai sensori che determinano il consumo energetico fornendo la necessaria trasparenza da parte del consumatore. «Consentono anche una previsione accurata del carico», aggiunge Srinivasan.

In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata un criterio chiave per consumatori, imprenditori e azionisti, la tecnologia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ESG (Environment, Social and Governance). Con la gestione dei dati abilitata dai contatori intelligenti, Tata Power-DDL può raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nei settori dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni di gas serra e del miglioramento della sicurezza dei dipendenti e del pubblico in generale. Inoltre, Siemens sta lavorando per migliorare la sicurezza e l'affidabilità operativa degli asset energetici critici di Tata Power-DDL.

I contatori intelligenti consentono anche il trading peer-to-peer tramite blockchain, che è visto come uno strumento promettente per registrare e facilitare le transazioni tra generatori e consumatori di energia. «I prosumer possono vendere elettricità a qualsiasi consumatore attraverso la rete della società di distribuzione pagando le tariffe sulle ruote come specificato dal regolatore», afferma Srinivasan.

Negli ultimi otto anni, il consumo pro capite di elettricità in India è cresciuto costantemente da 914 kWh nel 2012-13 a 1.208 kWh nel 2019-2020. Tuttavia, è quasi un terzo della media mondiale (che si attestava a 3.260 kWh nel 2018-19). Secondo un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat), l'India è pronta a vedere una rapida urbanizzazione e avrà altre due megalopoli con oltre 10 milioni di abitanti ciascuna entro il 2030. Oltre all'urbanizzazione, il consumo di elettricità è destinato a crescere drasticamente, creando la necessità di una gestione intelligente dell'alimentazione di rete per i consumatori.

Con i contatori intelligenti, le possibilità di coinvolgimento dei clienti sono enormi.
Ganesh Srinivasan, CEO, Tata Power-DDL

Per inciso, il traguardo raggiunto da Tata Power-DDL con l'installazione di 260.000 contatori intelligenti a Delhi Nord è quasi coinciso con l'approvazione da parte del governo indiano di un programma quinquennale da 3.030 miliardi di rupie (40,55 miliardi di dollari) che mira a installare 250 milioni di contatori intelligenti in tutto il paese. Questo programma, annunciato nel giugno dello scorso anno, sarà il più grande programma di misurazione intelligente dell'elettricità al mondo.

«Non conosco nessun altro mercato che implementerà 250 milioni di contatori intelligenti nei prossimi anni», afferma Demann. Numeri così elevati possono provenire solo da un paese come l'India, con una popolazione di 1,39 miliardi di abitanti. Date le sue ambizioni e le sue elevate proiezioni di crescita, non sembra lontano il giorno in cui l'India disporrà di una rete intelligente a livello nazionale, supportata da milioni di contatori intelligenti. Perché i contatori intelligenti, come dice Srinivasan, sono la spina dorsale per la costruzione di una rete intelligente.

Autore: Swati Prasad è un giornalista freelance che vive a Delhi, che scrive di affari, economia, tecnologia e assistenza sanitaria. Collabora dall'India per diverse pubblicazioni all'estero e ha lavorato come corrispondente e redattrice per The Economic Times, Business Standard, The Indian Express e Business Today.

3 maggio 2022

Crediti fotografici: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock