Sapeva che, nonostante le limitate risorse idriche naturali, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno uno dei tassi di consumo di acqua pro capite più alti al mondo?
Essendo un'economia fiorente in Medio Oriente, la rapida urbanizzazione e la crescita della popolazione degli Emirati Arabi Uniti hanno alimentato una domanda senza precedenti di generazione di acqua portatile sostenibile ed efficiente in termini di costi, una sfida alla quale tecnologia e finanziamenti possono offrire nuove idee.
L'energia come parte dell'equazione dell'acqua
La maggior parte dell'acqua potabile negli Emirati proviene da acqua di mare desalinizzata. Ciò è alla base del ruolo fondamentale degli impianti di desalinizzazione nella salvaguardia dell'approvvigionamento idrico, un obiettivo chiave delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che è ancora più rilevante per il Paese in tempi di cambiamenti climatici.
Attualmente, il World Resources Institute classifica gli Emirati Arabi Uniti al decimo posto su 164 in una classifica globale di paesi in cui le forniture idriche sono più limitate. Alleviare questo stress legato alle risorse richiederebbe non solo nuove infrastrutture per la generazione di acqua, ma anche un notevole volume di energia necessaria per alimentarle.
Le tecnologie lungimiranti sono quindi al centro della strategia idrica a lungo termine della regione: impianti di desalinizzazione in grado di aumentare la produzione di acqua, pur essendo più efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente allo stesso tempo.
Finanziamento del più grande impianto di desalinizzazione ad osmosi inversa al mondo
Ad Abu Dhabi, la tecnologia moderna e il finanziamento dei progetti sono fondamentali per realizzare quello che presto sarà il più grande impianto di desalinizzazione del mondo che utilizza la tecnologia dell'osmosi inversa dell'acqua di mare, un processo di purificazione dell'acqua che richiede meno energia rispetto alle tradizionali operazioni di desalinizzazione termica.
L'impianto di desalinizzazione di Taweelah fornirà 909.200 metri cubi al giorno (m3/giorno) di acqua, il 44% in più rispetto all'attuale più grande impianto di osmosi inversa al mondo di 624.000 (m3/giorno), soddisfacendo il fabbisogno idrico di 350.000 famiglie.
Stabilendo nuovi parametri di riferimento per dimensioni ed efficienza in termini di costi, Taweelah è un progetto faro reso possibile da un partenariato pubblico-privato (PPP). La gara per la costruzione, la proprietà e la gestione dell'impianto per 30 anni è stata vinta da ACWA Power, lo sviluppatore, investitore e gestore con sede in Arabia Saudita di impianti di generazione di energia e acqua desalinizzata.
Sebbene Siemens contribuisca come subfornitore di tecnologie per l'industria digitale e le infrastrutture intelligenti, la maggior parte del finanziamento del progetto da 869 milioni di dollari è stato reso possibile da prestiti senior di project finance concessi da un club di sei istituti di credito, in cui Siemens Bank, la filiale bancaria di Siemens Financial Services (SFS), ha ottenuto una quota significativa e ha agito come Mandated Lead Arranger (MLA).
Come in molti casi in tutto il mondo, Siemens aiuta a realizzare infrastrutture su larga scala fornendo tecnologia e finanziamenti dalla stessa fonte. «La partecipazione di SFS al finanziamento del debito ha motivato ACWA Power a facilitare un impegno precoce e stretto tra i partner della Joint Venture EPC e Siemens», commenta Marcus Oates, responsabile delle vendite verticali dell'industria digitale, automazione dei processi, Siemens Emirati Arabi Uniti.
Accelerare la transizione idrica in Medio Oriente
Come primo impianto di desalinizzazione costruito indipendentemente da una centrale elettrica di Abu Dhabi, Taweelah contribuirà a sostenere la visione degli Emirati Arabi Uniti di ridurre le emissioni di anidride carbonica, riducendo al contempo il consumo di gas disaccoppiando la produzione di energia e acqua per le stagioni invernali ed estive.
Le infrastrutture per la desalinizzazione dell'acqua sono essenziali per lo sviluppo sostenibile a lungo termine in tutto il Medio Oriente, ma sono anche progetti ad alta intensità di capitale. Per Taweelah, Siemens Financial Services (SFS) è orgogliosa di aver facilitato questo progetto all'avanguardia utilizzando la tecnologia di Siemens. Fornire finanziamenti di progetto e tecnologia su misura come soluzione olistica è una combinazione unica sul mercato e fondamentale per abilitare le infrastrutture critiche.
Guardando al futuro, si prevede che gli effetti combinati della popolazione e della prosperità triplicheranno la domanda di acqua in Medio Oriente nei prossimi decenni. Per far fronte in modo sostenibile a tali esigenze, l'impatto della tecnologia intelligente e le soluzioni di finanziamento su misura per investire in esse tempestivamente rimarranno essenziali per la regione in rapido sviluppo.