Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Brasile

Tecnologia con uno scopo: acceleratore di particelle Sirius

Uno degli acceleratori di particelle più avanzati al mondo aiuta i ricercatori brasiliani a sviluppare nuovi farmaci, esplorare le energie rinnovabili e far progredire la scienza agricola. Le nostre soluzioni aiutano a mantenerlo in funzione.

L'innovazione al servizio della scienza

La maggior parte delle persone associa la fisica delle particelle al CERN in Svizzera. Ma il Brasile è la patria di Sirius, uno degli acceleratori di particelle più moderni al mondo. Prende il nome dalla stella più luminosa del cielo notturno, si trova presso il Centro brasiliano per la ricerca in energia e materiali (CNPEM) a Campinas, San Paolo.

Sirius aiuta i ricercatori ad affrontare alcune delle maggiori sfide nel settore sanitario, agricolo ed energetico. Collaboriamo con il Brazilian Synchrotron Light Laboratory, il team responsabile di Sirius, per mantenere questa infrastruttura critica funzionante in modo sicuro e affidabile.

0,5 μm Larghezza del fascio

consente l'analisi dei materiali a livello atomico.

360x Maggiore intensità di radiazione

rispetto al precedente acceleratore UVX.

68K m² Struttura con un anello di oltre 500 m

fornire un'infrastruttura di ricerca di livello mondiale

Come funziona Sirius

La luce di sincrotrone è un tipo di radiazione elettromagnetica che consente di studiare la composizione dei materiali con dettagli straordinari, proprio come un super microscopio. Consente ai ricercatori di vedere come atomi e molecole si muovono e interagiscono e di analizzare la struttura interna di diversi materiali.

Questa radiazione viene separata in fasci estremamente stretti che misurano solo 0,5 micrometri di larghezza. È equivalente allo 0,5% dello spessore di un capello umano. Lo spettro è ampio e va dalla luce infrarossa ai raggi X, compresa la luce visibile e le radiazioni ultraviolette.

Come vengono prodotte queste radiazioni? Quando le particelle cariche vengono deviate da un campo magnetico esterno. Questo è esattamente ciò per cui Sirius è progettato. Gli elettroni vengono accelerati attorno a una struttura a forma di anello e ogni volta che cambiano direzione, viene emessa luce di sincrotrone.

Utilizzando diverse parti di questo spettro di luce, i ricercatori possono condurre studi specializzati in un'ampia gamma di campi. Sirius aiuta a sviluppare nuovi farmaci e trattamenti, a esplorare le fonti di energia rinnovabili e a far progredire la ricerca agricola.

La luce di sincrotrone è un tipo di radiazione elettromagnetica che consente di studiare in dettaglio la composizione dei materiali, come un microscopio superpotente.

Precisione a tutti i livelli

La scienza di Sirius richiede estrema precisione. Per evitare interferenze con i risultati della ricerca, fattori come temperatura, umidità e vibrazioni devono essere controllati al massimo. Qualsiasi deviazione potrebbe compromettere i dati.

Il CNPEM ci ha scelto come partner per contribuire a soddisfare tali requisiti. Le tecnologie che forniamo, che coprono l'elettrificazione, l'automazione e la digitalizzazione, sono le stesse soluzioni che offriamo ai nostri clienti industriali e infrastrutturali. Sono stati testati e collaudati in condizioni estremamente impegnative.

Controlli industriali - SIRIUS

Con SIRIUS, le offriamo un portafoglio completo unico per ogni applicazione di controllo industriale. I principali vantaggi: grazie al loro design modulare, i nostri prodotti possono essere progettati e integrati in un quadro elettrico in modo molto semplice. Sono particolarmente facili da integrare nei sistemi distribuiti.

Cosa viene dopo

Aiutiamo ad affrontare alcune delle sfide più impegnative della società e aiutare a far progredire la scienza in Brasile è qualcosa di cui siamo orgogliosi di far parte.