Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

L'ospedale ottimizza il consumo energetico con il gemello digitale

Medisch Spectrum Twente (MST) è il primo ospedale nei Paesi Bassi a gestire autonomamente il proprio approvvigionamento energetico utilizzando un gemello digitale. Il sistema si autoimpara e quindi diventa ogni giorno più intelligente. Ciò porta a una significativa riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2.

La transizione energetica ha collegato molte fonti energetiche rinnovabili alla rete elettrica negli ultimi anni. Di conseguenza, l'energia fluisce in modo meno prevedibile e i prezzi oscillano in base alla domanda e all'offerta. Nel 2025, il 57% dell'energia consumata nei Paesi Bassi proveniva da fonti rinnovabili. Questa quota si sta stabilizzando perché domanda e offerta non sono sufficientemente allineate. Stiamo affrontando questo problema con Energy Flexibility Services. «Iniziamo collaborando con i clienti per identificare in che modo sfruttano la flessibilità già presente nel loro sistema energetico», spiega Jeroen Bakker, che aiuta i clienti a rendere i loro sistemi energetici più flessibili. «Poi li aiutiamo ad aumentare e ottimizzare tale flessibilità».

Concentrarsi sulla sostenibilità

Il MST è uno dei più grandi ospedali universitari di alto livello dei Paesi Bassi e un ottimo esempio di flessibilità energetica in azione. L'ospedale copre un'area totale di 180.000 metri quadrati. «Nel 2024, abbiamo consumato quattro milioni di metri cubi di gas e 20 milioni di chilowattora di elettricità. Di questi, abbiamo generato 8,7 milioni di kilowattora noi stessi,» afferma Jan-Willem Jansen, responsabile immobiliare e delle strutture presso MST. «Lavoriamo attivamente sulla sostenibilità da anni. Dal 2013, abbiamo ridotto le nostre emissioni di CO2 del 52%. Anche il nostro consumo di energia, acqua e gas è diminuito nel corso degli anni». Nel 2016, MST ha fatto un importante passo avanti aprendo un nuovo edificio di 80.000 metri quadrati. L'edificio è ottimamente isolato e dispone di un sistema Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) e di una pompa di calore.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digital twin

L'impianto energetico di MST ospita due unità combinate di calore ed energia (CHP) che generano calore dal gas. Funzionavano tutto l'anno, senza alcuna informazione sull'effettiva domanda di calore. Di conseguenza, è stato perso molto calore perché non è stato utilizzato completamente. Nel 2023, abbiamo costruito un gemello digitale del sistema energetico fisico per esplorare come ottimizzarlo. Abbiamo fornito al gemello dati sul campo reali. «La simulazione ha dimostrato che non era affatto necessario far funzionare entrambe le unità di cogenerazione in modo continuo», afferma Kuno Kamstra, consulente per la sostenibilità e l'energia presso MST. «Ora un'unità CHP è spenta, mentre la seconda funziona solo quando è necessaria».

Simula, ottimizza, controlla: è così che continuiamo a diventare più sostenibili e ci prepariamo per le sfide energetiche future.
Kuno Kamstra, Consulente per la sostenibilità e l'energia, Ospedale MST

Controllo in tempo reale

All'inizio del 2025, abbiamo installato il modello gemello digitale, chiamato BEOS (Building Energy Optimization System), su un server di MST in modo che potesse apprendere dai dati dei contatori di energia in tempo reale. Dall'agosto 2025 controlla i motori a gas in tempo reale. L'efficienza della cogenerazione è passata dal 67% all'89%, poiché non si verifica più una sovrapproduzione di calore. Le emissioni di CO2 sono già diminuite in modo significativo e i costi energetici sono diminuiti considerevolmente. «Il modello risponde automaticamente ai cambiamenti del mercato dell'energia», dice Kamstra. «La tassa sull'energia sul gas CHP aumenta ogni anno dal 2025. Calcolavamo manualmente se fosse ancora redditizio far funzionare i motori. Il modello ora lo fa interamente per noi, risparmiando tempo e tagliando i costi. Col tempo, ci collegheremo alla rete di teleriscaldamento. Entro il 2035, vogliamo essere completamente senza benzina, ma fino ad allora vogliamo che i nostri motori a gas funzionino nel modo più efficiente possibile».

Ridurre le emissioni e risparmiare energia

La simulazione ha dimostrato che il controllo autonomo del sistema energetico di MST può ridurre le emissioni del 35% e risparmiare il 15% di energia. Sono possibili risparmi ancora maggiori se MST passa da un contratto energetico fisso a uno dinamico. «Siamo vincolati al nostro attuale contratto fino al 2028. Dopodiché, stiamo valutando la possibilità di passare a un contratto elettrico variabile», dice Kuno. «Per quanto riguarda il gas, non lo vogliamo, poiché i prezzi del gas possono aumentare all'improvviso. Il bello del gemello digitale è che può eseguire vari scenari. Utilizzeremo il modello anche per simulare le prestazioni di una pompa di calore aggiuntiva». Jeroen aggiunge: «Lo scenario che consente di risparmiare di più non riduce necessariamente la maggior parte delle emissioni di CO2. Ecco perché è essenziale definire chiaramente il suo obiettivo in anticipo: vuole principalmente tagliare i costi, ridurre le emissioni o entrambi?»

Fase successiva: raffreddamento

Dopo il riscaldamento, MST vuole controllare autonomamente i suoi sistemi di raffreddamento in una seconda fase. Un gradito effetto collaterale, afferma Kuno, è che il personale ospedaliero propone sempre più iniziative proprie per migliorare la sostenibilità. «Una volta c'era un adesivo accanto a ogni porta con scritto 'Luci spenti'. Le persone spesso non si preoccupavano, dando per scontato che se ne occupasse l'addetto alle pulizie, ma vengono solo una volta al giorno. Ora le persone escogitano da sole consigli per il risparmio energetico e spengono spontaneamente le apparecchiature quando non sono necessarie. Soprattutto apparecchiature che possono essere riavviate rapidamente. È bello vedere come questa iniziativa abbia preso vita propria».

luglio 2026

Il suo edificio è adatto per i servizi di flessibilità energetica?

Per utilizzare Energy Flexibility Services, il suo edificio ha bisogno di punti dati e di un sistema di gestione degli edifici che supporti i protocolli standard. Il sistema di gestione degli edifici non deve essere il nostro. Ciò che conta è che il sistema energetico esistente, o i componenti aggiuntivi, offrano flessibilità, ad esempio attraverso più fonti di generazione, consumo o stoccaggio. È anche importante che l'organizzazione condivida una visione unificata sulla sostenibilità.