Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una microgrid innovativa a Upper Blinkwater, in Sudafrica, fornisce elettricità rinnovabile sostenibile, responsabilizzando le comunità e guidando lo sviluppo locale.

Finalmente la potenza

Circa 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso all'elettricità. Le microreti possono portare energia nelle località più remote, utilizzando fonti di energia rinnovabili per garantire soluzioni sostenibili e neutre dal punto di vista climatico. Upper Blinkwater, in Sudafrica, funge da modello per questo approccio.

Quando Neliswa Gaju vuole sapere cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, va in salotto e accende la TV. Può sembrare banale o una routine noiosa e scontata. Ma non lo è! Perché Neliswa vive a Upper Blinkwater, nell'Eastern Cape del Sudafrica, a circa 200 km a nord-est di Port Elizabeth. Il piccolo villaggio con circa 70 famiglie è così remoto da non essere collegato alla rete elettrica nazionale. Per molto tempo qui non c'era elettricità fino al 2020, quando è stata installata una piccola rete elettrica indipendente, una cosiddetta microgrid. Molte aziende e associazioni diverse sono coinvolte nel progetto, avviato dalla Provincia del Capo Orientale in Sudafrica e dallo stato federale della Bassa Sassonia in Germania.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Adesso è tutto facile

«La nostra vita era molto, molto difficile all'epoca dei nostri genitori, ai vecchi tempi», dice Neliswa. «A quel tempo, usavamo il fuoco per cucinare, anche per fare acqua calda. Ogni mattina, alzarsi presto la mattina e fare quel lavoro. E cucinare, tutto quello che stavamo facendo sul fuoco. Anche per l'illuminazione, usiamo candele e paraffina per illuminare di notte. Ora è cambiato tutto. È tutto facile! Possiamo usare l'elettricità per cucinare, stirare, frigoriferi, lavatrici. Abbiamo luci elettriche e televisori. Possiamo guardare tutto, anche dall'estero».

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

La microgrid di Upper Blinkwater è costituita da tre componenti principali: un impianto fotovoltaico (75 kWp), un generatore diesel e un sistema di accumulo a batteria. «La rete intelligente è connessa e controllata da componenti Siemens «, spiega Desmond Mabilo di Siemens Smart Infrastructure, che ha accompagnato l'installazione del sistema. «Un Controller per microgrid SICAM controlla le fonti di energia (fotovoltaico, generatore diesel, batteria) e un modulo di riduzione del carico assicura che l'elettricità venga utilizzata in modo ottimale. Con questo sistema garantiamo che ogni famiglia abbia almeno energia sufficiente per far funzionare un caricabatterie per cellulare, una TV con antenna parabolica e un bollitore. Inoltre, ci sono alcune lavatrici comuni e alcune macchine commerciali.»

Una soluzione sostenibile

«Il generatore diesel, che ovviamente non è sostenibile, viene utilizzato solo quando il sistema solare non può funzionare e la batteria è scarica», afferma Desmond. «Negli ultimi tre anni, Upper Blinkwater è già stata in grado di generare circa il 90% della sua elettricità attraverso il fotovoltaico. Per assicurarci di fare ancora meglio in futuro, integreremo anche piccoli generatori eolici nella microgrid. Le analisi hanno dimostrato che c'è abbastanza vento a Upper Blinkwater. Pertanto, prevediamo che in futuro dovremo utilizzare il generatore diesel solo molto raramente e saremo in grado di fornire alle famiglie esclusivamente elettricità sostenibile».

Un'occasione per uscire dalla povertà

«È stato incredibile vedere le attività economiche innescate dalla sola fornitura di elettricità. Quando siamo arrivati qui per la prima volta, c'era pochissima attività economica in questa piccola comunità. Gran parte del commercio era in realtà baratto», afferma Tshibvumo Sikhwivhilu, co-fondatore e amministratore delegato di Lamo Solar. «Ora, quattro anni dopo, siamo rimasti sorpresi dai cambiamenti. Ad esempio, c'è un falegname locale che è in grado di fabbricare sedie e tavoli utilizzando elettricità verde rinnovabile per fornirli e venderli. Ora, quelle sedie possono sembrare, sapete, un lusso o qualcosa su cui sedersi perché si tratta di mobili, ma l'impatto di avere una sedia va ben oltre ciò che vediamo a occhio nudo, perché scuole e bambini sono in grado di riunirsi in un unico posto seduti su qualcosa che è molto più comodo e non sotto gli alberi per imparare. Un piccolo passo per uscire dal ciclo della povertà. »

Una soluzione per molti villaggi

Upper Blinkwater non è un caso isolato. Solo nella provincia del Capo Orientale, in Sudafrica, circa il 25% dei villaggi rurali non è collegato alla rete elettrica. In tutto il mondo, circa 1,2 miliardi di persone non hanno elettricità e sono quindi escluse in linea di principio da molte opportunità di vivere, commerciare e comunicare tra loro. Le microreti creano nuove prospettive per queste persone e sono sostenibili allo stesso tempo.Neliswa afferma: «Le notizie in Sudafrica sono piene di notizie sulla carenza di elettricità. Molte persone si lamentano del loadshedding (interruzione temporanea dell'elettricità a causa del sovraccarico della rete). Non abbiamo questo problema a Upper Blinkwater. La nostra elettricità è stabile».

Aenne Barnard, agosto 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshibvumo Sikhivhilu

Ricerca e tecnologia affascinanti

Approfondimenti sui nostri laboratori di ricerca e sul nostro background tecnico

Logo Siemens con uno sfondo astratto colorato caratterizzato da un mix di colori blu, verde e giallo.