Siemens, in qualità di produttore, è stata in grado di trarre lezioni preziose dall'ottimizzazione dei propri siti di produzione. Nella fabbrica elettronica Siemens di Erlangen, una pianificazione avanzata della produzione è stata fondamentale per raggiungere la sostenibilità e l'efficienza. Sfruttando Siemens Xcelerator, Digital Twins e l'analisi basata sull'intelligenza artificiale, la fabbrica ottimizza i flussi di lavoro prima dell'esecuzione, riducendo lo spreco di risorse e il consumo di energia. Questo approccio basato sui dati ha consentito una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio, una riduzione del 25% del consumo totale di energia e una riduzione del 70% del consumo di energia per la ventilazione, il tutto aumentando al contempo la capacità di produzione. Con l'obiettivo di essere a emissioni zero entro il 2030, Erlangen integra IT e OT nelle prime fasi di pianificazione, garantendo una produzione più intelligente e sostenibile
Per l'industria manifatturiera, è necessario ridurre l'impronta di carbonio delle operazioni industriali. Entro impresa digitale, le aziende possono farlo in modo rapido, efficace e su larga scala. Questo articolo rivela sei passaggi attuabili per aumentare il suo vantaggio competitivo integrando pratiche sostenibili.
Le aziende di tutto il mondo si stanno affrettando a integrare gli obiettivi di sostenibilità nelle loro attività, per una serie di motivi: per opportunità di investimento ESG, soddisfare le richieste dei clienti e aderire alle normative sulle emissioni. Per ogni motivo, la soluzione è radicata nella progettazione di prodotti e servizi. Gran parte delle emissioni complessive di carbonio di un prodotto vengono determinate durante la fase di progettazione e l'integrazione con successo dei requisiti di sostenibilità si basa su una trasformazione digitale che inizia sin dalle prime fasi di progettazione concettuale.
Il 55% degli amministratori delegati ha dichiarato di aspettarsi di ottenere «rendimenti significativi» dai propri investimenti in sostenibilità tra 3-5 anni, con il 19% che prevede rendimenti significativi già da 1-3 anni
I produttori svolgono un ruolo importante nella creazione di un'economia globale sostenibile. Sebbene sia necessario ridurre l'impronta di carbonio delle operazioni industriali, ci sono anche opportunità per le aziende che possono farlo in modo rapido, efficace e su larga scala.
Affinché un'azienda possa beneficiare di cambiamenti sostenibili come la decarbonizzazione della produzione e l'efficienza delle risorse, gli obiettivi devono essere compresi in tutta l'organizzazione. Dall'ultimo piano all'officina, stabilire precocemente gli obiettivi aiuta le aziende a bilanciare tempi, costi e, ovviamente, la qualità della produzione.
La digitalizzazione e l'automazione sono pilastri essenziali per mantenere questo equilibrio in quanto consentono la perfetta combinazione di reale e digitale. Le aziende possono raccogliere, utilizzare e interpretare i terabyte di dati che le loro fabbriche producono ogni mese con maggiore facilità e possono utilizzarli per individuare le aree di miglioramento nelle loro operazioni. Ciò consente alle organizzazioni di ridurre i costi energetici e persino di rivelare le aree in cui stanno sprecando risorse e costi.
Inoltre, i dati possono rispondere a domande importanti come: come posso ottimizzare il flusso di materiali nella mia produzione? Come posso comprendere e ridurre l'impatto ambientale della mia catena di fornitura? E come posso ottimizzare la mia impronta industriale complessiva per ridurre al minimo l'impatto ambientale e aumentare la produttività?
Trovare soluzioni a queste domande è fondamentale per le aziende per superare le barriere che il nostro moderno panorama manifatturiero comporta. Fare un impatto richiede che la sostenibilità sia integrata in ogni fase di una strategia aziendale in quanto influenza ogni decisione in termini di progettazione, operazioni e manutenzione. Questo articolo discuterà sei passaggi attuabili per le aziende per incorporare la sostenibilità nel loro DNA e diventare imprese digitali più redditizie.

Sei passaggi per una produzione digitale redditizia e sostenibile
La produzione sostenibile non significa solo rispettare le normative o ridurre le emissioni: è un percorso diretto verso una maggiore efficienza, resilienza e redditività a lungo termine. Anche questo processo è un viaggio, ma iniziando in piccolo e alla fine integrando la sostenibilità in ogni fase della produzione, dalla strategia e progettazione all'esecuzione e ottimizzazione, le aziende possono massimizzare i risparmi sui costi, ridurre gli sprechi e rafforzare il proprio vantaggio competitivo.
La digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale in questa transizione, trasformando i dati in informazioni fruibili che guidano decisioni più intelligenti e operazioni più efficienti. Man mano che i mercati si spostano verso un valore basato sulla sostenibilità, le aziende che integrano questi principi oggi saranno quelle leader domani. Ora è il momento di trasformare la sostenibilità in un vantaggio strategico.
Si iscriva alla nostra newsletter su LinkedIn Discover Digitalization
La nostra newsletter LinkedIn per i decisori del settore contiene un'ampia varietà di argomenti, tra cui Industrial Metaverse, Digital Twins, Convergenza IT/OT, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e altro ancora. In ognuno dei nostri numeri, condividiamo storie di trasformazioni digitali e le forniamo informazioni eccellenti su come diventare un'impresa digitale sostenibile.