Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Dall'energia verde all'infrastruttura intelligente

La rete elettrica è il prossimo campo di battaglia strategico?

L'Europa sta espandendo l'energia eolica e solare a velocità record, ma nuovi consumatori ad alta intensità energetica stanno già facendo pressione sul sistema. Una quota crescente di energia verde si sta perdendo a meno che non espandiamo e ottimizziamo la rete elettrica esistente attraverso soluzioni intelligenti.

La transizione verde sta accelerando in tutta Europa. Siemens e altri attori europei indicano un obiettivo di elettrificazione di almeno il 35 percento entro il 2030 per soddisfare le ambizioni di RepowerEU, un livello che comporterà requisiti significativamente più elevati sull'infrastruttura elettrica complessiva. Allo stesso tempo, i piani per una massiccia espansione dell'energia eolica offshore, l'elettrificazione dei trasporti e dell'industria e l'aumento della domanda da parte dei data center ad alta intensità energetica indicano che la rete elettrica sta entrando in una nuova fase.

Già oggi, gli sviluppi indicano una sfida chiave: una quota crescente di energia verde non viene utilizzata. I calcoli basati sui dati di Energinet mostrano che il 18 percento della produzione eolica offshore è andata persa durante la metà estiva del 2025 perché la rete elettrica non è stata in grado di assorbirla.

«L'espansione delle energie rinnovabili è stata un obiettivo importante per molti anni e ciò è stato necessario», afferma Andreea Balasiu, che guida la nostra attività di elettrificazione e automazione in Danimarca. «Ma senza un corrispondente aggiornamento dell'infrastruttura fisica, rischiamo di rallentare i progressi».

Secondo lei, la pressione sulla rete elettrica è già evidente in diverse parti d'Europa, dove la capacità non può tenere il passo con la domanda in rapida crescita trainata da nuovi tipi di consumatori.

«Stiamo ricevendo molte più richieste da parte dei data center. Molti vogliono connettersi alla rete ad alta tensione e il loro consumo di elettricità è misurato in megawatt. Questo cambia le regole del gioco» spiega.

Andrea Balasiu.

Andrea Balasiu, che dirige la nostra attività di elettrificazione e automazione in Danimarca

Grid First — L'infrastruttura energetica deve avere la priorità

Mentre la prima fase della transizione verde si è concentrata sull'aumento della generazione di energia rinnovabile, gli sviluppi puntano ora verso un cambiamento strategico. Per realizzare le ambizioni, è fondamentale che l'infrastruttura stia al passo.

Operiamo secondo il principio «Grid First»: l'infrastruttura elettrica deve avere la priorità come prerequisito per il resto della transizione.

«Abbiamo bisogno prima delle autostrade, delle autostrade energetiche, grandi e piccole, altrimenti non trarremo pieno beneficio dagli investimenti in energia eolica e solare», dice Andreea Balasiu.

Allo stesso tempo, chiede una maggiore attenzione strategica sull'elettrificazione dell'intera catena del valore.

«Ci mancano obiettivi di elettrificazione chiari e più ambiziosi a livello politico, sia a livello europeo che nazionale. Si tratta di stabilire una direzione chiara e garantire che non stiamo parlando solo di gigawatt di energia eolica, ma anche di come la rete elettrica venga effettivamente ampliata e utilizzata», dice lei.

I consumatori diventano risorse essenziali

Linee di trasmissione ad alta tensione.

L'espansione della rete elettrica è un prerequisito per realizzare la transizione verde. Ma secondo noi, non è una questione dell'uno o dell'altro. Sebbene l'infrastruttura fisica debba essere ampliata, la rete elettrica esistente contiene anche un potenziale significativo, e spesso inutilizzato, che può essere sbloccato attraverso la digitalizzazione e il controllo intelligente.

In altre parole, dobbiamo sia costruire nuove infrastrutture sia pensare in modo più intelligente a ciò che già abbiamo.

Utilizzando dati, intelligenza artificiale e i cosiddetti gemelli digitali, la rete elettrica può essere sempre più ottimizzata e gestita più vicino ai suoi limiti di capacità, senza necessariamente richiedere nuovi importanti investimenti in cavi e strutture. Si tratta di creare una migliore visibilità nel sistema e di essere in grado di simulare e prevedere i carichi in tempo reale.

Questo è già in fase di implementazione pratica: in Finlandia, Fingrid utilizza gemelli digitali per testare scenari dinamici e identificare potenziali colli di bottiglia in una fase precoce. In Norvegia, Elvia ottimizza l'utilizzo della capacità di rete utilizzando algoritmi basati sui dati.

«Dobbiamo espanderci e modernizzarci allo stesso tempo se vogliamo che le buone intenzioni si avverino nella pratica. Con le soluzioni digitali, possiamo ottenere una visione molto migliore delle nostre reti elettriche e utilizzarle in modo molto più efficiente», Andreea Balasiu spiega.

Sottolinea inoltre che i sistemi energetici del futuro saranno sempre più caratterizzati dalla flessibilità dal punto di vista dei consumi. Nuovi tipi di consumatori, come data center, impianti industriali e soluzioni di accumulo dell'energia, possono svolgere un ruolo più attivo nel bilanciamento della rete elettrica.

«Se iniziamo a vedere i consumatori come risorse flessibili piuttosto che semplici quantità, si aprono opportunità completamente nuove. Possono aiutare ad alleviare la pressione sulla rete e a creare operazioni più stabili».

Ciò include l'uso di batterie e un controllo intelligente e dinamico, in cui il consumo si sposta nel tempo. Di conseguenza, il sistema energetico non solo diventa più grande, ma anche più intelligente e adattabile.

Abbiamo tutti gli elementi costitutivi

Per noi, la conclusione è chiara: se l'Europa vuole avere successo nelle sue ambizioni verdi, richiede un'attenzione più coerente sull'intero sistema energetico. Non si tratta solo di produrre più energia rinnovabile, ma soprattutto di garantire che possa essere distribuita, utilizzata e integrata in modo efficiente in tutti i settori.

«Abbiamo gli elementi costitutivi: le tecnologie sono a posto e la posizione di partenza è forte, anche in Danimarca. Ma abbiamo bisogno di investimenti, regolamentazione e tecnologia per andare nella stessa direzione», dice Andreea Balasiu.

Secondo lei, la prospettiva va oltre le considerazioni climatiche. Una rete elettrica resiliente e intelligente è fondamentale anche per la competitività, l'indipendenza energetica e la capacità dell'Europa di attrarre nuovi investimenti.

Di conseguenza, l'infrastruttura elettrica diventa non solo una necessità tecnica, ma un prerequisito strategico per il futuro della società e degli affari.

aprile 2026