Skip to main content
APPROFONDIMENTI

Convergenza IT/OT per le energie rinnovabili

La società austriaca di pianificazione e consulenza PBEG si affida alla convergenza IT/OT per gli impianti di biogas.

Nuove idee, strategie e tecnologie all'avanguardia per le aziende agricole, nonché l'uso di fonti energetiche rinnovabili: è questo ciò per cui la società di consulenza Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH (PBEG), con sede a Lichtenegg, Bassa Austria, è famosa. Siemens è stata fondamentale per dare al suo cliente un vantaggio economico con l'Industrial Edge e la convergenza IT/OT.

Gli impianti di biogas sono sempre stati parte delle attività di PBEG. Dopo la sua costituzione, l'azienda si è concentrata principalmente sulla costruzione e sulla gestione complessiva di tali strutture – dalla gestione del progetto alla messa in servizio e al supporto continuo. A seguito della digitalizzazione in corso, PBEG è stata in grado di commercializzare anche la potenza di bilanciamento generata negli impianti a biogas. Per avere successo nel mercato dell'energia di bilanciamento con i suoi clienti, PBEG si affida a Industrial Edge e alla convergenza IT/OT.

Il fornitore di energia di bilanciamento tra le energie rinnovabili

Gli impianti di biogas sono riempiti con materiali biodegradabili. Il prodotto finale è il metano, che può essere immagazzinato temporaneamente. Possono produrre quella che si chiama un carico base di elettricità. Questa è una differenza significativa rispetto ad altre fonti di energia rinnovabile come l'energia eolica e solare: La stessa quantità di elettricità – indipendentemente dalla stagione o dalle condizioni meteorologiche attuali – viene generata continuamente ogni ora. L'espansione intensiva delle energie rinnovabili ha anche comportato ulteriori tensioni sulla rete, che si manifestano sotto forma di fluttuazioni della frequenza di alimentazione. Gli impianti a biogas possono stabilizzare la rete, perché la produzione di elettricità può essere aumentata o diminuita in pochi minuti. Questo è il cosiddetto potere di bilanciamento positivo e negativo, che può essere utilizzato per bilanciare tali fluttuazioni.

Impianto industriale di biogas con grandi serbatoi di stoccaggio verdi, tubazioni e attrezzature di lavorazione in un ambiente rurale.

Una piattaforma per il trading di energia

Una persona è in piedi di fronte a un logo Siemens, indossa una camicia blu e tiene in mano un prodotto Siemens.

Insieme al suo partner B-SEC better secure KG, PBEG ha sviluppato lo Strom Pool Manager – una piattaforma centralizzata che consente il commercio di potenza di bilanciamento. I gestori degli impianti di biogas possono utilizzare lo Strom Pool Manager per annunciare in anticipo quando e in che misura il rispettivo impianto sarà disponibile per una richiesta di energia di bilanciamento. Lo Strom Pool Manager consente quindi ai trader di energia di bilanciamento di richiamare energia di bilanciamento positiva o negativa dagli impianti di biogas.

Con la tecnologia che offriamo, permettiamo ai nostri clienti di partecipare al mercato dell'energia di bilanciamento e così li aiutiamo a ottenere un ulteriore vantaggio economico.
Christian Gremel, Manager Esecutivo, Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH

Connessione tra IT e OT

La tecnologia Siemens è stata adottata per garantire la comunicazione degli impianti di biogas con lo Strom Pool Manager. I colloqui congiunti hanno rapidamente chiarito che Industrial Edge può funzionare come un ponte tra gli impianti di biogas del mondo OT e lo Strom Pool Manager del mondo IT. Le unità di controllo funzionano per circa 20-30 anni. Di conseguenza, la tecnologia di automazione installata negli impianti di biogas gestiti da PBEG è molto eterogenea.

Siemens Industrial Edge viene utilizzato per portare le unità di controllo, che possono potenzialmente differire tutte in termini di generazione del prodotto e produttore, a un denominatore comune.

Logo Siemens visualizzato su uno sfondo bianco con un bordo blu.

I cosiddetti dispositivi Edge possono connettersi a quasi tutte le unità di controllo e raccogliere dati, che possono successivamente essere visualizzati in una dashboard o inviati a un server. L'unico prerequisito è un componente hardware che deve essere installato. Nel caso della partnership tra PBEG e Siemens, i dispositivi Edge, installati negli impianti di biogas, garantiscono la comunicazione tra le unità di controllo e lo Strom Pool Manager di PBEG tramite una piccola app containerizzata. Gli operatori partecipanti accedono allo strumento di amministrazione digitale e indicano, in segmenti di quattro ore, la disponibilità dei loro impianti di biogas.

La convergenza IT/OT consente agli operatori degli impianti di biogas di partecipare al mercato della potenza di bilanciamento in modo rapido e senza sforzo.
Dipl.- HLFL-Ing. Erich Mandl, Manager Esecutivo, Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH

I dispositivi Edge industriali al confine tra i mondi IT e OT sono responsabili della raccolta dei dati e della successiva rappresentazione in Strom Pool Manager. Nella direzione opposta, ovvero da Strom Pool Manager agli impianti di biogas, i dispositivi consentono l'aumento e la diminuzione della potenza in uscita delle unità di cogenerazione, le unità tecniche degli impianti di biogas.

Questo scambio di dati bidirezionale è reso possibile dall'applicazione che gira sul dispositivo Edge industriale. Date le molteplici sedi degli impianti di biogas in diverse province federali e le corrispondenti distanze geografiche coinvolte, le funzionalità di accesso remoto, che fanno parte anche dell'Edge industriale, rappresentano un vantaggio significativo. Collegarsi a Strom Pool Manager richiede solo un dispositivo Edge industriale installato nell'impianto di biogas. Successivamente, gli aggiornamenti software possono essere distribuiti tramite Industrial Edge Management, che identifica tutti i dispositivi Edge industriali connessi e stabilisce connessioni remote.

La soluzione Edge industriale è attualmente utilizzata in un progetto pilota che include diversi impianti di biogas in diversi Stati federali. Dopo il completamento con successo del progetto pilota, ulteriori impianti di biogas saranno collegati a Strom Pool Manager tramite Edge industriale. Questo permetterà loro di partecipare al mercato della potenza di bilanciamento, aprendo nuove opportunità per gli impianti di biogas nel contesto della transizione energetica e del mix energetico.

L'offerta Edge industriale si distingue per le sue ampie opzioni di connettività nel settore dell'automazione, insieme alle sue applicazioni di elaborazione e gestione dei dati. Inoltre, la filosofia dell'Edge industriale comprende la gestione centrale, il deployment delle app e l'aggiornamento, che facilitano la configurazione remota e gli aggiornamenti. La scalabilità e l'adattabilità della soluzione consentono un'integrazione senza soluzione di continuità in altri impianti di biogas.