Cosa contraddistingue un edificio sostenibile?
Una proprietà sostenibile è un edificio pianificato, costruito e gestito tenendo conto degli aspetti ecologici, economici e sociali. L'obiettivo è ridurre al minimo il consumo di risorse e ridurre l'impatto ambientale e allo stesso tempo raggiungere l'efficienza economica. C'è un grande potenziale in particolare nel settore delle costruzioni, in quanto sono responsabili di una parte significativa del consumo totale di energia e delle emissioni di CO₂ in Germania.
Un edificio sostenibile va oltre l'obiettivo delle emissioni zero. È intelligente e collegato in rete e gestisce in modo efficiente gli edifici con l'aiuto di tecnologie all'avanguardia. Ad esempio, tali edifici utilizzano sistemi intelligenti per controllare l'illuminazione, il riscaldamento e il raffreddamento e integrano l'energia rinnovabile, riducendo il consumo di energia. L'analisi continua dei dati energetici aiuta a ridurre l'impatto ambientale e i costi operativi. Allo stesso tempo, il comfort e la salute dei residenti sono migliorati. Piattaforme come Building X possono supportare questo obiettivo unificando i vari aspetti della gestione degli edifici e riducendo così la complessità.
Cos'è la decarbonizzazione?
La decarbonizzazione si riferisce al processo di riduzione o eliminazione completa delle emissioni di CO₂, soprattutto nei settori dell'approvvigionamento energetico, dell'industria, della mobilità e dell'edilizia. L'obiettivo è sostituire i combustibili fossili come carbone, petrolio e gas con alternative rispettose del clima per limitare il riscaldamento globale e raggiungere gli obiettivi climatici (ad esempio l'accordo di Parigi). La decarbonizzazione è una parte importante della creazione di un futuro sostenibile e a basse emissioni.
La decarbonizzazione ha successo quando i combustibili fossili vengono sostituiti, compreso l'uso di energie rinnovabili, il decentramento dell'approvvigionamento energetico e l'uso dello stoccaggio di energia, la riduzione del consumo di energia aumentando l'efficienza energetica e l'elettrificazione del calore e della mobilità.
Siamo lieti di aiutarla in questo. Analizziamo la situazione attuale, determiniamo le misure appropriate e le implementiamo insieme a Lei.
Come funziona la decarbonizzazione?
In pratica, la decarbonizzazione non è un processo semplice, ma richiede un approccio olistico. Una trasformazione così sostenibile può avere successo solo sulla base di una pianificazione strategica e a lungo termine. Una strategia di decarbonizzazione ben congegnata in cui tutte le misure siano coordinate tra loro aiuta in questo senso. Nella prima fase, aiuta a registrare tutte le misure da implementare in una tabella di marcia per la decarbonizzazione. È importante raccogliere, visualizzare e analizzare tutti i dati pertinenti sull'energia e sugli edifici. Le misure concrete possono essere derivate solo sulla base della gestione dei dati edilizi ed energetici. Quindi è necessario ridurre la domanda di energia e implementare soluzioni intelligenti per un approvvigionamento energetico locale e sostenibile (ad esempio, con l'aiuto di sistemi di accumulo di energia e l'elettrificazione della fornitura di calore). Conclusione: una decarbonizzazione efficace avviene attraverso varie misure e tecnologie che insieme riducono al minimo o sostituiscono l'uso di combustibili fossili.
Quali sono i maggiori emettitori di CO₂?
Gli edifici sono tra i maggiori emettitori di CO₂, insieme al settore energetico, all'industria, ai trasporti e all'agricoltura. All'interno degli edifici, il riscaldamento e l'aria condizionata, nonché la produzione di acqua calda e l'illuminazione, causano la maggior parte delle emissioni di CO₂. Il riscaldamento e l'aria condizionata rappresentano spesso la quota maggiore, poiché molti edifici utilizzano ancora combustibili fossili come petrolio o gas. Esistono varie soluzioni per migliorare il bilancio di CO₂. Innanzitutto, un sistema di gestione dei dati energetici serviva a creare trasparenza sul consumo di energia per poter ricavare misure di ottimizzazione.
Quindi il miglior chilowattora è quello che non viene consumato in primo luogo. Il consumo di energia può essere ridotto in modo significativo implementando misure per aumentare l'efficienza energetica e un controllo ottimizzato e intersistemico. Con soluzioni interdisciplinari per l'efficienza energetica, può ridurre le sue emissioni di CO₂ (e i costi energetici) a lungo termine.