Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Il metaverso industriale potrebbe essere la soluzione

Nils Klippenberg, CEO di Siemens AS in Norvegia, ritiene che sia tipico dell'industria nordica abbracciare lo sviluppo tecnologico.

Molte aziende del settore sono alla ricerca di soluzioni per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e mantenere la competitività. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale accelerare la trasformazione digitale nel settore.

Il mondo è nel bel mezzo di una serie di sfide globali, inclusa la crisi climatica. Una parte importante della soluzione è la transizione energetica. Le fonti di energia fossili devono essere sostituite con fonti rinnovabili, che spesso dipendono dalle condizioni meteorologiche. Ciò significa che la produzione può essere imprevedibile e variare notevolmente.

Per compensare ciò, ci sono grandi esigenze di bilanciamento della rete elettrica. Cioè, adattare il consumo di elettricità alla produzione. Attraverso le cosiddette centrali elettriche virtuali, la produzione locale, i sistemi di accumulo delle batterie, le celle solari e le stazioni di ricarica possono essere bilanciati. Ciò fornisce soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e aiuta le società di rete ad avvicinarsi alla capacità massima della rete elettrica.

— In Norvegia, abbiamo principalmente l'energia idroelettrica, che fornisce un maggiore controllo sulla produzione di elettricità, ma anche qui ci sarà una maggiore necessità di questa forma di pianificazione con l'aumentare della domanda di energia, spiega Nils Klippenberg, CEO di Siemens AS in Norvegia.

Un vantaggio competitivo per la regione nordica

In Finlandia, Siemens ha già sviluppato soluzioni per il bilanciamento della rete elettrica, anche per Centro commerciale Sello a Espo, Finlandia. Lì, il software viene utilizzato per configurare una centrale elettrica virtuale. In questo modo, il centro commerciale può controllare l'elettricità e il teleriscaldamento e adattare il consumo di elettricità alle esigenze delle società di rete e ricevere un compenso dalle società di rete per questo.

— Sello è un esempio eccezionale della capacità della digitalizzazione di risolvere problemi reali nella sfera digitale e promuovere soluzioni rispettose dell'ambiente, spiega Klippenberg.

— La capacità di abbracciare il cambiamento tecnologico, come dimostrato dal moderno centro commerciale in Finlandia, è tipica dell'industria nordica che ha una lunga storia di buone collaborazioni, continua, aggiungendo che la concorrenza nell'industria internazionale è impegnativa.

— Soprattutto per le aziende di un paese ad alto costo come la Norvegia. Tuttavia, le società industriali norvegesi e nordiche hanno dimostrato più volte di affermare di essere tra le migliori.

Nella corsa in corso per offrire soluzioni competitive e fare la differenza, non è sufficiente essere bravo. Le aziende industriali norvegesi devono anche guardare al futuro, riconoscere le opportunità e investire in soluzioni intelligenti ed economiche, ritiene Klippenberg.

Una parte importante di questo è Siemens Xcelerator. Una piattaforma di tecnologie conformi e un ecosistema di trasformazione digitale aziendale che rimuove le barriere all'utilizzo e alla digitalizzazione dei dati all'interno e tra le organizzazioni.

— Siemens ha 120 stabilimenti in tutto il mondo. Serviamo clienti in oltre 200 Paesi. Sappiamo quali problemi di trasformazione digitale sono fondamentali quando ci muoviamo verso il metaverso industriale, afferma Klippenberg.

siemens-sello-shopping-center-127 original - 13593a4946f10870a503877771e98973fac48fd8

DaN industrial metaverse potrebbe essere la soluzione, lo è per il Sello Shopping Center di Espoo, Finlandia.

Nuovo valore per i clienti dal metaverse

Siemens ritiene che il metaverse industriale farà un ulteriore passo avanti nella competitività del settore e contribuirà allo sviluppo sostenibile. Tra le altre cose, può consentire di controllare i processi di produzione e manutenzione in fabbrica in un ambiente virtuale tramite gemelli digitali.

Klippenberg evidenzia una delle fabbriche norvegesi di batterie come punta di diamante nordica in questo senso. Lì, la visione di un metaverso industriale è diventata realtà grazie a una collaborazione tra Siemens e NVIDIA.

— La fabbrica è un eccellente esempio di metaverso industriale. Dimostra che un gemello digitale non è solo una versione avanzata della modellazione 3D, ma una simulazione che reagisce continuamente e impara dai cambiamenti nel mondo fisico, spiega.

La combinazione dell'industria locale e dei partner globali di Siemens, come AWS, Microsoft e NVIDIA, nello stesso ecosistema, offre aumenti di competitività digitale e produttività rapidamente scalabili, secondo Klippenberg.

— Oltre a una piattaforma con tecnologie compatibili, Xcelerator è un ecosistema in cui aziende di diverse dimensioni possono condividere idee e best practice, afferma, aggiungendo:

— Immagina il potenziale di creazione di valore per l'utente finale mentre insegniamo all'intelligenza artificiale a gestire le fabbriche e ottimizzare la produzione. Riduce il consumo di risorse e contribuisce a una produzione più efficiente e migliora la qualità dei prodotti finali.

«L'era di un ecosistema dominante e chiuso nelle aziende è finita. Saranno i sistemi basati sull'uguaglianza e sullo scambio aperto di informazioni che avranno successo»

Nils Klippenberg, CEO di Siemens AS in Norvegia

Nils Klippenberg, CEO di Siemens AS in Norvegia, ritiene che il metaverso industriale porterà la competitività del settore un ulteriore passo avanti e contribuirà allo sviluppo sostenibile.

Nils-Klippenberg-2658 original - e4ea7c36-6f84-4bd2-adfc-af1077e90b6a

Tutti possono vincere

Tradizionalmente, l'automazione industriale e le apparecchiature di produzione sono state collegate a un fornitore e a un sistema specifici. Tali silos hanno impedito ai dati di fluire in modo efficiente attraverso le organizzazioni nel modo migliore per l'azienda, rallentando così la trasformazione digitale nel settore.

Abbattere i silos e accelerare la trasformazione digitale richiede non solo standard tecnologici unificati e soluzioni di sicurezza informatica, ma anche nuovi tipi di collaborazione e partnership tra le aziende che operano nell'ecosistema.

— L'era di un ecosistema dominante e chiuso nelle aziende è finita. Sono i sistemi basati sull'uguaglianza e sullo scambio aperto di informazioni che avranno successo, sottolinea Klippenberg.

Ogni azienda dell'ecosistema Siemens, dalla piccola alla grande, locale o globale, è libera di sfruttare questi vantaggi e vincere.

— Crediamo, grazie all'effetto rete, che uno più uno sia uguale a tre. Pertanto, Siemens Xcelerator è uno strumento importante per accelerare l'industria nordica sulla strada verso il metaverso digitale, che a sua volta apporta valore aggiunto ai clienti, afferma.