Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Trasformare i rifiuti in valore

Come i residui agricoli diventano mangimi per animali di alta qualità.
In Mongolia Interna, Hailin, un'azienda di tecnologia agricola, trasforma milioni di tonnellate di rifiuti vegetali in una risorsa preziosa e nel contempo riduce il consumo di energia del 15%.

Ogni anno, la lavorazione dei cereali, in particolare il mais, genera enormi volumi di residui vegetali. La maggior parte finisce in discarica, viene bruciata o viene utilizzata come fertilizzante di basso valore. Ma nella Mongolia Interna, un'azienda ha visto qualcos'altro: una materia prima.

Hailin, un'azienda di tecnologia agricola, ha sviluppato un metodo di fermentazione che trasforma i sottoprodotti del mais in proteine biosintetiche, un'alternativa economica e di alta qualità alle tradizionali fonti di mangime per animali. L'idea è tanto semplice quanto efficace: prenda ciò di cui l'allevamento ha bisogno (mangimi economici e ricchi di proteine) e lo ricava da ciò che l'industria già produce in eccesso (rifiuti vegetali).

Trasformare un ciclo in un modello di business

Tecnico di laboratorio Hailin che maneggia provette di vetro e campioni di liquido in un ambiente di laboratorio sterile.

Il concetto di agricoltura circolare non è nuovo. Ma costruire un'attività commercialmente redditizia attorno ad essa è una sfida diversa. Il processo di fermentazione di Hailin non si limita a ridurre gli sprechi, ma crea un prodotto che migliora il valore nutrizionale dei mangimi

Per stare al passo con la crescente domanda del mercato, l'azienda ha pianificato di installare un'altra linea di produzione, aggiungendo 100.000 tonnellate di produzione annua. Ciò richiedeva due cose: un'automazione industriale affidabile e un modo per finanziare l'espansione senza compromettere il flusso di cassa.

Aumentare senza rallentare

Abbiamo sostenuto Hailin su entrambi i fronti. I nostri componenti di automazione intelligenti alimentano la nuova linea di produzione, garantendo coerenza ed efficienza in un processo biotecnologico complesso. Allo stesso tempo, i nostri esperti finanziari hanno progettato una soluzione di leasing adatta al ciclo dei ricavi di Hailin, eliminando la barriera patrimoniale iniziale e permettendo alla società di crescere al ritmo richiesto dal mercato.

Sistema robotico automatizzato Hailin per la movimentazione di sacchi di materiale industriale in un moderno impianto di produzione.
Nel settore emergente dell'agricoltura circolare, è necessario riciclare in modo efficiente i sottoprodotti per soddisfare le crescenti richieste dei mercati a valle. [...] Siemens ci ha fornito una soluzione di finanziamento su misura per aiutarci ad aggiornare le attrezzature ed espandere la nostra produzione, aprendo una nuova strada per il riciclaggio in agricoltura.
Wang Zhongzhong, CEO di Hailin Technology

I risultati parlano da soli

La capacità di produzione dovrebbe aumentare di oltre l'80%, mentre i costi di manutenzione e il consumo di energia resteranno bassi. I rifiuti che una volta non avevano valore ora rientrano nella catena di fornitura come risorsa. Da quando si è espansa, Hailin ha registrato miglioramenti misurabili su tutta la linea.

8%

riduzione del tasso di perdita di materiale

15%

riduzione del consumo di energia

63%

riduzione del fabbisogno di manodopera

Cosa viene dopo

Il modello di Hailin mostra cosa è possibile fare quando il pensiero circolare incontra la tecnologia e il finanziamento giusti. Con la crescita della domanda di mangimi per animali più sostenibili e convenienti in tutto il mondo, approcci come questo potrebbero rimodellare il modo in cui l'industria agricola gestisce i suoi sottoprodotti, trasformando un costo in un vantaggio competitivo.

Un finanziamento che fa la differenza

La finanza intelligente trasforma il pensiero circolare in un vero valore aziendale. Pronto per iniziare?