Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Che aspetto ha il futuro della produzione?

Il sito Siemens di Fürth vince in termini di sostenibilità in più di un modo.

A Siemens facility with a large building and a group of people standing in front of it.

Fondata nel 1954 e da tempo considerata pioniera nella produzione di tecnologie di automazione, Siemens Fürth è stata ora premiata come 2025 Sustainability Lighthouse dal World Economic Forum. Sebbene la rivoluzione industriale sostenibile possa essere ancora agli inizi a livello globale, questo sito dimostra che la produzione su scala industriale e l'impatto sostenibile possono andare di pari passo, riducendo allo stesso tempo i costi.

Cos'è un Sustainability Lighthouse?

Riservato ai fattori più rivoluzionari di produttività e sostenibilità, il Global Lighthouse Network del WEF mette in luce i responsabili del cambiamento abilitati alla tecnologia. Ad esempio, mentre Siemens Fürth produce prodotti innovativi per l'automazione industriale, è anche pioniera nell'efficienza energetica, nella riduzione della CO2 e nella conservazione delle risorse. In continua crescita in termini di dimensioni e diversità, l'obiettivo della rete è ispirare più attori del settore a diventare pionieri dell'ambiente.

Una nuova era di produzione

L'enorme quantità di energia e calore richiesta negli impianti di produzione tradizionali rappresenta un ostacolo significativo all'ottenimento di un impatto sostenibile positivo. Ma la decarbonizzazione di un impianto non è qualcosa che Lei ottiene dall'oggi al domani.

In Siemens Fürth, il cambiamento può essere fatto risalire al 2012, quando è stata istituita una maggiore attenzione alla sostenibilità e un team di sostenibilità interdipartimentale. Questi includevano un sistema per misurare e analizzare il consumo di energia e l'impronta di CO2. Oggi, più di 350 contatori di energia funzionano per combinare tutti i dati provenienti dall'intero sito di produzione. Insieme, questi dati alimentano un sistema intelligente in grado di apportare ulteriori miglioramenti al risparmio energetico, per liberare i potenziali nascosti nell'HCAV, nell'illuminazione e nell'automazione degli edifici. Questo non solo contribuisce agli obiettivi ambientali della fabbrica, ma ha anche un notevole potenziale di risparmio.

Definire strategie di cambiamento

Con una strategia di sostenibilità a lungo termine, Siemens Fürth ha ottenuto un risparmio energetico del 64% per produttività e una riduzione del 74% delle emissioni di gas serra per produttività, il tutto aumentando la produttività del 145%. Inoltre, il sito si è impegnato a diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2026: quattro anni prima dell'impegno aziendale.

La produzione di un domani migliore inizia con piccoli passi, però. Dalla definizione dei KPI di sostenibilità alla simulazione di scenari digitali che Le consentano di testare soluzioni e accelerare il processo decisionale, o installando misure di risparmio energetico come un impianto fotovoltaico. Anche l'attenzione all'economia circolare e l'estensione della longevità dei prodotti attraverso la riparazione e il riciclaggio possono far parte di questo.

Quando combiniamo il mondo reale e quello digitale attraverso le catene di produzione e fornitura utilizzando i dati, reimmaginiamo la produzione industriale con conoscenze collettive anziché isolate. Insieme, questi thread digitali possono creare un'impresa digitale sostenibile che può essere redditizia anche in futuro.

Two people analyzing data on a graph.

Scalare l'impatto sulla sostenibilità

Fornire ai clienti una tecnologia in grado di affrontare le loro sfide accelerando la trasformazione della sostenibilità è al centro di ciò che fa Siemens. Dall'imparare a utilizzare i dati in modo significativo, allo sviluppo di prodotti con una bassa impronta di carbonio, alla gestione di una produzione efficiente dal punto di vista energetico e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti, Siemens offre tecnologie collaudate che promuovono un futuro sostenibile.

In qualità di azienda tecnologica con numerosi siti di produzione, siamo pienamente consapevoli delle pressioni derivanti dalla necessità di produrre di più a un ritmo più veloce aumentando al contempo i profitti. Avere una strategia di produzione sostenibile può essere la chiave per raggiungere tutto questo, il tutto rimanendo competitivo. Oltre il 90% delle attività di Siemens consente ai clienti di ottenere un impatto positivo sulla sostenibilità, l'azienda prospera trasformando la quotidianità delle aziende, delle catene di fornitura e persino di intere comunità.