Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

L'automazione è alla base di un balzo nella produzione sostenibile di bottiglie

La nostra tecnologia Efficient Motion Control è alla base della nuova generazione di macchine Frugal Bottle Assembly (FBAM-2) ad alte prestazioni di Frugalpac, aumentando la produzione di oltre cinque volte.

Un uomo sorridente vestito di blu tiene in mano due bottiglie con etichette uniche davanti a macchinari industriali.

Malcolm Waugh, direttore generale di Frugalpac

Chi dice che una bottiglia deve essere di vetro?

Frugalpac, un'azienda cleantech vincitrice del King's Award con sede nel Suffolk, nel Regno Unito, sta rivoluzionando il settore degli imballaggi con bottiglie realizzate principalmente con cartone riciclato e prodotte vicino alle linee di riempimento. Che si tratti di vino, liquori o oli commestibili, questi contenitori leggeri offrono evidenti vantaggi in termini di sostenibilità rispetto al vetro: una valutazione indipendente del ciclo di vita condotta da Intertek nel 2020 e aggiornata nel 2023 ha confrontato una bottiglia di vetro da 750 ml con una bottiglia Frugal da 750 ml. Secondo la metodologia dello studio, Frugal Bottle aveva un'impronta idrica almeno quattro volte inferiore, pesava l'84% in meno (440 g contro 70 g) e aveva un'impronta di carbonio di 92 g CO₂ rispetto ai 558 g CO₂ della bottiglia di vetro, una riduzione dell'84%. L'involucro esterno in carta e la busta monomateriale per uso alimentare a base di polietilene possono essere separati e riciclati attraverso gli appositi flussi di riciclaggio locali, ove disponibili.

Questa soluzione di imballaggio a basse emissioni di carbonio ha preso piede, tanto che Frugalpac ha sviluppato una nuova generazione di macchine per produrre le sue bottiglie Frugal: Frugal Bottle Assembly Machine 2 o FBAM 2. Aumenta la produzione annua per linea da circa 2,5 milioni a oltre 14 milioni. Dietro questo salto ci sono diverse innovazioni, dai miglioramenti della progettazione dei processi e delle macchine a un'architettura di automazione completamente integrata.

Glass contro Frugalpac

* Fonte: Intertek in una valutazione indipendente del ciclo di vita (2020 e 2023) basata su un flacone da 750 ml.

Una molecola di CO2 turchese con una freccia rivolta verso il basso che indica una riduzione o una cattura dell'anidride carbonica.

Leggero

70 g per bottiglia Frugal riduce l'uso di materiale e riduce l'impronta di carbonio a 92 g CO2e contro 558 g CO2e per il vetro.

Un'icona turchese con una mano che regge una foglia, circondata da un simbolo del riciclaggio, il tutto all'interno di un cerchio più grande

Rivestimento esterno riciclato al 100%

Le bottiglie di vetro contengono in genere circa il 35% di contenuto riciclato; l'involucro esterno di Frugal Bottles è realizzato interamente in cartone riciclato.

Un'icona turchese del bersaglio con una freccia che colpisce il bersaglio

Impatto comprovato

Con 348 g di CO2e risparmiati per bottiglia Frugal rispetto al vetro, oltre 4 milioni di bottiglie Frugal prodotte equivalgono a un risparmio di 1.392 tonnellate di CO2e.

Un approccio collaborativo

Il viaggio verso FBAM 2 è iniziato con una partnership strategica in cui ci siamo uniti a Frugalpac e Underwoods, un partner di distribuzione industriale certificato Siemens. Per un periodo di dieci mesi, il team ha lavorato alla riprogettazione del sistema di controllo della macchina per migliorare la scalabilità, l'affidabilità e l'efficienza, garantendo al contempo una lavorazione costante di materiale riciclato al 100%. Dal punto di vista commerciale, Frugalpac sta collaborando con Siemens Financial Services, il nostro ramo finanziario B2B, per offrire soluzioni di pagamento su misura ai propri clienti.

«Grazie a una forte collaborazione con Frugalpac e Underwoods, abbiamo trasformato un concetto innovativo in una soluzione industriale scalabile e ad alte prestazioni che va oltre i livelli di produzione della produzione convenzionale di bottiglie di vetro supportando la produzione di imballaggi a basse emissioni di carbonio» commenta Olly Gibbs, OEM Account Manager di Siemens.

Un uomo sorridente in una fabbrica tiene in mano una bottiglia con un'etichetta colorata, in piedi davanti a moderni macchinari industriali.

La soluzione è costituita da un pacchetto completo di controlli costruito attorno al nostro Controllo efficiente del movimento tecnologia, tra cui Simatic S7‑1500 CPU per il controllo avanzato del movimento e Sinamics S120 sistemi di servoazionamento con più di 20 movimenti coordinati degli assi. Il risultato è un coordinamento preciso delle numerose parti mobili della macchina, che consente velocità più elevate e prestazioni costanti. Simatic HMI unificato I pannelli Comfort offrono un'interazione intuitiva con l'operatore e la piena trasparenza sullo stato della macchina.

Tutti i componenti sono completamente integrati nella piattaforma di progettazione PORTALE TIA, che riunisce la configurazione software e hardware, tra PLC, unità, HMI, reti di comunicazione e sicurezza, in un unico progetto. Questa integrazione è supportata da moduli funzionali pre-verificati, che accelerano lo sviluppo riducendo i tempi di messa in servizio e gli sforzi ingegneristici. Ciò significa implementazione e scalabilità più rapide. Inoltre, l'architettura di controllo basata sulla rete riduce significativamente i requisiti di cablaggio, consentendo a Frugalpac di ottenere risparmi fino al 65% sui costi di cablaggio, migliorando al contempo l'affidabilità e la flessibilità del sistema. In modo che il personale di Frugalpac possa abituarsi a lavorare con la tecnologia installata in FBAM 2, come il portale TIA e le soluzioni di sicurezza informatica — Sitrain anche i corsi fanno parte del progetto.

Pronto per la crescita

Tutta questa tecnologia ha reso FBAM 2 significativamente più veloce rispetto al suo predecessore: bastano solo tre secondi per produrre una singola bottiglia. Queste velocità più elevate significano una riduzione dei costi complessivi delle bottiglie fino al 30% e resi più rapidi. Allo stesso tempo, la macchina è stata progettata pensando alle dimensioni per supportare la visione di una flotta globale. Gli standard di sicurezza informatica integrati garantiscono una connettività sicura per il supporto dell'installazione remota e la gestione del ciclo di vita, mentre i dati connessi consentono il monitoraggio continuo e l'ottimizzazione energetica. Inoltre, l'esperienza acquisita con la flotta FBAM 2 servirà da base per le generazioni future di macchine.

Una linea di bottiglie con tappi verdi ed etichette bianche con disegni a foglie verdi e codici QR si muove lungo un nastro trasportatore in una fabbrica.
L'FBAM‑2 offre al settore un modo pratico per muoversi più velocemente: tagliare il carbonio, ridurre i costi e produrre le bottiglie più vicino a dove vengono prodotte e vendute le bevande.
Malcolm Waugh, CEO, Frugalpac

Beyond the Bottle: nuovi orizzonti di imballaggio

Con la sua bottiglia Frugal, realizzata in cartone riciclato, leggera e realizzata vicino alle linee di imbottigliamento, Frugalpac sta perseguendo l'obiettivo di offrire imballaggi a basse emissioni di carbonio. Oltre alle bottiglie, Frugalpac sta attualmente cercando di ampliare il suo portafoglio per includere il Frugal Carton per tutto, dai succhi di frutta e latte ai cereali e il Frugal Pot per contenere vernici. In tutte le sue attività, l'azienda si impegna a raggiungere un elevato livello di riciclabilità e a dare ai propri clienti un maggiore controllo sull'esterno degli imballaggi per il marchio, la pubblicità e altri elementi di design personalizzati.

Informazioni su Frugalpac

La più grande innovazione per vino e liquori dal lancio della bottiglia di vetro

Le persone di Frugalpac sono motivati dalla passione per ridurre l'impatto del carbonio sul pianeta attraverso imballaggi che utilizzano cartone riciclato. L'azienda gestisce il proprio centro di innovazione ingegneristica a Ipswich, nel Regno Unito.