Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una persona è in piedi davanti a un muro bianco con uno sfondo sfocato.

Resistere alla tempesta

Il ruolo del finanziamento nella transizione dal rischio climatico alla resilienza

MARZO 2024 Di Anthony Casciano e Mary Claire Morris

I disastri climatici e meteorologici, tra cui siccità, forti tempeste, inondazioni e temperature estreme, sono quasi cinque volte più probabili rispetto a 50 anni fa.

Ciò comporta rischi per le comunità, le imprese e l'economia globale, evidenziando l'importanza della resilienza e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. I finanziamenti sono necessari per aumentare gli sforzi globali, ma i dati recenti indicano che stiamo gravemente sottoallocando il capitale per affrontare la sfida.

Dei

1,3 trilioni di dollari di flussi finanziari per il clima nel periodo 2021-22, meno del 5% è stato destinato all'adattamento climatico o agli sforzi volti ad adeguarsi o prepararsi agli impatti dei cambiamenti climatici. La stragrande maggioranza del capitale climatico è stata destinata alla mitigazione del clima o agli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e frenare il riscaldamento globale.

Sebbene la rapida decarbonizzazione sia fondamentale, è altrettanto importante garantire che le nostre comunità, le nostre economie e l'ambiente siano preparati agli impatti dei cambiamenti climatici che sono già in atto o sono inevitabili. Istituti di credito come Siemens Financial Services (SFS) stanno aiutando le aziende in ogni fase della catena di fornitura a reimmaginare la propria strategia di sostenibilità. Tuttavia, è necessario un maggiore impegno da parte del settore privato per progredire.

Invertire il cambiamento climatico

Una maggiore consapevolezza globale dei cambiamenti climatici ha innescato un'esplosione dell'economia verde e degli impegni verso l'azzeramento delle emissioni nette negli ultimi decenni.

Le risorse a disposizione del settore imprenditoriale per contribuire ad affrontare la decarbonizzazione sono abbondanti, tra cui lo strumento DBO™ (Decarbonization Business Optimization) di SFS, uno strumento digitale che rimuove la barriera conoscitiva iniziale e scopre le strategie ad alto valore per decarbonizzare le strutture di un'azienda in modo economicamente efficace.

Il DBO™ utilizza i dati provenienti da una moltitudine di fonti affidabili per fornire alle piccole e medie imprese (PMI) la loro attuale impronta di carbonio, scenari personalizzati in base al loro obiettivo e un riepilogo del loro ritorno sull'investimento. Consente agli utenti di inserire l'indirizzo di un edificio e comprendere i percorsi di decarbonizzazione in base al profilo energetico. Lo strumento fornisce ai clienti informazioni utili per ridurre le emissioni, supportando gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Risorse come il DBO™ stanno facendo passi da gigante verso la mitigazione del clima, insieme a impegni internazionali come l'Accordo di Parigi e l'U.S. Inflation Reduction Act.

Tuttavia, il cambiamento climatico sta ancora superando questi sforzi. Per la prima volta, il mondo ha superato 1,5 gradi Celsius di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali in un intero anno, a partire da gennaio 2024. Rimanere al di sotto dei 2 gradi Celsius rimane un compito arduo e le persone in tutto il mondo ne stanno subendo le conseguenze. Oltre agli sforzi di decarbonizzazione, dobbiamo preparare meglio le nostre comunità e le catene di approvvigionamento globali per il peso del riscaldamento globale.

Investire nella resilienza e nell'adattamento ai

cambiamenti climatici La resilienza climatica comprende sia la mitigazione che l'adattamento, concentrandosi sulla costruzione di sistemi solidi in grado di resistere e riprendersi dagli shock e dagli stress legati al clima. Le comunità più vulnerabili che contribuiscono meno ai cambiamenti climatici sono colpite in modo sproporzionato dai disastri legati al clima. Poiché la frequenza e la gravità di questi disastri continuano ad aumentare, la necessità di investimenti sostanziali nell'adattamento climatico diventa sempre più urgente.

Le Nazioni Unite stimano che entro il 2030 saranno necessari fino a 387 miliardi di dollari all'anno di finanziamenti per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo per rafforzare la tecnologia, l'agricoltura e i sistemi idrici per far fronte ai rischi climatici. Rispondere a queste esigenze non è solo una questione di necessità economica ma anche un imperativo etico. Sebbene elevato, ogni dollaro investito nell'adattamento potrebbe produrre benefici economici netti compresi tra 2 e 10 dollari, sotto forma di riduzione del rischio, aumento della produttività e innovazione.

Dei flussi finanziari globali per il clima diretti all'adattamento nel 2021-22, oltre il 98% proviene da attori pubblici, il che lascia un divario significativo nell'impegno del settore privato. Questo squilibrio è dovuto in parte ai rischi e ai rendimenti percepiti associati agli investimenti di adattamento.

A differenza degli sforzi di mitigazione, che spesso offrono chiari incentivi finanziari come risparmi sui costi energetici o crediti di carbonio, i benefici delle misure di adattamento sono meno tangibili e più difficili da quantificare. Ciò crea una riluttanza tra gli attori pubblici e privati ad allocare capitali per progetti di adattamento, soprattutto di fronte a opportunità di investimento o esigenze di capitale concorrenti.

Inoltre, vi è una mancanza di consapevolezza e comprensione del rischio climatico nel contesto localizzato. Sebbene esista una grande quantità di dati sugli eventi climatici storici, l'integrazione delle proiezioni climatiche future e dei loro impatti nella pianificazione dei progetti rimane difficile. Questa mancanza di comprensione soffoca l'allocazione del capitale, ostacolando i progressi nell'adattamento climatico.

Promuovere la resilienza climatica Nell'ambito di

Tech for

Siemens Sustainability Campagna, SFS ha lanciato la sfida «Driving Climate Resiliency» con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza delle esigenze di adattamento climatico e incoraggiare l'azione. La nostra sfida ha raccolto proposte da 25 paesi, a dimostrazione della pertinenza della resilienza climatica in tutto il mondo.

Abbiamo sfidato i partecipanti a creare uno strumento che identificasse le opportunità di resilienza climatica e le misure di adattamento che le aziende possono adottare, in particolare per i loro edifici, in base al rischio climatico specifico della località.

Il team vincitore, CRISP-X, ha creato uno strumento che, una volta completamente sviluppato, fornirà alle aziende informazioni sulla probabilità e sulla gravità degli eventi climatici nelle loro sedi, offrendo strategie di adattamento e rafforzamento della resilienza. Lo strumento mira a fornire agli utenti una gestione proattiva del rischio e un processo decisionale informato, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e contribuendo a un ecosistema aziendale resiliente e attento all'ambiente.

La prova è nel portafoglio

Con strumenti come quello sviluppato da CRISP-X, il settore privato può adottare un approccio più basato sui dati agli investimenti nella resilienza e nell'adattamento ai cambiamenti climatici. SFS è tra gli istituti di credito che già aiutano i clienti a promuovere la resilienza climatica e le misure di adattamento presso le loro strutture utilizzando soluzioni di finanziamento innovative supportate dalla tecnologia. Così come continuiamo a finanziare la transizione energetica, vogliamo investire i nostri dollari per garantire un futuro resiliente.

Ad esempio, abbiamo aiutato Plus Power a finanziare cinque impianti BESS (Battery Energy Storage System) in Texas e Arizona. Gli eventi meteorologici causati dai cambiamenti climatici, come ondate di calore e intense tempeste invernali, stanno innescando una domanda record di elettricità. Lo stoccaggio di energia è essenziale per mantenere una rete affidabile in grado di resistere a eventi meteorologici estremi, decarbonizzando al contempo le fonti di energia per combattere i cambiamenti climatici.

Da un altro punto di vista, abbiamo fornito finanziamenti per sostenere l'acquisizione di CMI Limited Co. da parte di Charger Investment Partners, che progetta e produce materiali sostenibili per la conservazione delle coste e l'accesso al mare. Con l'innalzamento del livello del mare, la durabilità di questi materiali è importante per le zone alluvionali e i porti.

La visione di SFS è promuovere la resilienza climatica aiutando i nostri clienti a decarbonizzare le loro operazioni e ad adattare le loro strutture, identificando opportunità di crescita.

Conclusione

Gli impatti dei cambiamenti climatici sono devastanti ed è fondamentale che sia il settore pubblico che quello privato agiscano per mitigarli e adattarsi. Con una tecnologia intelligente e maggiori finanziamenti, possiamo costruire un futuro più resiliente.